Cukトポロジの回路図
(画像提供:Microchip)
導出手順
ステップ1:両方のスイッチ状態について、インダクタ電圧の式を記述します
| 状態 | L1の両端電圧 | L2の両端電圧 |
|---|---|---|
| Q1 ON (D·T) | VL1 = VIN | VL2 = −VOUT − VC1 |
| Q1 OFF ((1−D)·T) | VL1 = VIN − VC1 | VL2 = −VOUT |
(画像提供:Microchip)
Q1 オン
(画像提供:Microchip)
Q1 オフ
Q1のオン/オフ時の回路解析については、以下をご参照ください。
Cukコンバータ:スイッチのオン/オフ時におけるエネルギーの流れの詳細と各部品の機能
ステップ2:L_1にボルト秒バランスを適用します
定常状態において、1スイッチング周期における正味のボルト秒積はゼロになります。
V_{IN}\cdot D + (V_{IN}-V_{C1})\cdot(1-D)=0
展開して整理すると、次のようになります。
V_{IN}\cdot D + V_{IN}(1-D) - V_{C1}(1-D)=0
V_{IN}=V_{C1}(1-D)
したがって、次のようになります。
\boxed{V_{C1}=\frac{V_{IN}}{1-D}}
ステップ3: L_2にボルト秒バランスを適用します
(-V_{OUT}-V_{C1})\cdot D + (-V_{OUT})\cdot(1-D)=0
展開して整理すると、次のようになります。
-V_{OUT}\cdot D - V_{C1}\cdot D - V_{OUT}(1-D)=0
-V_{OUT}-V_{C1}\cdot D=0
したがって、次のようになります。
\boxed{V_{OUT}=-V_{C1}\cdot D}
ステップ4:V_{C1}を消去してDC伝達関数を求めます
次の式
V_{C1}=\frac{V_{IN}}{1-D}
をV_{OUT}の式に代入します。
V_{OUT}=-\frac{V_{IN}}{1-D}\cdot D
したがって、Cukコンバータの直流電圧変換比は次のようになります。
\boxed{\frac{V_{OUT}}{V_{IN}}=-\frac{D}{1-D}}
解釈
出力の極性
負の符号は、出力電圧の極性が入力に対して反転していることを示しています。入力と出力は同じグランド基準を共有していますが、Cukコンバータは負の出力電圧を生成します。
出力電圧の大きさ
|V_{OUT}|=\frac{D}{1-D}\times V_{IN}
デューティサイクルDに応じて、次のようになります。
-
D < 0.5 → 降圧動作
|V_{OUT}| < V_{IN}
-
D = 0.5 → 大きさが等しい
|V_{OUT}| = V_{IN}
-
D > 0.5 → 昇圧動作
|V_{OUT}| > V_{IN}
関連製品
その他の参考文献
Cuk Converterに関するその他の記事
Cuk の応用
- Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(MOSFET版)
- Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(GaN版)
- Cukコンバータ:Cuk PWM調光時の電流オーバーシュートを解消するには?
Cukの動作原理
- Cukコンバータ:スイッチのオン/オフ時におけるエネルギーの流れの詳細と各部品の機能
- Cukコンバータ:代表的な動作波形の詳細解析
- Cukコンバータ:負出力電圧の式の導出
- Cukコンバータ:CukとSEPICのトポロジ比較―長所と短所、および結合コンデンサの動作の違い