PWM調光は、産業用照明、車載照明、舞台照明、およびスマートLEDシステムにおいて、最も一般的な輝度制御方式です。
前回の記事の続きです:Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(MOSFET版)
(画像提供:Microchip)
低出力LEDの場合、電圧駆動と直列に接続された電流制限抵抗を用いたPWMスイッチングにより、簡単に調光を実現できます。しかし、この方式には高出力LEDにおいて次のような欠点があります。
- 直列抵抗による余分な電力損失
- 電流の変化に伴うLEDの色温度の変動
- システム効率の低下
そのため、高出力LED用途では、スイッチング方式の定電流LEDドライバが広く採用されています。
Cukトポロジは、次のような利点があるため、LEDドライバで広く採用されています。
- 連続した入力電流および出力電流
- 良好なEMI特性
- ブースト動作とバック動作の両方に対応
- 小さい出力電流リップル
しかし、Cukコンバータでは、PWM調光時に次のような典型的な問題が頻繁に発生します。
LEDに再び通電した瞬間に、電流オーバーシュートと高周波リンギングが発生します。
電流オーバーシュートによる影響は次のとおりです。
- LEDの寿命低下
- 目に見える光のちらつき(フリッカ)
- EMC性能の低下
- 高精度照明システムにおける輝度のばらつき
したがって、根本原因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
Cuk LED PWM調光回路
(画像提供:Microchip)
- Q1:メインパワースイッチ
- L1、L2、C1:Cukパワーステージ
- Q3:LEDストリング切り離しスイッチ
- Q2、Q4、D2:Q3用の駆動およびレベルシフト回路
負荷側でPWMチョッピングによる調光を行うと、LEDが点灯した直後に、Cukコンバータで出力電流のオーバーシュートと高周波リンギングが発生する場合があります。以下の測定波形をご参照ください。
(画像提供:Microchip)
この波形は、PWMのオン時(デューティサイクル=1%、fPWM=100Hz)に明らかな出力電流のオーバーシュートとリンギングが見られ、その後、定常状態の電流へと安定化することを示しています。
波形チャンネルの定義
青:PWM調光信号
赤:SWスイッチングノード電圧
ピンク:IOUT出力電流
観察
PWMの立ち上がりエッジ(LEDが点灯する瞬間)では、次の現象が発生します。
- 出力電流のスパイク
- リンギング
- 電流は徐々に目標の定電流レベルに到達し安定します
この現象は、基本的にCukトポロジ固有のエネルギー蓄積特性に起因しています。
振動の主な原因は次のとおりです。
- 出力コンデンサCOUT
- LED配線の寄生インダクタンス
- 結合コンデンサCcoupleにおけるエネルギーの変動
LEDの効果的な調光には、電流チョッピング技術が必要です。
スイッチング方式の定電流ドライバを用いて電流チョッピングを実装する場合は、以下の点に留意する必要があります。
- LEDがオフの間は、誤差信号をその時点の値に保持(固定)する必要があります。
- LED負荷は必ず切り離してください。そうしないと、出力コンデンサの電荷が放出され、PWMがオンになったときに電流のオーバーシュートが発生します。
- 出力コンデンサの電荷を保持するため、スイッチング動作を一時停止してください。この措置を講じないと、出力電圧に過大なオーバーシュートが発生し、LEDが再接続されたときに電流スパイクやちらつきが生じます。
MCP1633 は、上記のすべての機能を内蔵しており、電流チョッピングによる高出力LEDのPWM調光を大幅に簡素化します。具体的には、PWM調光信号をDIMMピンに直接入力することで、LED電流のデューティサイクルとスイッチング周波数を制御できます。
関連製品
その他の参考文献
Cuk Converterに関するその他の記事
Cuk の応用
- Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(MOSFET版)
- Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(GaN版)
- Cukコンバータ:Cuk PWM調光時の電流オーバーシュートを解消するには?
Cukの動作原理
- Cukコンバータ:スイッチのオン/オフ時におけるエネルギーの流れの詳細と各部品の機能
- Cukコンバータ:代表的な動作波形の詳細解析
- Cukコンバータ:負出力電圧の式の導出
- Cukコンバータ:CukとSEPICのトポロジ比較―長所と短所、および結合コンデンサの動作の違い