Der Routing-Startpunkt verstößt gegen DRC, The routing start point violates DRC in KiCad Layout
Dec 4
Well, I correctly guessed German. (Firefox doesn’t auto-detect)
Please translate BEFORE posting if possible. Thanks.
Hi,
ich habe ein Problem:
Ich habe 5 SMD-Pads gebaut.
Habe den Schaltplan correct mit den Pads verbunden. Dann habe ich den Leiterplatteneditor gestartet und das PAD gesetzt.
Wenn ich jetzt eine Leiterbahn(rot) legen will kommt das Bild unten.
Hi,
I have a problem:
I have built 5 SMD pads.
Connected the circuit diagram correctly to the pads. Then I started the PCB editor and set the PAD.
If I now want to put a trace(red) the picture comes here:
und die Message "Der Routing-Startpunkt verstößt gegen DRC. Was tun.
Da ich kein englisches KiCad benutze kann ich mit den vorgeschlagenen Topics nicht anfangen.
Danke.
and the message "The routing start point violates DRC. What to do.
Since I don’t use an English KiCad, I can’t do anyway with the proposed topics.
Thank you.
Reply/Antwort:
Looks like there is a big pad (in green) sitting on another pad.
That’s likely to cause DRC errors.
Es sieht so aus, als ob ein großes Pad (in grün) auf einem anderen Pad sitzt. Dies führt wahrscheinlich zum DRC-Fehler.