パワーリレーは最近購入した電気溶解炉の部品です。
PaulHutch Trusted Contributor
フォーラムへようこそ。
徹底的なテストを行うにはマルチメータよりもはるかに多くのものが必要です。完全な性能テスト(スイッチング時間を含む) を行う必要がある場合、詳細については製品データシートをご覧ください。
基本的なフィールドテストが必要なだけであれば、回路から取り外し、コイルとNO/NC接点の抵抗をチェックします。それからコイル部分を再接続し、駆動回路によって正しい電圧がコイルに印加されていることを確認します。印加されたコイル電圧が正しければ、ONとOFFの状態で接点抵抗を測定します。
抵抗値、電圧値、電流値については、製品のデータシートを参照してください。
AaronRollens DigiKey Employee
akozych2さん、こんにちは。
Digikeyコミュニティへようこそ!
オムロンのリレーG7L seriesに関するご質問ですね。
ご質問にお答えするには、メカニカルリレーの基本的な仕組みと動作を理解していただく必要があると思います。おそらく、すでにご存じのことを説明することになりますが、ここで十分に説明することで、この回答が他の人にも役立つことを願っています・・・
極(ポール)と投(スロー)の説明
リレーをスイッチ、場合によってはスイッチ群に過ぎないと考えると分かりやすいと思いました。ボタンがあるわけではありませんが、指の代わりに電気で作動します。その作動には2つの状態しかありません。作動と非作動、ONとOFFです。メカニカルリレーにはコイルがあり、通電されると磁界が発生し、電気接点を作動位置に引き込みます。電源が切られると、これらの端子は非作動位置に戻ります。
投(スロー)
とりあえず、作動が電気的インパルスによって行われていることは忘れてください。このようなナイフスイッチを思い浮かべてください。手で操作していると想像してください。
このスイッチは「OFF」の状態から「ON」の状態に変えることができ、ON/OFFとなります。スイッチを投入すると、ON状態になる位置が1つしかないため、これは単投式です。
もう1つの選択肢は、OFFの状態がまったくないことを意味する別の端子を追加することです。「ON」という1つの状態があり、それが別の「ON」という状態に切り替わり、これはON/ONとなります。この構成は双投式です。スイッチを投入すると、2つの異なるポジションでON状態になる可能性があるからです。
方程式のもう半分は、1つのユニットにこのスイッチがいくつあるかということです。スイッチが2つある照明のスイッチとは異なり、1回の操作で2つのスイッチを切ることができます。スイッチの数が極数になります。
極(ポール)
投(スロー)の部分がスイッチの種類を表すのに対し、極(ポール)の部分はスイッチの数を表します。前の例ではハンドルが1つしかないので、単極スイッチです。しかし、次の画像は同じようなものですが、同時に作動するスイッチが2つあります。
これが作動すると、2つのスイッチが作動し、それぞれが1極になります。これは双極です。
各スイッチは、そのスイッチが投入されると、あるONの状態から別のONの状態になることができます。これが双投です。
質問に対する回答
まず、この製品ラインのデータシートを見つけました。
クリックしてデータシートを参照してください
この図は、ピン配列と部品の接続方法を示しています。
0と1の端子は起動コイル用であることがわかります。注意書きによると、極性はありません。
ここで私たちは、与えられた情報によって、ACまたはDCの動作電圧定格があることがわかります。選択できる電圧の範囲はさまざまです。
ここで重要なのは、あなたが持っているリレーがその1つであるということです。品番には記載されていませんし、残念ながらリレーが入っている回路をテストする以外に、それが何であるかを知る方法はありません。
これはリレーのコイルに関するデータシートからの抜粋です。
リレーを作動させるために使用される電圧の値とタイプに関する手がかりを、回路内で調べる必要があります。回路が動作するような状況を設定することができます。
以下の点に注目してください。
コイルピンが作動していない状態で
これらのピン(0と1)に電圧はかかっていますか?
負荷ピン(2と4)、および(6と8)間の導通テストでは、真(ON)または偽(OFF)のどちらを示しますか?
次に、
コイルピンが作動している状態で
負荷ピン(2と4)、および(6と8)間の導通テストでは、真(ON)または偽(OFF)のどちらを示しますか?
回路がリレーをONにすることになっている場合、ここに電圧が存在するはずです。この電圧は、上の表に示した値の妥当な範囲にあるはずです。電圧が存在しない場合、問題はリレーの前段にある可能性が高いと思われます。もしリレーがトランジスタで駆動されているのであれば、上記の動作コイルに関する抜粋図で示唆されているように、部品を交換する必要があるかもしれません。
電圧がかかっていて、コイルがまだ正常であれば、電圧をかけたときにカチッと音がする可能性が高くなります。確実に聞こえるとは限りませんが、その可能性は高いでしょう。電圧をかけても極の導通に変化がない場合は、リレーに問題がある可能性が高くなります。
これを交換するには、回路のテストに基づいて必要な電圧を知る必要があります。コイル電流から電圧を求めることも可能ですが、これは直感的ではありません。
以下の表で、どのような値になるかを整理してみました。
| 電圧 | テストするコイル電流 |
|---|---|
| 6VAC | 317 mA |
| 12VAC | 142 mA |
| 12VDC | 158 mA |
| 24VAC | 71 mA |
| 48VDC | 40 mA |
| 50VAC | 34 mA |
| 100VAC | 19 mA |
| 120VAC | 20.4 mA |
別の素晴らしいフォーラムへの投稿があるので、こちらも読んでいただきたいと思います。
お役に立てれば幸いです。
sakshiverma
パワーリレーをテストするために使用できる唯一のツールは、 デジタルマルチメータです。
最初に、ヒューズボックスの中で実際にリレーが差し込まれている位置を確認する必要があります。
一般的には、標準的なピン配置に固定されています。
接続構成の基本的な点検を行い、さらに詳細を調べるためにデータシートを準備してください。