Linux OS에서 SparkFun USB 로직 분석기 설치 절차

SparkFun 8채널 USB 로직 분석기는 경제적이고 주머니에 들어갈 정도로 소형이지만, 최대 24MHz의 샘플링 속도를 지원하는 강력한 로직 분석기로 대부분의 통신 문제를 진단하기에 충분한 제품입니다. 3.3V 및 5V 시스템 모두에서 동작하며, 포함된 USB‑C 케이블을 통해 전원을 공급받습니다. 그리고 암-암 점퍼 와이어도 제품에 포함되어 있습니다.

리눅스 OS 환경에서 로직 분석기와 함께 사용할 PulseView 및 sigrok를 다음 단계를 따라 설치해 주시기 바랍니다. 먼저 Software Manager에서 sigrok를 검색한 후, 아래에 표시된 모든 소프트웨어 항목을 선택하여 설치합니다.

해당 소프트웨어 항목들의 설치가 완료되면 아래와 같이 관련 udev 규칙을 수정합니다.

sudo bash
cd /etc/udev/rules.d/
wget -O 60-libsigrok.rules "https://sigrok.org/gitweb/?p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/60-libsigrok.rules"
wget -O 61-libsigrok-uaccess.rules "https://sigrok.org/gitweb/?p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-uaccess.rules"
p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-plugdev.rules"
sudo udevadm control --reload-rules

수정이 완료되면, 로직 분석기를 연결하기 전에 PulseView 프로그램을 데모 모드에서 먼저 테스트합니다.

로직 분석기를 USB 포트에 연결한 후 Device 드롭 다운 메뉴에서 Connect to Device 옵션을 선택하고, Step 1: Choose the driver에서는 아래 그림의 드라이버를 선택, Step 2: Choose the interface에서는 USB를 선택, Step 3: Scan for devices에서 스캔을 하면, 아래 그림과 같이 Step 4: Select the device에서 장치를 선택할 수 있습니다.

OK를 누른 다음 Run을 눌러 로직 분석기와의 연결을 확인합니다. PulseView 창은 아래에 표시된 것처럼 신호 활동이 없는 상태의 화면이어야 합니다.

8개의 각 채널은 필요에 따라 측정 대상 시스템에 연결할 수 있습니다. 로직 분석기의 설정은 저장하여 이후 재사용할 수 있으며, 기록된 신호는 메뉴를 통해 다양한 형식으로 저장할 수 있습니다.

로직 분석기는 다양한 유형의 디지털 통신 시스템을 테스트하는 데 매우 유용한 도구로, 측정 대상 시스템에 연결하기 위해 아래 테스트 리드를 함께 사용할 수도 있습니다.

좋은 하루 되세요!



영문 원본: Sparkfun USB Logic Analyzer with Installation steps in Linux OS