Sparkfun USB 邏輯分析儀在 Linux 作業系統中的安裝步驟

這款經濟實惠且便攜的 Sparkfun 8-channel USB 邏輯分析儀可放入口袋。

它功能強大,支援高達 24MHz 的取樣率,是診斷大多數通訊問題的理想選擇。它相容於 3.3V 和 5V 系統,並可以透過隨附的 USB-C 線供電。 Sparkfun 邏輯分析儀包含母對母跳線 (Female-To-Female jumper wire)。

若要在 Linux 作業系統 (OS) 下安裝與 Sparkfun 邏輯分析儀 相容的 PulseView 和 Sigrok,請依照下列步驟操作。首先,在軟體管理器中搜尋 sigrok,然後選擇安裝如下所示的所有軟體。

這些軟體項目安裝完成後,請務必修改對應的udev規則,如下所示,

sudo bash
cd /etc/udev/rules.d/
wget -O 60-libsigrok.rules "https://sigrok.org/gitweb/?p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/60-libsigrok.rules"
wget -O 61-libsigrok-uaccess.rules "https://sigrok.org/gitweb/?p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-uaccess.rules"
p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-plugdev.rules"
sudo udevadm control --reload-rules

完成這些修改後,PulseView 程式可以在演示模式 (demo mode) 下進行自我測試,然後再連接 Sparkfun 8-channel USB 邏輯分析儀

繼續將 Sparkfun 8-channel USB 邏輯分析儀連接到 USB,然後選擇裝置下拉選單 → Connect to Device 視窗 → Step 1:Choose the driver (見下圖)→ Step 2:Choose the interface (USB)→ Step 3:Scan for devices → Step 4:Select the device(見下圖)

按下 “OK”,然後按下 “Run” 確認連接到 USB 邏輯分析儀。 PulseView 視窗應如下所示,無訊號活動。

  • 這 8 個 channel 均可依需求連接到所考慮的系統。
  • Sparkfun 邏輯分析儀的設定可以儲存以備將來使用。
  • 記錄的信號可以在選單中以不同的格式儲存。

上圖所示的 Sparkfun 8-channel USB 邏輯分析儀是測試不同類型數位通訊系統的絕佳工具。

以下測試導線 也可以與 Sparkfun 8-channe USB 邏輯分析儀一起使用,將測試導線連接到需要使用的系統中。

1 Like