Sparkfun USB Logikanalysator mit Installationsschritten unter Linux OS erklärt

Sparkfun USB Logikanalysator mit Installationsschritten unter Linux Betriebssystem erklärt

Im englischen Original als tech-tipp für Sparkfun-Elektronik’s Testgeräte vom

19. September 2025

image

David_11869 DigiKey-Mitarbeiter

Dieser wirtschaftliche und tragbare Sparkfun 8-Kanal USB Logik Analysator paßt in eine Tasche,

ist aber dennoch leistungsstark mit Unterstützung für Abtastraten von bis zu 24 MHz eine gute Option für die Diagnose der meisten Kommunikationsprobleme.

Es funktioniert sowohl mit 3,3 V als auch mit 5 V Systemen und wird über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel mit Strom versorgt.

Der Sparkfun Logikanalysator enthält Überbrückungskabel von Buchse zu Buchse.

Um PulseView und Sigrok zu installieren, die mit dem Sparkfun Logikanalysator unter Linux-Betriebssystem (OS) funktionieren, folgen Sie bitte den nächsten Schritten.

Suchen Sie zunächst im Softwaremanager nach sigrok und wählen Sie aus, ob alle unten abgebildeten Softwareelemente installiert werden sollen:

Stellen Sie nach der Installation dieser Softwareelemente sicher, daß Sie die entsprechenden UDEV-Regeln wie unten gezeigt ändern,

sudo bash

cd /etc/udev/rules.d/

wget -O 60-libsigrok.rules “sigrok.org Git - libsigrok.git/summary ;a=blob_plain;f=contrib/60-libsigrok.rules”

wget -O 61-libsigrok-uaccess.rules “sigrok.org Git - libsigrok.git/summary ;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-uaccess.rules”

p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-plugdev.rules"

sudo udevadm control --reload-rules

Sobald diese Änderungen vorgenommen wurden, kann das PulseView-Programm selbst im Demo-Modus getestet werden, bevor der Sparkfun 8-Kanal-USB-Logikanalysator angeschlossen wird.

Schließen Sie den Sparkfun 8-Kanal-USB-Logikanalysator an den USB an und wählen Sie unter
Geräte-Pulldown-Menü → Mit Gerätefenster verbinden → Schritt 1: Treiber auswählen (siehe Bild) → Schritt 2: Schnittstelle auswählen (USB) → Schritt 3: Nach Geräten suchen → Schritt 4: Gerät auswählen (siehe Bild unten)

Drücken Sie OK und dann Run, um die Verbindung zum USB-Logikanalysator zu bestätigen.
Das PulseView-Fenster sollte wie das unten gezeigte ohne Signalaktivität aussehen:

Jeder dieser acht Kanäle kann bei Bedarf an das betrachtete System angeschlossen werden.

Die Einstellungen des Sparkfun Logikanalysators können für die zukünftige Verwendung gespeichert werden.

Die aufgezeichneten Signale können im Menü in verschiedenen Formaten gespeichert werden.

Der oben abgebildete Sparkfun 8-Kanal-USB-Logikanalysator ist ein hervorragendes Werkzeug zum Testen verschiedener Arten von digitalen Kommunikationssystemen.

Die folgenden Meßleitungen von DFRobot https://www.digikey.de/de/products/detail/dfrobot/FIT0720/13590882 können heute bestellt werden und werden heute noch versendet von DigiKey Elektronik:

FIT0720 - 7,9 "(200,00 mm) Mini-Haken an Buchse, runde Messleitung 10 Leitungen, mehrere Farben von DFRobot.
Preise und Verfügbarkeit für Millionen von elektronischen Komponenten von Digi-Key Electronics.

kann auch mit dem Sparkfun 8-Kanal-USB-Logikanalysator verwendet werden, um die Meßleitungen in die betrachteten Systeme einzuhängen.

Haben Sie einen schönen Tag!

Dieser Artikel ist auch auf Spanisch verfügbar: Este artículo está disponible en español aquí.