El económico y portátil analizador lógico USB de Sparkfun que se muestra,
es suficientemente poderoso, ya que tiene una frecuencia de muestreo de 24 MHz. Este analizador lógico es una buena opción para el diagnóstico de sistemas de comunicación. Se puede utilizar en sistemas que tengan señales de 3.3V y 5V de amplitud, y recibe su energía eléctrica vía el cable USB-C de la computadora. Este también incluye los cables de colores que son compatibles con los “pins” conocidos como los cables (Female-To-Female) de interconección.
Los programas llamados PulseView y Sigrok se usan con el analizador lógico USB de Sparkfun dentro del sistema operativo de Linux y se pueden instalar como se demuestra a continuación. Primeramente, en el menú de Linux bajo (Software Manager) en el campo de busqueda (Search) se busca sigrok. El resultado de esta operación trae los siguentes programas que son necesarios en esta instalación,
Luego se procede a modificar las correspondientes reglas en Linux conocidas como udev,
sudo bash
cd /etc/udev/rules.d/
wget -O 60-libsigrok.rules "https://sigrok.org/gitweb/?p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/60-libsigrok.rules"
wget -O 61-libsigrok-uaccess.rules "https://sigrok.org/gitweb/?p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-uaccess.rules"
p=libsigrok.git;a=blob_plain;f=contrib/61-libsigrok-plugdev.rules"
sudo udevadm control --reload-rules`
Una vez completado el paso anterior, el programa PulseView se procede a probar sin conectar el analizador lógico en el modo de demo,
Entonces, ya verificada la funcionalidad del programa PulseView, se puede conectar el analizador lógico USB de Sparkfun. Para configurarlo, bajo Device pull down menú → Connect to Device Window → Step 1: Choose the driver (ver la figura abajo) → Step 2: Choose the interface (USB) → Step 3: Scan for devices → Step 4: Select the device (ver figura abajo)
Se oprime el botón OK para salir del menú de conección. Luego se oprime el botón de Run para comenzar la operación de captura del analizador lógico USB de Sparkfun. La ventana del programa PulseView debe ser como se muestra a continuación,
Cada uno de estos 8 canales independientes se pueden ahora conectar al sistema como sea necesario. Los parámetros de configuración del analizador lógico USB de Sparkfun se pueden grabar en un registro para su uso en el futuro. También todas estos canales pueden ser grabados en distintos formatos para su conveniencia.
El analizador lógico USB de Sparkfun es una herramienta excelente para probar muchos tipos de sistemas de comunicación.
Los siguientes cables de distintos colores, también se pueden usar con el analizador lógico USB de Sparkfun,
para conectar sus ocho canales dependiendo del sistema que se considera.
Que tenga un buen día.
This post is also available in english here.
Este artículo esta disponible en inglés aquí.