Nidec Copal(日本電産コパル)の圧力計PG-35Hは、高圧用途を目的とし、腐食性ガスや液体との適合性を考慮して設計されています。ここでは、この製品やアプリケーションに関するよくある質問をまとめています。参考にしてください。
Q:SW出力だけでソレノイドの値を制御できますか?
A: はい。SW出力でソレノイドを制御することは可能ですが、サージ電流対策のための追加回路が必要となります。
Q:ソレノイドが動作しない場合、回路のトラブルシューティングで注意すべき点は何ですか?
A:一般的にこれらのデバイスは、小ワット数のソレノイド(1W @24V)を扱うことができますが、逆電圧保護ダイオードを推奨します。小型のリレーやソレノイドと接続する場合の代表的な回路接続図を以下に示します。詳細については、共通注記の11ページおよび23ページをご参照ください。

Q:「スイッチ出力設定」では、8つの値が選択できます。これらの値の設定の違いを示す例はありますか?
A:取扱説明書の5ページに記載されています。スイッチ出力を「セパレートモード」または「ウィンドウコンパレータモード」に設定することができます。
「セパレートモード」出力は、標準のスイッチ出力と同様で、入力圧力が特定の閾値圧力を超えるかどうかで動作します。入力圧力が閾値を下回った時に、スイッチを通常オンにするか通常オフにするかに応じて、スイッチがオンまたはオフになります。
また、「ウィンドウコンパレータモード」では、スイッチの出力が一定の範囲内でオン/オフするように制限されます。
Minimum Pressure threshold < Input pressure < Maximum pressure threshold
適用品番
563-2244-ND
PG-35H-354R-PR2-ND
PG-35H-104R-PG3-ND
563-2245-ND
PG-35H-354R-NG3-ND
PG-35H-104R-PR2-ND
PG-35H-354R-PG3-ND
PG-35H-104R-NG3-ND
PG-35H-104R-NR2
PG-35H-354R-PR2
PG-35H-104R-PG3
PG-35H-354R-NR2
PG-35H-354R-NG3
PG-35H-104R-PR2
PG-35H-354R-PG3
PG-35H-104R-NG3