Nordic Power Profiler Kit II

El Nordic Power Profiler Kit II es un gran sistema portátil que se utiliza para grabar data de la corriente en el tiempo para monitorear el consumo de potencia eléctrica de artefactos eléctricos. Aquí estan las caracteristicas principales del sistema,

  • Rango de medida de la corriente desde 200nA hasta 1A con una resolución entre 100nA y 1mA
  • Modos de fuente y amperimetro
  • El modo de fuente incluye un regulador de voltage programable con una salida variable entre 0.8 V hasta 5 V con una capacidad máxima de 1A
  • Una frecuencia de muestreo de 100 Ksps (10x mas rápido que la generación previa)
  • 8 entradas digitales para analizador lógico
  • Mide la corriente instántanea y promedio en todos los Kit de Nordic en adición a plataformas individualizadas
  • Aplicación Power Profiler se provee por la aplicación Nordic Desktop nRF Connect
  • Exporta data tomada previamente para realizar procesamiento en el futuro despues de la prueba cuando se necesite en formato (CSV para importar en Excel)

La aplicación Nordic Power Profiler Kit II se puede instalar en los siguientes Windows, Linux y MacOS Sistemas Operativos.

El Nordic Power Profiler Kit II se muestra en la siguiente foto,

El Nordic Power Profiler Kit II tiene un interruptor prendido/apagado, una interface de usb de solamente potencia, otra interface usb/data, un analizador lógico digital de ocho canales y una interface para medir corriente con la capacidad de proveer un voltaje interno. El sistema también incluye un puerto de medida como se muestra en la siguiente foto,

Despues de instalar la aplicación nRF Connect for Desktop, se abre y se selecciona desde el menú de aplicación destacado en la siguiente figura,

Entonces el Nordic Power Profiler Kit II presentará la ventana del usuario como se muestra a continuación,

El diagrama de bloque de este sistema es el siguiente,

El Nordic Power Profiler Kit II tiene dos modos de operación, uno fuente de voltaje interna con medición de corriente,

y el otro modo, solamente mide la corriente en serie con un voltaje y carga externos,

Se puede verificar la operación del sistema utilizando una resistencia fija de (910 Ohms) de DigiKey en la salida para simular una carga eléctrica constante,

como se ilustra a continuación,

El voltaje de salida se puede controlar, usando dentro la ventana de la aplicación el deslizador (Set Supply Voltage) desde 0.8 V hasta 5 V (esta rango se puede limitar en el menu). En este caso el deslizador se ajusto para que el sistema tenga un voltaje de salida de 2.963 V. Bajo condiciones, la ventana de la aplicación de Nordic mostrara algo similar lo que sigue (En este caso el rango en el eje vertical esta fijo aproximadamente a una amplitude máxima de 10 mA),

El promedio estadístico de este conjunto de los valores de las amplitudes de la corriente medida es de 3.34 mA, este valor se muestra con el valor máximo de este intérvalo del tiempo de 3.34 mA ya que la carga es constante. En esta ventana de 1,723 segundos en el tiempo se cálcula también la carga eléctrica equivalente derivada de 5.80 mC,

También otra prueba que se puede realizar para verificar el funcionamento básico del sistema es usar un potentiometro variable como este de DigiKey en la salida del sistema,

La resistencia del potenciometro se puede cambiar en valor rotándolo lentamente para cambiar la corriente medida por el sistema como se ve en el próximo video de la ventana dentro de la aplicación de Nordic,

El Nordic Power Profiler Kit II es una excelente herramienta portátil para caracterizar dispositivos electrónicos típicos, y los dispositivos de internet conocidos como (IoT) en sus siglas en inglés, que requiren menor consumo de potencia eléctrica.

Este artículo se encuentra disponible en lenguaje Alemán aquí.

This article is available in German language here.

Dieser Artikel ist hier verfügbar.

Este artículo se encuentra disponible en lenguaje Inglés aquí.

This article is also available in English language here.