リード付きNTCサーミスタ のリード線を短く切った場合、どのようにして基板にハンダ付けするのですか?
まず、はんだ付けの際には、NTCサーミスタが過度の熱で破損しないように注意してください。 はんだ付け時に熱を加えすぎると、はんだ付けされているサーミスタの内部リード接続部自体がオープンになったり、断続的になったりします。はんだ槽の温度、はんだ付け時間、サーミスタからの距離については、データシートのガイドラインに従ってください。はんだ付け条件が厳しくなると、抵抗値が変化して仕様外になることがあります。部品をリフロー炉に入れないでください。 熱を放散させる方法がないため、部品はリフローはんだ温度に適切に耐えることができません。
次に、サーミスタのリード線が短くカットされている場合は、ヒートシンククリップを使用してリード線を手でハンダ付けするのが最良の実装方法です。小さなヒートシンククリップは、はんだ付けの前に各ワイヤをクランプするのに役立ちます。その意図は、はんだ付け接続から熱を奪い、サーミスタ本体にさらされる熱レベルを制限することにあります。はんだ付け作業が完了したら、このヒートシンククリップを取り外してください。