APDahlen Applications Engineer
NPNトランジスタNTE123、NTE123A、およびNTE123APの有名な供給元であるNTE Electronicsが閉鎖されました。それによりDigiKeyではこれらの部品の取り扱いを終了しました。幸いなことに、多くの代替品が入手可能なため、ビンテージ機器の復元が可能です。
NTEとはどのような会社ですか?
NTE Electronicsは、修理技術者向けに半導体を提供する重要な会社でした。この会社(当時はSylvania ECG)は、私がエレクトロニクスの道を歩む上で非常に重要な存在でした。当時、小さな町にはたいてい1軒かそれ以上のテレビ修理業者がいて、みんなNTEの部品を在庫していました。数少ないNTE部品で、1950年代から現在までのテレビやラジオに使われている半導体を置換できたのですから、これは効率的なシステムでした。NTE123Xはその好例で、この小信号汎用トランジスタは何千ものデバイスの代替品として推奨されていました。
NTE/ECGの成功の秘訣は、印刷されたカタログ(後にインターネット)でした。私が初めて手にしたカタログの匂いと色あせた黄色いティッシュのような薄いページを今でも覚えています。地元のテレビ修理工から厚さ1インチのカタログを手渡されたのは1980年半ばのことでした。そこには、ECGの代替品と部品を相互参照する小さな文字のページが何百ページもありました。そのカタログを手にして、私は半導体と論理回路の本質を理解するようになりました。
図1: NTE123APデータシートの冒頭のデータ
技術的なヒント: B772やD882といった文字で始まる日本のトランジスタは、通常2Sシリーズの一部です。完全な品番はそれぞれ2SB772と2SD882です。Bは通常PNPを意味し、DはNPNを意味することに注意してください。NPNの2SBXXXは、緑色のエポキシ樹脂に包まれていることがあります。2SAXXX(PNP)と2SCXXX(NPN)にも同様の慣例があります。
NTE123、NTE123A、あるいはNTE123APはどこで見つけることができますか?
DigiKeyでNTE代替品の代替品を見つけることは興味深い問題です。結局のところ、NTE123Xは何千もの部品の代替品でした。私たちは、NTE123Xに近いDigiKeyの部品を求めています。
NTEの強みはクロスリファレンスカタログだったことを常に覚えておいてください。彼らは単なる部品メーカーではなかったのです。従って、NTEの部品の説明から逆算して、適切な代替品を見つけることができるはずです。
技術的なヒント: 半導体業界では、ブランドの変更はよくあることです。これは、NTEが評判の良いメーカーの部品をブランド変更するような、有益な理由で行われることもあります。信頼性に疑問のある偽造半導体を製造するという悪意のある理由で行われることもあります。
NTE123X製品群は、ジェリービーンズコンポーネントクラブの誇り高いメンバーであることが判明しました。具体的には、NTE123XはNPNトランジスタ2N2222のブランド名変更品です。同様に、コンプリメンタリのNTE159はPNPトランジスタ2N2907のブランド名変更品です。データシートをよく見ると、同じパッケージタイプとピン配列で、ほぼ同じデバイス特性があることがわかります。正しいパッケージを選択すれば、データシートは鏡を見るようなものです。
NTE123からNTE123APへの進化は、このDiotec Semiconductorの例のように、2N2222から最新の2N2222Aへの進化と同じであるように見えるため、注意が必要です。オリジナルの2N2222とNTE123は、図2に示すように、メタル缶TO-18パッケージを採用していました。NTE123APは、おなじみのJEDEC準拠のTO-92パッケージを採用しています。
DigiKey内での検索
DigiKeyシステム内で代替品を探すには、次の2つの検索のいずれかを実行します。
-
NTE123を「2222 BJT TO-18」で検索する
-
NTE123APを「2222 BJT TO-92」で検索する
図2: Microchip (Microsemi)のNPNトランジスタJAN2N2222Aの外観
ビンテージ機器の時代に適した代替品
電子機器を修復する人は、自分の仕事に誇りを持っています。中には、その時代にふさわしいデバイスで修復を行うために、より一層の努力をする人もいます。図2に示すようなTO-18パッケージ部品を使用することは、重要な考慮事項です。最近のTO-92部品は場違いに見えるでしょう。
おわりに
最後にもう1つ、お薦めしたいことがあります。
信頼しつつも検証を!
最終的には、あなたは責任を持って半導体の代替品を決めなければなりません。NTE123Xの代替品に2N2222の推奨は正しいと思いますが、何百万というユニークな回路があり、それぞれにユニークなニーズがあることを認識しなければなりません。この記事で暗示される一連の代替品は、すべての状況で機能するとは限りません。
DigiKeyの元パートナーだったNTEがなくなったのは本当に残念です。
NTE123のレガシーに乾杯。
ご健闘をお祈りします。
APDahlen
関連情報
以下のリンクから、関連する有用な情報をご覧ください。
著者について
Aaron Dahlen氏、LCDR USCG(退役)は、DigiKeyでアプリケーションエンジニアを務めています。彼は、技術者およびエンジニアとしての27年間の軍役を通じて構築されたユニークなエレクトロニクスおよびオートメーションのベースを持っており、これは12年間教壇に立ったことによってさらに強化されました(経験と知識の融合)。ミネソタ州立大学Mankato校でMSEEの学位を取得したDahlen氏は、ABET認定EEプログラムで教鞭をとり、EETプログラムのプログラムコーディネーターを務め、軍の電子技術者にコンポーネントレベルの修理を教えてきました。彼はミネソタ州北部の自宅に戻り、このような記事のリサーチや執筆を楽しんでいます。