皆さん、こんにちは、
Omronの1年間ディレイの2回路タイマH5S-YB2-X(100-240V AC)またはH5S-YB2D-X(24V DC)で、以下の設定例を実行するようにプログラムすることが可能かどうかを、確認したいと考えています。
60日間は、10時から12時まで毎日スイッチをオンにします。その後の60日目以降については、最初の3週間、毎週月曜日のみ3時から4時までの1時間、自動的にスイッチをオンにし、3週間以降は、毎月火曜日の6時から7時までの1時間だけスイッチをオンにします。これらの6ヶ月間の設定を、単一の設定で行いたいです。
デジタルタイムスイッチH5Sのデータシートには、そのような複雑な設定が可能であることを示唆する例(12~21ページ)がありますが、確認したいと思います。社内にタイマの経験者がいないので、マニュアルを読んで理解するのに時間がかかります。専門家の助けがあれば、この作業は大幅にスピードアップします。
よろしくお願いします!
APDahlen Applications Engineer
こんにちは、engTBRさん、
Omronデジタルタイムスイッチとあなたの希望する仕様をみると、あなたは60日、21日、不定日の3つの「シーズン」を挙げているので、毎年、同様の繰り返しがあると仮定します。
H5Sのオプションに基づくと、この24V DCオプションのような「4」モデルをお勧めします。
ご使用の用途に適した電圧と取り付けを確認してください。次のモデルから選択できます。H5S-YB4-X、H5S-YB4D-X、H5S-YFB4-X、H5S-YFB4D-Xからお選びください。
4回路モジュールは、ユーザーが定義した開始日と停止日を使用して、シーズンごとにバンクを切り替えることができます。また、4回路モジュールは、将来の拡張にも柔軟に対応できます。
さらに柔軟性を求めるのであれば、本格的なPLCを検討するとよいでしょう。デメリットは、PCを使ったデバイスのプログラミングを学ぶ必要があることです。
今後、お手伝いできることがあればお知らせください。
幸運を祈ります。
APDahlen
追伸:データシートより
4回路モデルは4シーズンまで、2回路モデルは2シーズンまで設定できます。