マイカ/PTFEコンデンサ

デバイスの構造

マイカは天然に産出される鉱物で、平らな薄膜に容易に分割できる特徴があり、コンデンサ用には「白雲母」と呼ばれる種類のマイカが好んで使用されます。誘電体としてのマイカは、時間や印加電圧に対する優れた安定性、低い温度係数、高い温度耐性、非常に優れた絶縁耐力、広い周波数範囲での低損失特性を持っています。優れた誘電材料であることを除けば、マイカ(天然に存在する鉱物)はPTFE(合成フルオロポリマー)とほとんど共通点がありませんが、一部の静電容量値にマイカの代わりにPTFEを使用するコンデンサ製品シリーズが少なくとも1つ市場に出回っているため、両方の材料が見出しに記載されています…
image

マイカコンデンサは用途によって構造が異なりますが、セラミックタイプやフィルムタイプと類似している部分があります。マイカは、原料の塊から切り出したモノリシックシートでも、小さなフレークをたくさん集めた「紙」でも、電極・端子取り付け層(通常は銀)を両面に蒸着し、(単層セラミックデバイスのようなものを)1つひとつMLCCのように重ねて、あるいはフィルムコンデンサのように巻いて使用します。メタライズプロセスが開発される前の初期のデバイスは、マイカのシートと電極箔を機械的に挟み込む方式でした。他のクランプ式コンデンサと同様、安定性・信頼性において最新のものに劣り、少なくとも第二次世界大戦以降、クランプ式マイカコンデンサは廃れていきました。

使用可能な容量値、使用電圧の範囲

上のチャートは、執筆時点でDigi-Keyから入手可能なマイカ/PTFEコンデンサの静電容量と電圧の値の範囲を示したものです。

一般的な使用方法と応用例

マイカコンデンサは真空管と同世代の技術であり、歴史的に、安定した高品質の静電容量が必要な場合に選ばれてきたデバイスです。現在では、真空管と同様、価格性能比に優れた新しい技術が主流となり、マイカ技術は、一般的ではないストレス要因のある核放射線、極端な温度、高電圧ストレスなど、マイカデバイスのコストが正当化されるニッチ市場に追いやられています。

一般的な故障メカニズム/重要な設計上の考慮事項

最近のマイカコンデンサは、製造に使われる材料が安定しているため、信頼性が高く、ほとんどの用途でC0Gセラミックデバイスと同様に扱うことができます。他のコンデンサと同様に振動、衝撃、熱サイクルなどによる機械的な故障の可能性があり、水分の侵入による電極の腐食も潜在的な問題です。




オリジナル・ソース(English)