バランシングと過電圧保護用のSAB(Supercapacitor Auto Balancing)MOSFET

anishkgt

こんにちは。

データシートに記載されているようにSAB MOSFETは、スーパーキャパシタのバランスをとり保護すると謳っています。またそれぞれの機能の評価ボードがあります。文字通り2つのICがそれぞれの機能を発揮してバランスをとり保護をしています。

これら両方の機能を1つのICで行うことができるでしょうか?理論的にはSABMBOVP2xxは過電圧を保護しますが、ICはリーク電流に基づき選択されるので、それらのバランスもとる必要があります。私の 考え方は正しいでしょうか、またバランスをとるのに別のICを追加する必要があるでしょうか?この投稿は過去の投稿のフォローアップです。

よろしくお願いします。

image 投稿#4でrick_1976 により解決済み

おっしゃっている例の両方とも、本質的に同じことです。保護デバイスがアクティブなときに、流れると予想される電流の量が少し違うだけです。外部電源からの過充電に対する「保護」はデバイスのリークにより必要となる「バランス」よりも大きな電流を必要とします。



rick_1976 Applications Engineer

おおまかに言えば、この文脈で「保護」と「バランス」は同じことを表す異なる単語です。すなわち、直列接続されたコンデンサアレイの個々の部品に対する電圧制限の違反を防止するということです。この観点から、ICは1個だけ必要です。

そうは言っても、あなたの質問の背景にある思考過程を理解している自信はありません。もし、上記でお問い合わせの本質が明らかになっていなければ、質問をより理解するために、言い回しを変えてもらえないでしょうか。



anishkgt

Rickさん、こんにちは。

私の関心は、SAB MOSFETはスーパーキャパシタの3s2pパックをバランスさせると同時に過電圧から保護することができるかどうかということです。

ALD910016のデータシートに記載されているように、パックをバランスさせ、そしてここに記載されている3つの外付けPチャンネルMOSFETで過電圧保護を行います。



rick_1976 Applications Engineer

おっしゃっている例の両方とも、本質的に同じことです。保護デバイスがアクティブなときに、流れると予想される電流の量が少し違うだけです。外部電源からの過充電に対する「保護」はデバイスのリークにより必要となる「バランス」よりも大きな電流を必要とします。



anishkgt

Rickさん、ありがとうございました。




オリジナル・ソース(英語)