直列接続したSiC MOSFET - RCDスナバによる受動的な電圧バランシング

直列接続した炭化ケイ素(SiC)MOSFET - RCDスナバによる受動的な電圧バランシング

この記事は、アプリケーションノート「Series-Connected Silicon Carbide MOSFETs: Passive Voltage Balancing Using RCD Snubbers」に基づいています。
このアプリケーションノートでは、SiC MOSFETを直列接続して、より高電圧に対応するパワースイッチを構成する方法について説明しています。
主な課題は、直列接続されたMOSFET全体に印加される電圧を、各MOSFETに安全に分担させることです。
動的な電圧分担にはRCDスナバを、静的な電圧分担にはバランス抵抗を使用する、受動的な電圧バランシングに焦点を当てています。
このアプリケーションノートでは、主な動作原理、直列接続されたMOSFET間の電圧バランスを確保するための実用的な設計上の考慮事項、測定上の注意点、実験による検証結果を紹介しています。

AN6507-Series-Connected-SiC-MOSFETs-Passive-Voltage-Balancing-Using-RCD-Snubbers Series-Connected Silicon Carbide MOSFETs Passive Voltage Balancing Using RCD Snubbers of Microchip.pdf(4.5 MB)

なぜSiC MOSFETを直列接続するのですか?

直列接続することで、定格電圧の低いSiC MOSFETを組み合わせ、1つの高電圧スイッチとして動作させることができます。
非常に高い定格電圧を持つディスクリートデバイスだけに依存せず、デバイスの選択肢を広げられます。
高価な高耐圧部品の代わりに、より入手しやすい低耐圧デバイスを使用することで、全体のコストを削減できる場合があります。
より高電圧のDCバスや中電圧コンバータの設計に役立ちます。
直列接続されたMOSFET全体を、制御された1つの高電圧スイッチとして駆動し、検証する必要があります。

中心的な課題:電圧は自動的に均等分担されない

直列接続では電流が共通であるため、電流分担は主な問題ではありません。
直列接続されたMOSFET全体に印加される電圧を、各MOSFETに安全に分担させる必要があります。
バスの総電圧が各デバイスの定格電圧の合計以内であっても、特性の不一致によって、1つのデバイスに過大な電圧ストレスがかかる可能性があります。
静的な電圧不均衡と動的な電圧不均衡には、それぞれ異なる対策が必要です。

image

RCDスナバの概念

RCDスナバは、検出や制御を必要とせず、シンプルな受動的電圧バランシングを実現します。
モジュール式の構成を採用し、各MOSFETに個別に調整可能なスナバを設けることで、ドレイン-ソース間電圧(VDS)の分担を改善します。
Csnubは、MOSFETの両端に所定の静電容量を追加します。
Dsnubは、VDSの上昇時に低インピーダンスの充電経路を提供します。
Rsnubは、次のスイッチング動作が発生する前にコンデンサを放電させ、蓄積されたエネルギーを消費します。
このスナバ回路によって、ターンオフ時の電圧上昇を緩やかにし、その波形を整えます。

image

静的な電圧不均衡と動的な電圧不均衡

静的バランス抵抗では高速ターンオフ時の電圧不均衡を解消できない理由

ターンオフ時のVDSの上昇は、抵抗による電圧均等化よりもはるかに短い時間スケールで発生します。
Rbalは、定常損失を抑えるため、意図的に大きな抵抗値に設定されます。
この抵抗では、スイッチング遷移時に電荷を迅速に再分配できません。
動的な電圧分担は、VDSの上昇時に作用する容量と電流経路によって制御する必要があります。

image

動的な電圧分担:CsnubではなくdVDS/dtを一致させる

ターンオフ時、各デバイスのVDSの上昇速度は、そのデバイスにおける実効電流と実効容量によって決まります。
重要な関係式は、次のとおりです。 dVDS/dt ≈ ieff / Ceq
Ceqには、Coss、Csnub、基板レイアウトやパッケージの寄生容量、ヒートシンクとの結合容量、ゲートドライバの絶縁容量、プローブの容量が含まれます。
ieffとCeqは、直列接続されたMOSFETの位置によって異なる場合があります。
VGS波形のタイミングが一致していることを確認した後、動的バランシングでは、すべてのMOSFETのVDS上昇速度を一致させることが目標となります。
dVDS/dtを等しくするには、MOSFETの位置に応じて、Csnubを異なる値に調整する必要がある場合があります。
最終的な目標は、スナバの値を等しくすることではなく、VDSの上昇速度を一致させ、各デバイス間の電圧分担を均等にすることです。

ターンオフ動作:RCDスナバによるVDSのバランシング

image

測定構成:プローブが測定対象に及ぼす影響に注意

高電圧差動プローブを接続すると、回路に容量が追加され、コモンモード電流の経路が形成されます。
複数のプローブで同時に測定すると、測定対象の電圧分布自体が変化する可能性があります。
基準となる測定方法として、ほかのプローブを取り外した状態で、各MOSFETのVDSを個別に測定することが推奨されます。
タイミングを比較したり、スナバを調整したりする前に、プローブ間の時間ずれ(スキュー)を補正してください。

実用的な設計フロー

最悪条件となるターンオフ電流で検証してください。この条件では通常、VDSのスルーレートが最大となり、変位電流の影響を最も受けやすくなるためです。
測定構成のスキュー補正が完了し、ゲートタイミングが一致するまでは、スナバを調整しないでください。
Csnubを変更した後は、リセット時間、抵抗の損失、ダイオードにかかるストレス、コンデンサのRMS電流およびパルス耐量を再確認してください。

電圧不均衡の診断と調整方法

すべてのスナバを同じ初期値に設定するか、計算によって求めた初期値から開始します。
実用上可能な限り測定対象への影響が小さい構成で、各MOSFETのVDS波形を個別に測定します。
どのMOSFETの電圧上昇が最も速いか、またはどのMOSFETが最も高い電圧に達するかを特定します。
電圧上昇が速すぎるデバイスや、VDSが過大になるデバイスでは、Csnubを増やします。電圧上昇が遅すぎるデバイスでは、Csnubを減らします。
VDSの上昇速度と最終的なオフ状態の電圧がほぼ一致するまで、調整を繰り返します。

実験プラットフォーム

パラメータ 値/説明
コンバータのトポロジ バック(Buck)コンバータ
公称入力電圧(Vin) 2000V DC
公称出力電圧(Vout) 400V DC
出力電力(Pout) 500W
スイッチング周波数(fsw) 50kHz
出力インダクタ(Lout) 6mH(基板外のインダクタバンクを使用)
出力容量(Cout) 110µF
バックコンバータのメインスイッチ 700V、60mΩのSiC MOSFETを4個直列接続
(Microchip MSC060SMA070B4N )
フリーホイールダイオード 3.3kVのMicrochip製SiCダイオード
(Microchip MSC030SDA330B )
MOSFETあたりの理想的なオフ状態電圧 2000Vのバス電圧で500V
動的バランシングネットワーク 各MOSFETの両端にRCDスナバ
静的バランシングネットワーク 各MOSFETの両端にバランス抵抗

主な結果:同じ660pFのスナバでは不十分だった

主な結果:調整したRCDスナバによって電圧バランスを実現

寄生成分とプローブが電圧バランシングに影響する可能性

容量が追加されるたびに、高いdV/dtによる変位電流の経路が形成されます。
共通の接地ヒートシンクを使用した場合、同じ値のスナバを用いた試験で、電圧のばらつきが最大となりました。
ゲートドライバの絶縁電源の静電容量を増やすと、ΔVDS,maxが増加しました。
測定構成、ヒートシンク、ドライバ電源は、電圧分担設計の一部として扱う必要があります。

調整したRCDスナバによる電圧分担の改善

MOSFETの位置に応じて、意図的に異なる値のコンデンサを使用しました。
4つの構成のいずれにおいても、ΔVDS,maxが約85~94%減少しました。
デバイスにかかる最大電圧ストレスも低減し、最も厳しい条件に置かれるMOSFETの電圧マージンが改善しました。
この調整により、位置に依存する寄生成分や変位電流の挙動を補償できます。

まとめ

MOSFETを直列接続するとスイッチ全体の耐圧を高められますが、電圧分担が設計上の重要な課題となります。
RCDスナバは、ターンオフ時の高速な動的電圧分担を制御します。
ゲートタイミングを一致させ、スナバの値を等しくすることは必要な出発点ですが、それだけではVDSのバランスは保証されません。
寄生成分は重要です。ヒートシンクとの結合、ゲートドライバの絶縁容量、基板レイアウト、プローブによって電圧分担が変化する可能性があります。
スナバの値を等しくすることは出発点であり、最終的な設計ルールではありません。
VDSの上昇速度と最終的なオフ状態の電圧を一致させるには、MOSFETの位置に応じたスナバの調整が必要になることがあります。
最終的な検証は、最悪条件で測定したVDSのばらつき、デバイスにかかる最大電圧ストレス、スナバの損失、部品温度に基づいて行う必要があります。




オリジナル・ソース(English)