Sensirionのセンサの校正

Sensirionのセンサはすべて出荷前に校正されています。炭酸ガスセンサのような一部のセンサは敏感で、取り扱い中に機械的ストレスを受け、センサがオフセットすることがあります。これを相殺するために、強制再校正(FRC)または自動自己校正(ASC)を適用します。理想的には、センサ設置時の潜在的な機械的ストレスを補正するために、センサ設置後にセンサの校正を行うことをお勧めします。

校正証明書はダウンロードセンターにあります。

センサの校正について、Sensirionに寄せられた質問をご紹介します。

装置がまだ校正された状態であるか、調整が必要かどうか、どのくらいの時間間隔でテストすれば良いでしょうか?

​Sensirionでは、外部要因に大きく左右されるため、デバイスをテストする時間間隔を提案していません。もしお客様の製品に何らかの規制があって一定期間ごとの検証が必要な場合は、センサの交換が必要な場合に備えて、センサを交換可能にしておくことが望ましいかもしれません。

SGPセンサのデバイス間のばらつきはどうなっていますか?

すべてのSGPセンサは、製造工程で個別に校正されています。そのため、SGPのデバイス間のばらつきは非常に小さくなっています。詳細は、データシートの「精度仕様」をご覧ください。フィールド測定で観測されたD2Dの例は、アプリケーションノートAN_SGP40_Quick_Testing_Guideなどに記載されています。

Sensirionは、液体流量センサの再校正サービスを提供していますか?

いいえ、Sensirionは再校正サービスを提供していません。 当社のセンサ技術により、可動部品をなくす設計が可能となり、摩耗や破損がありません。 したがって、センサは長期安定性が高く、技術的な観点から期間を決めてするような、たとえば毎年の検証は不要です。 ただし、アプリケーション固有のメンテナンススケジュールを設定することをお勧めします。このスケジュールにより、アプリケーション内でセンサのパフォーマンスが定期的にチェックされます。 このようなスケジュールはアプリケーションに固有であるため、アプリケーションスペシャリストがその決定の責任を負います。

Sensirionが校正していない液体のモニタリングに液体流量計を使用できますか?

はい、原理的には可能です。流体の化学組成に最も合致した標準校正分野を選択してください。例えば、水の校正は生理食塩水に、炭化水素の校正は潤滑油に使用することができます。適合する校正フィールドがあれば、センサからの応答が直線的になる可能性が高まります。目安としては、水を含まないすべての液体にはIPA校正を使用することをお勧めします。

液体に関係なく、液体流量計は高い再現性を持っています。再現性の代表的な値は、手元の液体流量計によりますと、すべての媒体で0.8%から1.5%の範囲です。これにより、液体の流量を許容範囲内に収める必要がある場合に、非常に正確な相対ゲージとしてセンサを使用することができます。このような場合、センサの出力を比較して、最大および最小の流量を設定し、参照用の上限および下限の閾値として使用できます。液体流量計は、検証された許容範囲内でプロセスの再現性を監視することができます。絶対値はセンサごとに異なるため、この許容範囲は個々の流量計ごとに新たに設定する必要があります。

動作条件が校正条件と異なる場合の精度への影響は?

Sensirion MFCは、センサを通過するガス分子の数(またはガス質量)を直接測定するため、校正条件の圧力と温度の偏差に対する依存度は非常に小さいものです。それぞれの温度と圧力の係数は、データシートから得ることができます。ガスの温度が変化すると、ゼロ点誤差とスパン誤差が発生します。一方、圧力の変化はスパン誤差のみを生じさせます。

​Sensirionはマルチガス/マルチレンジ校正を行っていますか?

SensirionはMFC/MFMの校正を、異なるガスによる複数の校正(マルチガス)と、同じガスによる複数のフルスケールフローレンジ(マルチレンジ)の両方で行うことができます。

最適な校正性能を持つマルチガスオプションを提供するためには、以下の前提条件を満たす必要があります:

指定ガスのN2換算FS流量範囲が相互に近接していること。

マルチガス/マルチレンジ校正は、実ガス校正とガス変換校正の両方に対応しています。

すべての情報は、SensirionダウンロードセンターとFAQから提供されたものです。
Digi-KeyサイトにおけるSensirion情報




オリジナル・ソース(英語)