SMD 저항은 깔끔하며 저항 값을 나타내는 SMD 저항 코드라고 불리는 세 자리 또는 네 자리 코드가 일반적으로 표시되어 있습니다.
세 자리 SMD 저항 코드는,
- 처음 두 자리는 저항의 유효 숫자 자리로, 예를 들어 "22"는 22옴을 나타냅니다.
- 세 번째 숫자는 10의 배수로 처음 두 숫자에 곱하거나, 처음 두 숫자 뒤에 붙는 0의 개수를 나타냅니다. 예를 들어, "223"은 22옴에 10을 세 번 곱하거나 22 뒤에 세 개의 0을 더한 것을 나타내며, 22000옴 또는 22k옴 저항입니다.
- 문자 "R"을 볼 수도 있는데, 이는 소수점 위치를 나타냅니다. 예를 들어 1R1은 1.1옴입니다.
- 10옴 미만의 저항 값에는 배수가 없습니다.
아래는 세 자리 SMD 저항 코드에 대한 추가 예제입니다.
네 자리 코드를 읽는 방법은 세 자리 코드를 읽는 방법과 동일합니다. 유일한 차이점은 유효 숫자 자릿수입니다. 유효 숫자가 두 자리가 아닌 세 자리이며, 마지막 자리는 여전히 처음 세 자리 숫자에 곱해지는 10의 배수 또는 뒤에 붙는 0의 개수를 나타냅니다.
영문 원본: Reading a SMD resistor code