American Electricalの 288-JB-FT10-ND および 288-JB-FT15-ND について、以前、これらの製品が AC(単線) および DC(より線) の両方の配線回路で使用できるかどうかについて、質問を受けたことがあります。
単線(solid core)およびより線(stranded / multi-strand)は、AC電圧およびDC電圧のいずれにも使用できますが、配線が多少動くことが予想される場合や柔軟性が必要な場合を除いて、一般的に単線の方が適しています。そのような場合に、やむを得ずより線を使用する必要がある場合は、端子を締め付けた際に個々の素線が広がらないように、露出した銅線部分に少量のはんだを使って錫メッキ(tin)しておくことが推奨されます。端部にフェルールを圧着する必要があるという意見もありますが、大量生産用途でない限り、その必要はないと思われます。