アプリケーションのブリーダ抵抗値の選択

たいていの場合、電源が入っていた装置の電源を切断しても、その出力に接続されているフィルターコンデンサはまだいくらかのエネルギーを保持しています。もし誰かがうっかり電源プラグに触れると、感電を引き起こします。これに対する最も簡単な対策は、蓄積された電荷を放電するためコンデンサの両端に並列にブリーダ抵抗を接続することです。電源アプリケーションで適切なブリーダ抵抗をどうやって選ぶのでしょうか。ブリード抵抗値は高いほうがいいでしょうか、それとも低いほうがいいのでしょうか?

bleeder

適切なブリーダ抵抗を選択するには、コンデンサ両端の瞬時電圧 Vt、放電用ブリーダ抵抗 R、初期電圧 Vu の関係を使用します。t は経過時間で、Cはコンデンサの合計容量です。この方程式から必要なブリーダ抵抗を見積もることができます。

  • Vt=𝐕u x 𝒆^(−𝒕/𝑹𝑪)

ブリーダが動作する速度とブリーダ内で消費される電力量の間には常にトレードオフがあります。ブリーダ抵抗の値が低いほど、装置の電源が切断されてから安全な電圧に到達する時間が短くなりますが、動作中の電力消費も大きくなります。





オリジナル・ソース(英語)