パワードサブウーファを備えた5.1スピーカーでサラウンドサウンドをアップデートしたときに問題が発生しました。 テレビがオフのときは常にサブウーファをオンにしたくありませんでした。サブウーファにはリモートワイヤ入力(オン/オフスイッチ)があり、私のアンプにはリモートワイヤ機能がありません。テレビの電源が入っているときにのみサブウーファをオンにする簡単な方法を見つけるために、スマート電源タップを使用しました。このタイプの電源タップには、マスター入力と通常はいくつかの周辺出力があります。マスターデバイスがスタンバイモードになると、電源タップは出力デバイスをオフにすることができます。機器がオフでコンセントに接続されている場合でも、少量の電力が使用されるため、電源タップはこれを行うことができます。それにより、電源タップは、テレビなどのマスターデバイスがスタンバイモードになったことを検出して、周辺機器への電力を遮断することができるようにしています。
私が好きな機能は、
- サージ保護
- エネルギー節約 ファントム負荷からの無駄を削減
- 自動的な機器電源のオン/オフ
- オン/オフスイッチ
2368-EMF-8ES-ND https://www.digikey.com/short/zvcp10
TLP808NETG-ND https://www.digikey.jp/short/43j7n4
TL1748-ND https://www.digikey.jp/short/43j7d4
PaulHutch
マスターデバイスがオフのときに電流引き込みがゼロになっても、IMEセンシング電源タップは引き続き機能します。 少なくとも過去40年間使用したものはすべて、このように機能します。 基本的に、設定値を下回る電流になると、周辺コンセントがオフになります。