스위치가 단순할수록 어떻게 분류되는지를 이해하기 어려울 수도 있습니다. 모든 스위치들은 일정한 수의 입력(pole)과 출력(throw)을 가지고 있습니다. 이는 다음 형식을 사용해서 표현됩니다:
(입력 수)P(출력 수)T
예를 들어, SPDT는 (스위치가)하나의 입력과 두 개의 출력을 가지고 있음을 나타냅니다. 입력은 공통 핀의 숫자 그리고 출력은 이 공통 핀이 연결될 수 있는 핀의 숫자라고 생각할 수 있습니다.

각 입력은 개별로 스위칭 되며 전기적으로 다른 입력과는 절연되어 있습니다. 이는 같은 부품을 통해 서로 다른 전압과 회로를 쉽게 구동할 수 있도록 해줍니다.
출력(throw)이 두 개 이상인 스위치에는 하나의 상시 닫힘(NC)과 하나 이상의 상시 열림 (NO) 접점이 있을 수 있습니다. 단일 출력(throw) 스위치라면 NC인지 NO인지 확인할 필요가 있습니다. 이는 스위치가 활성화되지 않은 기본 상태에서 스위치가 닫혀 있는지(전기적으로 연결됨) 또는 열려 있는지(전기적으로 연결되지 않음)를 명시하는 것입니다.
스위치의 기능은 스위치가 활성화 되었을 때 어떻게 작동하는지를 설명합니다. 첫 자리의 상태는 기본 연결상태를 나타내며, 이 이후이 모든 상태는 스위치가 활성화 되었을 때 어떻게 작동하는지를 설명합니다. 공통 핀이 다른 핀과 연결된 경우 On이라고 하며, Off는 (공통 핀이)다른 모든 핀으로부터 연결이 해제되었음을 의미합니다. 예를 들어, 기본적인 Off-On 기능은 항상 NO 회로 상태이며 스위치가 활성화 되면 연결될 것입니다.
스위치의 각 단에는 상태가 있습니다. 3단 셀렉터 스위치는 On-On-On 기능을 가지고 있을 것입니다. 이는 항상 다른 핀과 연결을 가지는 SP3T의 예가 될 수 있습니다. 여러분들이 원하는 대로 연결이 형성되는지를 확인하기 위해 반드시 규격서를 항상 확인해야 합니다. 아래는 DPDT인 비정상적 3단 셀렉터 스위치의 예입니다.

모멘터리(Mom) 기능은 조금 더 혼란스러울 수 있습니다. 스위치가 활성화된 동안만 스위치 동작이 유지됩니다. 스프링이 내장된 SPST - NO 푸시버튼 스위치가 매우 일반적인 예입니다. 이 스위치의 기능은 Off-Mom으로 버튼이 눌려지기 전까지는 전기적 연결이 없음을 나타냅니다. (눌려진)버튼이 해제되면 스프링이 연결을 끊어버려 스위치를 기본 상태(Off)로 되돌려 버립니다.
대부분의 경우 Mom 기능은 Off에서 On이나 On 에서 Off처럼 기본 상태의 반대로 동작합니다. 하지만 규격서를 꼭 확인하시기 바랍니다. 어떤 스위치들은 다양한 효과를 낼 수 있는 여러 Mom 상태를 가지고 있습니다. 아래는 Off-Mom-Mom 기능을 가지는 푸시버튼 스위치입니다.

공통 핀은 단 하나이고 여기에 연결되는 두 개의 핀이 있으므로 SPDT 회로가 됩니다. 스위치의 기본 상태에서는 어떠한 연결도 없지만, 스위치를 누르면 Position 1이 될 것입니다. 조금 더 누르면 Position 2가 되어 연결을 추가하게 됩니다.
이러한 회로는 스위치, 릴레이, 센서나 전기적인 통로에 변화를 주는 기타 부품들에 사용됩니다.
영문 원본: Switch Circuits and Functions