모든 전기 회로 및 상업용 전자 제품에서 가장 흔한 품목 중 하나는 스위치입니다. 스위치는 매우 다양한 모양, 크기 및 기능으로 나옵니다. 스위치는 회로를 열거나 닫는 데 사용되기 때문에 필요한 부품입니다. 스위치의 문제는 모두 움직이는 기계적 부품이 내부에 있다는 것입니다. 이 기계적 부품은 마모되고, 구부러지고 그리고 부서질 수 있습니다. 작동 스위치가 없다면 회로나 장치 전체가 동작하지 않을 수 있습니다. Digi-Key의 모든 기술지원 팀원들이 "제 가게의 스위치가 고장 났는데 재고가 있나요?"라고 문의하는 전화를 받아봤을 것입니다. 스위치 자체의 사양을 찾는다면 많은 경우 고객에게 적합한 스위치를 찾을 수 있습니다. 이 게시글은 Digi-Key 기술자 및 엔지니어가 고객에게 적합한 스위치를 찾는 데 사용하는 단계에 대해 살펴볼 것입니다.




우선, 어떤 종류의 스위치가 필요한 지 파악해야 합니다. Digi-Key에는 검색해야 할 스위치와 부속품이 많기 때문에 용어에 익숙하지 않다면 이 또한 과제가 될 수 있습니다.
동료 중 한 명인 Pat Sagsveen은 이러한 스위치의 유형과 기능을 잘 모를 경우 이들을 식별하는 데 도움이 되는 Switch Tutorial이라는 기사를 작성했습니다.
여기서는 Digi-Key에서 다루는 가장 보편적인 스위치인 로커 스위치를 간단히 살펴보겠습니다. 이 특정 섹션(로커 스위치)을 살펴보지만, 필요한 사양을 좁혀 나가는 방법은 토글 또는 푸시 버튼 스위치를 찾는 경우에도 동일한 절차가 사용될 것입니다.
그냥 로커 스위치만 선택하면 10,000개 이상의 다양한 옵션으로 인하여 다소 부담스러울 수 있습니다. 대체 스위치를 찾을 때 Digi-Key에서는 세 가지 주요 특성 또는 사양으로 시작합니다.
- 스위치가 어떻게 작동하나요?
- 스위치가 장착되는 패널 컷아웃 또는 구멍의 크기가 어떻게 되나요?
- 스위치 측에서의 전압/전류 정격은 얼마인가요?
우선은, 첫 번째로 오늘 배송이 가능한 옵션을 찾고 있기 때문에 재고 있음을 선택할 것입니다. 급하지 않거나 다른 옵션을 찾을 수 없다면 검색 중에 언제든지 이 선택을 취소할 수 있습니다. 이 절차를 통해 10,000개 이상의 옵션에서 2,142개로 줄어 듭니다.
- 스위치 기능이 어떻게 되나요? 기능은 켜기-끄기(ON-OFF)이며 (상태를)선택하면 각각의 상태를 유지합니다. 켜기-끄기를 선택해서 옵션을 926개로 좁혔습니다.

기능 카테고리에서 볼 수 있는 가장 일반적인 오류 중 하나는 모멘터리 스위치에 관한 것입니다. 시동에 사용하는 스위치가 있는데 시동을 걸 때 한 방향으로 누르고 손을 떼면 (스위치가)제자리로 돌아온다면 모멘터리 스위치일 것입니다. 시동 스위치는 상시 꺼짐 상태이므로 끄기-Mom 스위치일 것입니다. 스위치의 기능과 회로에 대한 보다 자세한 내용은 여기를 확인해 보시 길 바랍니다.
-
패널 컷아웃의 크기는 어떻게 되나요? mm단위로 측정되어 있으므로, 저자의 스위치를 측정해보면 가로 30mm 세로 22mm로 보입니다. 오차의 여지가 있으므로 일반적인 방법으로 측정치의 10% 오차 이내인 스위치를 찾아보겠습니다. Digi-Key에서 제공 가능한 스위치가 있는지 찾기 위해 고객에게 이 컷아웃을 더 크게 만들 수 있는 여유 공간이 있는지도 물어볼 것입니다.
가로 27-33mm 그리고 폭 20-24mm인 모든 옵션을 선택하면 단 159개의 옵션으로 좁혀졌습니다.

-
전압 및 전류 정격은 어떻게 되나요? 이 정격은 스위치의 측면에서 발견할 수 있습니다. 저자의 스위치에서는 20A 125VAC와 16A 250V~라는 숫자가 보입니다.
저자가 사용하는 진공 청소기는 110V로 동작한다는 걸 알기 때문에 검색에서 20A 정격 이상으로 검색할 것입니다. 전류 정격이 20A 이상인 스위치를 모두 선택했습니다. Digi-Key 사이트에 있는 스위치 대부분의 전압 정격은 최고 전류 정격과 관련되어 있습니다. 이 경우, 250V 정격으로 검색했다면 찾고 있던 스위치를 결과에서 배제시켰을 수 있습니다.

이 3 단계를 사용해 훨씬 더 다룰 만한 숫자인 50개의 옵션으로 가능성을 좁혔습니다.
참고: 이러한 정격이 스위치에 표시되어 있지 않을 경우 회로의 정격을 결정하는 것은 여러분에게 달려 있습니다. 장치에 전원 공급 장치가 있는 경우, 전원 공급 장치의 최대 전압 및 전류는 어떻게 되나요? 이 사양을 충족하거나 더 높은 스위치를 선택하시면 됩니다.
다음으로 스위치의 회로를 확인하고 싶습니다. 저자의 경우 일반적으로 스위치의 바닥면을 보고 확인합니다.
스위치 바닥면을 보면 네 개의 .250" 퀵 커넥트(Quick Connect) 단자가 있으며, 1, 1a, 2, 2a라고 표시되어 있습니다. 이를 통해 두 개의 회로(Double Pole, 입력 두개)로 되어 있다는 것을 금방 알 수 있으며, 단순한 켜기-끄기 스위치이므로 하나의 출력(Throw)만을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 이 정보들을 통해 회로에서는 DPST(Double Pole Single Throw)를 선택할 수 있습니다. .250" 퀵 커넥트가 달려 있으므로 종단 스타일에서 이를 선택할 수도 있습니다. 이 경우, 종단 스타일에서 .250" 퀵 커넥트와 납땜용 .250" 퀵 커넥트 단자를 선택할 수 있습니다.


주) 번역글이 작성되는 현재 기준으로는 3단계까지의 옵션을 선택할 경우 종단 스타일은 모두 Quick Connect – 0.250”임
67개의 옵션으로 줄어들었으며 이들 대부분은 고객이 필요한 용도에 적합하겠지만, 선호하는 바에 따라 숫자를 더 줄여 나갈 수 있는 일부 특징들도 있습니다. 일부 특징에는 액추에이터 색상, 액추에이터 유형(모양), 액추에이터 마킹, 그리고 조명과 같은 것입니다.
이 특징들이 기능적인 차이를 만들지는 않지만, 미적인 차이를 만들 수는 있습니다. 따라서 검색에서 이러한 옵션을 제거하기 위해 끝까지 기다립니다. 고객이 장비를 작동시키기 위한 교체 부품을 필요로 하고 있고 미적 옵션만 남았다면 마지막으로 이들을 살펴봅니다.
저자의 고객이 가진 액추에이터는 모양은 오목형에 검은색이고, 조명은 없고 “O I”로 마킹되어 있습니다.
참고: (마킹은)제조업체가 어떻게 설명하는 가에 따라 쉽게 혼동될 수 있어서 마킹 섹션에서 "O I"와 "O -"를 모두 선택했습니다.
이러한 절차를 통해, 고객의 옵션을 10,000에서 9개로 줄일 수 있었으며 고객의 모든 요구 사항을 충족하는 로커 스위치 EG1529-ND를 권했습니다.
결론:
본 검색 예제가 매우 구체적이긴 하지만, 수행된 작업은 사소한 변경만으로 Digi-Key에서 팔고 있는 거의 모든 스위치에 적용될 수 있습니다. 토글 스위치는 액추에이터 길이와 모양이 있을 것입니다. 푸시 버튼 스위치는 버튼이 있거나 없을 수 있으며 회전 스위치는 회로가 여러 개가 있을 수 있습니다. 시간을 두고 옵션을 하나씩 살펴보면 여러분의 제품에 적합한 교체 스위치를 찾을 수 있을 것입니다. 교체 스위치를 찾는 데 궁금한 점이 있다면 언제든지 아래 게시물에 회신을 하시거나 대체 가능품(Cross Reference) 섹션에 스위치 정보를 게시하시면 Digi-Key의 기술자 및 엔지니어 팀이 도움을 드릴 것입니다.영문 원본: Finding a replacement switch