ファイバケーブルは、さまざまな種類の建物内に設置され、多くの場合、ライザーやプレナムエリアに配置されます。ファイバケーブルの中には、ライザー定格とプレナム定格が表記されているものがあります。この2つのファイバケーブルの定格の使い方に違いはありますか?
ライザー定格ケーブル
ライザーとは、建物内の2つの階の間にある垂直なシャフト、エリア、または一連のスペースのことです。これらのスペースでは、主要なユーティリティを垂直方向に分散させることができます。ライザーエリアの良い例は、エレベーターシャフトと1つのフロアから別のフロアへのパイプです。ライザーケーブルは、データ、オーディオ、ビデオ信号を伝送する建物のバックボーンとなります。
ライザー定格のファイバケーブルは、火炎がケーブルを伝わって建物内の階を飛び越えることを防ぐために自己消火性となっています。ただし、このタイプのファイバケーブルは、プレナム定格ケーブルほど厳しくはありません。
プレナム定格ケーブル
プレナムとは、建物のHVAC(暖房、換気および空調)システムの一部として空気を循環させるための通路または空間のことです。通常、天井の上や床の下にあり、加熱または冷却された空気を居住エリアに分配するための受け皿となります。プレナム空間には防火壁がほとんどなく、強制的に空気を循環させているため、ここに敷設されるケーブルはライザー空間で使用されるケーブルよりも高い耐火性が必要となります。
プレナム定格のファイバケーブルは、PVCやFEPなどの難燃性プラスチックジャケットを使用しています。万が一、火災が発生しても、ジャケットが溶ける際に発生する有毒ガスが少なくて済みます。
ここでは、ライザーケーブルとプレナムケーブルの注意点をご紹介します。
-
プレナムケーブルはライザースペースでも使用できますが、ライザーケーブルは一般的にプレナムスペースでは使用できません。
-
万が一、火災が発生した場合、ケーブルの種類を間違えると法的に問題になることがあります。
正しいタイプのケーブルを使用することにより、個人の安全を確保するだけでなく、建物の損傷を減らし、責任を回避することができます。