質問:
商品カタログでリレーの動作電圧が*%以下、復帰電圧が*%以上と表現しているのは、どういう意味ですか?
![]()
回答:
リレーの動作電圧はその値以上の電圧を印加すれば必ず動作する。復帰電圧はその値以下まで電圧を下げれば必ず復帰する、という意味です。
![]()
解説:
リレーを確実にON/OFFさせるためには・・・
商品個々のばらつきがありますので、確実に動作、復帰させるために、ONさせる時は、定格電圧の●%以上を印加し、OFFさせる時は、定格電圧の△%以下の電圧になるようにしてください。
【例】形G5NBの場合
動作電圧75%以下、復帰電圧10%以上(コイル温度が+23℃の場合の値)
操作コイルの定格電圧がDC24Vの場合
- 〔動作電圧〕24x0.75=18V以上 であれば、どのリレーも動作します。
- 〔復帰電圧〕24x0.1=2.4V以下 であれば、どのリレーも復帰します。
動作/復帰電圧特性は、リレーの特性を示したものであり、基本的に許容電圧の範囲内で使用してください。
また、OFF時は電圧ゼロが基本です。残留電圧が残らないようにしてください。
T試験方法について
動作電圧、復帰電圧の試験方法は、JIS規格(C5442-1996)に準拠しています。
![]()
ワンポイントアドバイス
定格電圧を印加しなくても、リレーは動作しますが、動作不安定となり故障リスクが上がります。
![]()
DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics
この「よくある質問」はOmronから提供されています。
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10012