制御盤の作業員や指導員は、あらかじめカットされフェルール加工されたワイヤを使うことで、時間を節約することができます。1つの作業に集中した方が仕事が速くなるという単純な理屈です。道具と必要な材料を集め、それから特定の長さのワイヤを組み立てることに集中します。この計画的な作業は、必要に応じて断続的にワイヤを切断するよりも速いことが約束されています。
ワイヤを切断して終端処理をした後は、保管する必要があります。下の写真のようなPVCパイプは、エレガントなソリューションとなります。各パイプの中身は一目瞭然です。 これにより、写真に示す青のワイヤと、白と青のストライプのワイヤのように、複数の色のワイヤを同じパイプに収納することができます。そうすると、素早く1本のワイヤを絡まることなく取り出すことができます。私の経験では、4フィートまでの長さはこの方法で簡単に処理できます。
ご健闘をお祈りします。
APDahlen