はじめに:
湿度とは空気中の水蒸気の割合のことで、これを検出するデバイスは湿度センサと呼ばれます。湿度は通常、相対湿度(RH)のパーセンテージで表されます。
湿度センサには、水蒸気のレベルを測定する検知素子が含まれており、多くの場合、温度を測定する熱電対も備えています。データを電気信号に変換し、湿度レベルを伝送することにより、この情報をアプリケーションで使用できるようになります。
湿度センサには、湿度の測定方法によって2つのタイプがあります。
相対湿度(RH): これは、同じ温度で空気が保持できる最大水分量と比較して、空気中にどのくらいの水分量が含まれているかを測定します。 RHのパーセンテージが低いほど、空気が乾燥していることを意味します。これらのセンサには、常に温度検知素子が含まれています。
絶対湿度(AH): これは温度に関係なく、空気中の実際の水蒸気の量を測定し、1立方メートルあたりのグラム数で表します。このタイプのセンサは、測定に温度データを必要としません。
湿度センサのタイプ
湿度センサは、ハンドヘルドシステムから小型ICまで、さまざまなサイズのものが入手できます。動作特性に応じて、湿度センサにはいくつかの種類があります。
1. 静電容量式湿度センサ
静電容量式湿度センサは静電容量の原理に基づいて動作します。センサは、吸湿性の誘電体(ポリマーまたはセラミック)材料で分離された2枚の導電性プレートで構成されています。湿度が上昇すると、水の分子が誘電体に吸収され、静電容量に変化が生じます。この変化を測定し、湿度の測定値に変換することができます。
長所
- 静電容量式センサは精度が高く、応答速度が速いことで知られています。
- これらのセンサは汚染に強く、ほこりやその他の汚染物質がある環境でも動作することができます。
- 静電容量式湿度センサは小さなフォームファクタで設計でき、消費電力が少ないため、ポータブルデバイスやバッテリ駆動のアプリケーションでの使用に最適です。
制約
- 静電容量式センサは電磁干渉(EMI)の影響を受ける可能性があり、その場合、読み取り値が不正確になることがあります。適切なシールドと接地を利用することで、EMIの影響を軽減し、センサの精度を向上することができます。
2. 抵抗式湿度センサ
抵抗式湿度センサは抵抗値の変化を検出することで湿度を測定します。抵抗式湿度センサの原理は、非金属導体の導電率がその水分含有量に依存するという事実です。
抵抗式湿度センサは、吸湿性(湿気を吸収する)素材で構成される比較的単純な構造をしています。この素材が湿気を吸収すると、抵抗値に変化が生じます。
長所
- 抵抗式湿度センサは構造が単純なため、安価です。
- これらのセンサは継続的に湿度を監視できるため、リアルタイムのアプリケーションに適しています。
- これらのセンサは、過酷な環境条件でも動作します。
制約
- 吸湿性材料の経年劣化や汚染の可能性があるので、抵抗式湿度センサは精度を確保するために定期的な校正が必要な場合があります。
- 環境条件が急速に変化すると、出力読み取り値が変化する可能性があります。
3. 光学式湿度センサ
光学式湿度センサは、光学原理を使用して湿度を測定します。光がファイバ内を通過すると、感湿コーティングと相互作用し、光信号の強度または波長に変化が生じます。
この変化を測定することで、センサは周囲環境の湿度レベルを判断することができます。
一般的な光学式湿度センサでは赤外線を利用しますが、湿度の検知にマイクロ波や超音波を使用するものもあります。
長所
- 光学式湿度センサは、高い感度と精度の湿度測定を提供し、重要なアプリケーションにおける正確なモニタリングを保証します。
- これらのセンサは電磁干渉を受けないため、発電所や通信インフラなど高レベルの干渉が存在する環境での使用に最適です。
- 光ファイバセンサは瞬時に変化を検知できるため、素早く反応します。そのため、状況が急激に変化する場所に最適です。
- 光学式湿度センサは、広範囲の湿度レベルにわたる非接触のリアルタイム測定ができるため、高速応答のアプリケーションに最適です。
制約
- 光学式湿度センサは通常、測定精度を確保するために定期的な校正を必要とします。
- 複雑な部品と材料を使用しているため、他の湿度センサよりも高価になります。
- 光ファイバ湿度センサは、特に過酷な条件下では、その繊細な素材が劣化するにつれて、時間とともに精度が低下する可能性があります。
4. 表面ひずみ式湿度センサ
表面ひずみ式湿度センサは、感湿材料の物理的な変形を検出することにより湿度を測定します。このタイプのセンサの中心部は、湿度の変化に応答して形状を変える素材またはコーティングで構成されています。これらの材料が湿気を吸収すると、材料は物理的変形(曲げまたは伸び)を受け、表面ひずみの変化につながります。
長所
- 表面ひずみ式湿度センサは通常、湿度の変化に非常に敏感であり、湿度のわずかな変化も検出するように設計されています。
- これらのセンサは構造が単純であるため、多くの場合高い信頼性を示し、過酷な条件下でも正常に機能し続けることができます。
- 応答時間が速いため、環境内の湿度の変化にリアルタイムで応答できます。
制約
- これらのセンサで使用される材料は、その性能に影響を与える可能性があります。材料によって特性や適用範囲が異なるため、センサの精度や特定の環境への適合性に影響を与えます。
- これらのセンサの信頼性と寿命は、極端な温度や化学物質、その他の過酷な条件にさらされるなどの環境条件によって影響を受ける可能性があります。
- 先進的な材料と複雑な測定方法により、これらのセンサは従来のものよりも高価で複雑になる可能性があります。ただし、より手頃な価格で使いやすくするための取り組みが継続的に行われています。
5. 電気化学式湿度センサ
電気化学式湿度センサは、電気化学反応の原理に基づいて湿度を測定します。
このセンサは電解質または導電性ポリマーで構成されています。湿度が上昇すると、水の分子が電解質と相互作用し、抵抗値や静電容量などの電気的特性が変化します。この電気的特性の変化が測定され、対応する湿度の測定値に変換されます。
長所
- 電気化学式センサは非常に感度が高く、湿度のわずかな変化も検出できます。
- これらのセンサは通常、応答時間が比較的速いため、リアルタイムの監視や制御に役立ちます。
- これらのセンサはエネルギー効率が高いため、ポータブルまたはバッテリ駆動のデバイスに適しています。
制約
- 電解液の経年劣化やその他の要因の影響のため、電気化学式湿度センサは通常、精度を確保するために定期的な校正を必要とします。
- 電気化学式湿度センサの性能は温度変化によって影響を受ける可能性があり、さまざまな温度における精度を考慮する必要があります。
6. 熱式湿度センサ
熱式湿度センサは、熱伝導率または熱散乱の原理を利用して湿度を測定します。熱散乱は熱に対する水蒸気の散乱効果を利用するのに対し、熱伝導率は熱伝導に対する水蒸気の影響に基づいています。
通常、加熱装置および熱電対やサーミスタなどのセンサデバイスを使用して熱伝導や散乱を測定し、周囲の環境湿度レベルを推測することができます。
長所
- 熱式湿度センサは通常、湿度変化に対する感度が非常に高く、正確な湿度測定が可能です。
- これらのセンサは湿度の変化に素早く反応し、リアルタイムの測定を提供します。
- 一般的に、ほこりや化学物質、その他の汚染物質の影響を受けにくいため、腐食性ガスが存在する環境でも正常に動作します。
制約
- 熱センサは設計が複雑なため、他のタイプの湿度センサよりも高価になる可能性があります。
7. 半導体IC湿度センサ
半導体IC湿度センサは、集積回路(IC)を使用して空気中の湿度を測定します。
センサは半導体材料でできており、通常は水分を吸収するポリマーまたは酸化物層がついています。湿度が変化すると、材料の電気的特性が変化します。これらの変化はICによって測定され、湿度の測定値に変換されます。
長所
- 半導体IC湿度センサは高信頼性でサイズが小さいため、電子機器への組み込みが容易です。
- これらのセンサは通常、応答時間が速いため、湿度変化をリアルタイムでフィードバックできます。
- これらのセンサは精度が高く、消費電力が非常に少ないため、バッテリ駆動のデバイスやポータブルデバイスに最適です。
- ほとんどの半導体IC湿度センサはデジタル信号を出力するため、データ処理や統合が容易になります。
制約
- 半導体IC湿度センサは、精度を維持するために温度調整が必要な場合があり、極端な湿度や温度条件では効果が低下する場合があります。
各種湿度センサの用途
| 湿度センサの タイプ |
用途 |
|---|---|
| 静電容量式 | 高精度と耐汚染性が要求される用途に最適です。 民生用製品(スマートフォン、タブレット)、HVACシステム、気象観測所、 環境モニタリング |
| 抵抗式 | リアルタイム監視が必要で、コストが重要な環境に適しています。 産業プロセス、農業環境、家電製品 (除湿機、加湿器) |
| 光学式 | 高感度と精度が要求され、電磁干渉が懸念される状況に最適です。 通信インフラ、発電所、研究所 |
| 表面ひずみ式 | 高速応答と高感度が必要な環境に適しています。 先端研究、航空宇宙、製造業 |
| 電気化学式 | 高感度とエネルギー効率を必要とするアプリケーションに有用です。 医療機器、携帯電子機器、環境モニタリングシステム |
| 熱式 | 高感度と汚染物質への耐性が重要な分野に適しています。 産業環境、環境試験、HVACシステム |
| 半導体IC | 小型、低消費電力、高速応答を必要とするアプリケーションに最適です。 民生用電子機器、ウェアラブル機器、バッテリ駆動の小型家電 |
湿度センサの一般的な問題と解決策
-
温度の変動: 湿度補償が可能なセンサを選択し、センサ環境を安定に保つように努めてください。
-
校正: センサの精度を維持するために、自動校正機能を備えている場合でも、定期的に校正を行ってください。信頼できる校正標準器を使用し、定期的に手動でチェックしてください。
-
汚染: ほこりや汚染物質がセンサの性能に影響を与えないよう、センサを清潔に保ってください。ダストカバーやシールドを使用するのも効果的です。
-
ドリフト: 時間の経過とともに、センサの性能は変化する可能性があります。定期的な点検と校正が不可欠です。校正が可能なセンサを選び、メーカーのガイドラインに従ってください。
-
極端な条件: 非常に高い湿度や低い湿度では、 センサがうまく機能しない場合があることに注意してください。特定の湿度範囲に適合するセンサを選び、極端な条件下では必要に応じて校正してください。
まとめ
以上より、湿度センサは様々な用途で重要な役割を果たしています。特定のニーズに適したセンサのタイプを選択することが、正確で安定した測定値を得るための鍵となります。各タイプにはそれぞれ長所と短所があるため、それぞれの特徴を知ることで、最適なものを選ぶことができます。センサの精度を長期間維持するためには、定期的な校正とメンテナンスも重要です。適切なセンサと適切な手入れに注力することで、どのような環境であっても、信頼性の高い一貫した湿度測定が可能になります。
DigiKeyの湿度、水分センサおよび拡張ボード、ドーターカード
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 1649-SHT40I-AD1B-R3TR-ND、1649-SHT40I-AD1B-R3CT-ND、1649-SHT40I-AD1B-R3DKR-ND | SHT40I-AD1B-R3 |
| 1649-SHT40-AD1B-R2TR-ND、1649-SHT40-AD1B-R2CT-ND、1649-SHT40-AD1B-R2DKR-ND | SHT40-AD1B-R2 |
| 1649-SHT40-AD1B-R3TR-ND、1649-SHT40-AD1B-R3CT-ND、1649-SHT40-AD1B-R3DKR-ND | SHT40-AD1B-R3 |
| 1649-SHT30-DIS-B10KSTR-ND、1649-SHT30-DIS-B10KSCT-ND、1649-SHT30-DIS-B10KSDKR-ND | SHT30-DIS-B10KS |
| 1649-SHTC3-TR-2.5KSTR-ND、1649-SHTC3-TR-2.5KSCT-ND、1649-SHTC3-TR-2.5KSDKR-ND | SHTC3-TR-2.5KS |
| 1649-SHTC3-TR-10KSTR-ND、1649-SHTC3-TR-10KSCT-ND、1649-SHTC3-TR-10KSDKR-ND | SHTC3-TR-10KS |
| 296-52638-2-ND、296-52638-1-ND、296-52638-6-ND | HDC2080DMBR |
| 2618-ENS210-LQFMTR-ND、2618-ENS210-LQFMCT-ND、2618-ENS210-LQFMDKR-ND | ENS210-LQFM |
| 296-HDC2021DEBRTR-ND、296-HDC2021DEBRCT-ND、296-HDC2021DEBRDKR-ND | HDC2021DEBR |
| 296-47774-2-ND、296-47774-1-ND、296-47774-6-ND | HDC2010YPAR |
| 296-46272-2-ND、296-46272-1-ND、296-46272-6-ND | HDC1080DMBR |
| 1649-SHT41-AD1B-R3TR-ND、1649-SHT41-AD1B-R3CT-ND | SHT41-AD1B-R3 |
| 1649-SHT41-AD1B-R2TR-ND、1649-SHT41-AD1B-R2CT-ND、1649-SHT41-AD1B-R2DKR-ND | SHT41-AD1B-R2 |
| 1649-1009-2-ND、1649-1009-1-ND、1649-1009-6-ND | SHT30-DIS-B2.5KS |
| 1649-1010-2-ND、1649-1010-1-ND、1649-1010-6-ND | SHT30-ARP-B |
| 800-HS4003TR-ND、800-HS4003CT-ND、800-HS4003DKR-ND | HS4003 |
| 296-HDC3020DEFRTR-ND、296-HDC3020DEFRCT-ND、296-HDC3020DEFRDKR-ND | HDC3020DEFR |
| 223-1595-2-ND、223-1595-1-ND | HPP845E131R5 |
| 1649-SHT41I-AD1B-R2TR-ND、1649-SHT41I-AD1B-R2CT-ND、1649-SHT41I-AD1B-R2DKR-ND | SHT41I-AD1B-R2 |
| 1649-SHT41-AD1F-R2TR-ND、1649-SHT41-AD1F-R2CT-ND、1649-SHT41-AD1F-R2DKR-ND | SHT41-AD1F-R2 |
| 296-HDC3022QDEJRQ1-ND | HDC3022QDEJRQ1 |
| 296-HDC2022DEPRTR-ND、296-HDC2022DEPRCT-ND、296-HDC2022DEPRDKR-ND | HDC2022DEPR |
| 1649-1082-2-ND、1649-1082-1-ND、1649-1082-6-ND | SHT30-DIS-P2.5KS |
| 296-HDC3021DEHRTR-ND、296-HDC3021DEHRCT-ND、296-HDC3021DEHRDKR-ND | HDC3021DEHR |
| 223-1591-2-ND、223-1591-1-ND | HPP845E031R5 |
| 296-HDC3022DEJRTR-ND、296-HDC3022DEJRCT-ND、296-HDC3022DEJRDKR-ND | HDC3022DEJR |
| 1649-1065-2-ND、1649-1065-1-ND、1649-1065-6-ND | SHT30-DIS-F2.5KS |
| 1649-1011-2-ND、1649-1011-1-ND、1649-1011-6-ND | SHT31-DIS-B2.5KS |
| 1649-SHT43-ADCB-R2TR-ND、1649-SHT43-ADCB-R2CT-ND、1649-SHT43-ADCB-R2DKR-ND | SHT43-ADCB-R2 |
| 1649-1083-2-ND、1649-1083-1-ND、1649-1083-6-ND | SHT31-DIS-P2.5KS |
| 828-1063-2-ND、828-1063-1-ND、828-1063-6-ND | BME280 |
| 1649-SHT31A-DIS-B2.5KSTR-ND、1649-SHT31A-DIS-B2.5KSCT-ND、1649-SHT31A-DIS-B2.5KSDKR-ND | SHT31A-DIS-B2.5KS |
| 223-10142048-20TR-ND、223-10142048-20CT-ND、223-10142048-20DKR-ND | 10142048-20 |
| 1649-1066-2-ND、1649-1066-1-ND、1649-1066-6-ND | SHT31-DIS-F2.5KS |
| 1649-1004-2-ND、1649-1004-1-ND、1649-1004-6-ND | SHT20 |
| 1649-SHT45-AD1B-R2TR-ND、1649-SHT45-AD1B-R2CT-ND、1649-SHT45-AD1B-R2DKR-ND | SHT45-AD1B-R2 |
| 800-3830-ND | HS3001 |
| 223-1144-2-ND、223-1144-1-ND、223-1144-6-ND | HPP845E031R4 |
| 336-4348-2-ND、336-4348-1-ND、336-4348-6-ND | SI7006-A20-IM1R |
| 1649-SHT45-AD1F-R2TR-ND、1649-SHT45-AD1F-R2CT-ND、1649-SHT45-AD1F-R2DKR-ND | SHT45-AD1F-R2 |
| 1649-SHT35-DIS-B10KSTR-ND、1649-SHT35-DIS-B10KSCT-ND、1649-SHT35-DIS-B10KSDKR-ND | SHT35-DIS-B10KS |
| HPP801A031-ND | HPP801A031 |
| 1649-1007-2-ND、1649-1007-1-ND、1649-1007-6-ND | SHT21S |
| 336-3139-ND | SI7020-A20-IM1 |
| 1649-1005-2-ND、1649-1005-1-ND、1649-1005-6-ND | SHT21 |
| 1649-1062-2-ND、1649-1062-1-ND、1649-1062-6-ND | SHT35-DIS-B2.5KS |
| 336-4380-2-ND、336-4380-1-ND、336-4380-6-ND | SI7021-A20-GM1R |
| 1649-1067-2-ND、1649-1067-1-ND、1649-1067-6-ND | SHT35-DIS-F2.5KS |
| SI7013-A20-GM1RTR-ND、SI7013-A20-GM1RCT-ND、SI7013-A20-GM1RDKR-ND | SI7013-A20-GM1R |
| 1649-SHT35A-DIS-B2.5KSTR-ND、1649-SHT35A-DIS-B2.5KSCT-ND、1649-SHT35A-DIS-B2.5KSDKR-ND | SHT35A-DIS-B2.5KS |
| 235-1335-ND | CC2D23S |
| 480-5704-2-ND、480-5704-1-ND、480-5704-6-ND | HIH6030-021-001 |
| 1649-1008-2-ND、1649-1008-1-ND、1649-1008-6-ND | SHT25 |
| 1738-SEN0385-ND | SEN0385 |
| 480-3651-2-ND、480-3651-1-ND、480-3651-6-ND | HIH6130-021-001 |
| 1738-1353-ND | SEN0227 |
| 1528-4099-ND | 4099 |
| 480-5580-2-ND、480-5580-1-ND | HIH6121-021-001 |
| 480-3652-2-ND、480-3652-1-ND、480-3652-6-ND | HIH6131-021-001 |
| 2952-HYT.271.P.0.SKSAS_5GLOBTOP-ND | HYT.271.P.0.SKSAS_5 GLOBTOP |
| 480-3294-2-ND、480-3294-1-ND、480-3294-6-ND | HIH-5030-001 |
| 2952-HYT221-ND | HYT 221 |
| 235-1563-ND | T9602-3-D |
| 1597-114992867-ND | 114992867 |
| 235-1378-ND | T9602-5-D-1 |
| 480-3168-2-ND、480-3168-1-ND | HIH-4031-001 |
| 480-3284-2-ND、480-3284-1-ND、480-3284-6-ND | HIH-5031-001 |
| 235-1380-ND | T9602-5-A-1 |
| 480-2905-ND | HIH-4000-001 |
| 480-4961-ND | HIH-4021-003 |
| 480-2906-ND | HIH-4000-003 |
| 480-6987-ND | HIH8131-021-001S |
| 480-4965-ND | HIH-4602-L-CP |
| 1859-1019-ND | MNS2-9-IN-HU-RH |
| 480-3178-ND | HIH-4602-C |
| 480-4963-ND | HIH-4602-A |
| 1649-SHT40-CD1B-R3TR-ND、1649-SHT40-CD1B-R3CT-ND、1649-SHT40-CD1B-R3DKR-ND | SHT40-CD1B-R3 |
| 1649-SHT40-BD1B-R3TR-ND、1649-SHT40-BD1B-R3CT-ND、1649-SHT40-BD1B-R3DKR-ND | SHT40-BD1B-R3 |
| 1649-SHT40-BD1B-R2TR-ND、1649-SHT40-BD1B-R2CT-ND、1649-SHT40-BD1B-R2DKR-ND | SHT40-BD1B-R2 |
| 223-10142048-32TR-ND、223-10142048-32CT-ND | 10142048-32 |
| 1649-SHT41I-AD1B-R3TR-ND、1649-SHT41I-AD1B-R3CT-ND、1649-SHT41I-AD1B-R3DKR-ND | SHT41I-AD1B-R3 |
| 1649-SHT40-BD1F-R2TR-ND、1649-SHT40-BD1F-R2CT-ND、1649-SHT40-BD1F-R2DKR-ND | SHT40-BD1F-R2 |
| 1649-SHT40I-AD1B-R2TR-ND、1649-SHT40I-AD1B-R2CT-ND、1649-SHT40I-AD1B-R2DKR-ND | SHT40I-AD1B-R2 |
| 223-1592-2-ND、223-1592-1-ND | HPP845E034R5 |
| 1649-SHT30A-DIS-B10KSTR-ND、1649-SHT30A-DIS-B10KSCT-ND、1649-SHT30A-DIS-B10KSDKR-ND | SHT30A-DIS-B10KS |
| 732-2525020210002TR-ND、732-2525020210002CT-ND、732-2525020210002DKR-ND | 2.52502E+12 |
| 1649-SHT40I-HD1B-R2TR-ND、1649-SHT40I-HD1B-R2CT-ND、1649-SHT40I-HD1B-R2DKR-ND | SHT40I-HD1B-R2 |
| 1649-SHT40A-AD1B-R2TR-ND、1649-SHT40A-AD1B-R2CT-ND、1649-SHT40A-AD1B-R2DKR-ND | SHT40A-AD1B-R2 |
| 1649-SHT40I-AD1F-R2TR-ND、1649-SHT40I-AD1F-R2CT-ND、1649-SHT40I-AD1F-R2DKR-ND | SHT40I-AD1F-R2 |
| 296-44907-2-ND、296-44907-1-ND、296-44907-6-ND | HDC1010YPAR |
| 1649-SHT40I-HD1F-R2TR-ND、1649-SHT40I-HD1F-R2CT-ND、1649-SHT40I-HD1F-R2DKR-ND | SHT40I-HD1F-R2 |
| 223-10142048-31TR-ND、223-10142048-31CT-ND | 10142048-31 |
| 223-10142048-22TR-ND、223-10142048-22CT-ND、223-10142048-22DKR-ND | 10142048-22 |
| 1528-2564-ND | 3721 |
| 1649-SHT41A-AD1B-R2TR-ND、1649-SHT41A-AD1B-R2CT-ND | SHT41A-AD1B-R2 |
| 1778-1179-ND | COM1700 |
| 1649-SHT30A-DIS-B2.5KSTR-ND、1649-SHT30A-DIS-B2.5KSCT-ND、1649-SHT30A-DIS-B2.5KSDKR-ND | SHT30A-DIS-B2.5KS |
| 1528-5183-ND | 5183 |
| 800-3832-ND | HS3003 |
| 235-1449-ND | HS12SP |
| 296-HDC3020QDEFRQ1TR-ND、296-HDC3020QDEFRQ1CT-ND、296-HDC3020QDEFRQ1DKR-ND | HDC3020QDEFRQ1 |
| 223-1594-2-ND、223-1594-1-ND、223-1594-6-ND | HPP845E131R4 |
| 296-HDC3021QDEHRQ1TR-ND、296-HDC3021QDEHRQ1CT-ND、296-HDC3021QDEHRQ1DKR-ND | HDC3021QDEHRQ1 |
| 800-HS4001TR-ND、800-HS4001CT-ND、800-HS4001DKR-ND | HS4001 |
| 800-HS4011TR-ND、800-HS4011CT-ND、800-HS4011DKR-ND | HS4011 |
| 1568-SEN-18364-ND | SEN-18364 |
| 1649-SHT45-AD1B-R3TR-ND、1649-SHT45-AD1B-R3CT-ND、1649-SHT45-AD1B-R3DKR-ND | SHT45-AD1B-R3 |
| 1738-SEN0546-ND | SEN0546 |
| 336-3125-ND | SI7006-A20-IM1 |
| 1649-SHT31A-DIS-B10KSTR-ND、1649-SHT31A-DIS-B10KSCT-ND、1649-SHT31A-DIS-B10KSDKR-ND | SHT31A-DIS-B10KS |
| 235-1450-ND | HS30P |
| 336-3596-2-ND、336-3596-1-ND、336-3596-6-ND | SI7020-A20-GM1R |
| 336-3137-ND | SI7020-A20-GM1 |
| 1649-1006-2-ND、1649-1006-1-ND、1649-1006-6-ND | SHT21P |
| 235-1334-ND | CC2A23 |
| 1649-SHT33-DIS-B2.5KSTR-ND、1649-SHT33-DIS-B2.5KSCT-ND、1649-SHT33-DIS-B2.5KSDKR-ND | SHT33-DIS-B2.5KS |
| 336-4900-2-ND、336-4900-1-ND、336-4900-6-ND | SI7020-A20-IM1R |
| 336-3141-ND | SI7021-A20-GM1 |
| 235-1343-ND | CC2D33 |
| 336-4349-2-ND、336-4349-1-ND、336-4349-6-ND | SI7021-A20-IM1R |
| 336-3143-ND | SI7021-A20-IM1 |
| 1649-1111-ND | SCC30-DB |
| 235-1338-ND | CC2D25 |
| 336-4487-2-ND、336-4487-1-ND、336-4487-6-ND | SI7021-A20-YM1R |
| BC2325-ND | HUMIDITY-SENS-E |
| 480-5706-2-ND、480-5706-1-ND | HIH8120-021-001 |
| HIH7120-021-001TR-ND、HIH7120-021-001CT-ND | HIH7120-021-001 |
| 45-CC2D25-SIP-ND | CC2D25-SIP |
| 223-1244-ND | HPP808H031 |
| HPP805D033-ND | HPP805D033 |
| 480-5705-2-ND、480-5705-1-ND、480-5705-6-ND | HIH7131-000-001 |
| 1528-5182-ND | 5182 |
| 235-1564-ND | T9602-5-A |
| 480-HIH-4031-003-ND | HIH-4031-003 |
| 480-3537-ND | HIH-4010-002 |
| 445-2578-ND | CHS-UPS |
| 480-4967-ND | HIH-5031-001S |
| 480-3538-ND | HIH-4021-001 |
| 480-4959-ND | HIH-4010-004 |
| 480-4960-ND | HIH-4020-001 |
| 1859-1018-ND | MNS2-9-W2-HU-RH |
| 480-4964-ND | HIH-4602-L |
| 800-3831-ND | HS3002 |
| 223-1888-2-ND、223-1888-1-ND、223-1888-6-ND | HTU20DF |
| 223-10142048-30TR-ND、223-10142048-30CT-ND | 10142048-30 |
| 223-1887-2-ND、223-1887-1-ND、223-1887-6-ND | HTU20D |
| 223-1590-2-ND、223-1590-1-ND | HPP845E031R1 |
| 235-1341-ND | CC2D33S |
| 296-42616-2-ND、296-42616-1-ND、296-42616-6-ND、2156-HDC1050DMBR-ND | HDC1050DMBR |
| 235-1336-ND | CC2D25S |
| 336-3147-ND | SI7023-A20-IM1 |
| 45-CC2D35-ND | CC2D35 |
| 235-1361-ND | CC2D23S-SIP |
| 235-1364-ND | CC2D35-SIP |
| 235-1365-ND | CC2D33S-SIP |
| HIH7130-000-001TR-ND、HIH7130-000-001CT-ND | HIH7130-000-001 |
| 480-6383-2-ND、480-6383-1-ND、480-6383-6-ND | HIH6131-000-001 |
| 445-2576-ND | CHS-MSS |
| 2952-P142FWTHERMO_5(P0K1)-ND | P14 2FW THERMO_5 (P0K1) |
| 2952-MK33-W(300PF+/-40PF)-ND | MK33-W (300PF +/-40PF) |
| 235-1562-ND | T9602-3-A |
| 480-3536-ND | HIH-4010-001 |
| 480-3736-ND | HIH-4000-004 |
| 480-3539-ND | HIH-4021-002 |
| 480-4962-ND | HIH-4021-004 |
| 1859-1017-ND | MNS2-9-W1-HU-RH |
| 336-4542-ND | SI7020-A20-YM1 |
| 235-1589-2-ND、235-1589-1-ND、235-1589-6-ND | CC2D23S-2500 |
| 336-3145-ND | SI7022-A20-IM1 |
| 235-1333-ND | CC2A25 |
| 445-2575-ND | CHS-GSS |
| 2618-ENS211-LQFMTR-ND、2618-ENS211-LQFMCT-ND、2618-ENS211-LQFMDKR-ND | ENS211-LQFM |
| 2618-ENS210A-LQFMTR-ND、2618-ENS210A-LQFMCT-ND、2618-ENS210A-LQFMDKR-ND | ENS210A-LQFM |
| 1649-SHT40I-BD1B-R3TR-ND、1649-SHT40I-BD1B-R3CT-ND、1649-SHT40I-BD1B-R3DKR-ND | SHT40I-BD1B-R3 |
| 2618-ENS212-LQFMTR-ND、2618-ENS212-LQFMCT-ND、2618-ENS212-LQFMDKR-ND | ENS212-LQFM |
| 1649-SHT40A-FD1B-R3TR-ND、1649-SHT40A-FD1B-R3CT-ND、1649-SHT40A-FD1B-R3DKR-ND | SHT40A-FD1B-R3 |
| 1649-SHT40A-AD1B-R3TR-ND、1649-SHT40A-AD1B-R3CT-ND、1649-SHT40A-AD1B-R3DKR-ND | SHT40A-AD1B-R3 |
| 1649-SHT40A-AW1B-R3TR-ND、1649-SHT40A-AW1B-R3CT-ND、1649-SHT40A-AW1B-R3DKR-ND | SHT40A-AW1B-R3 |
| 1649-SHT40A-FD1B-R2TR-ND、1649-SHT40A-FD1B-R2CT-ND、1649-SHT40A-FD1B-R2DKR-ND | SHT40A-FD1B-R2 |
| 1649-SHT40A-AW1B-R2TR-ND、1649-SHT40A-AW1B-R2CT-ND、1649-SHT40A-AW1B-R2DKR-ND | SHT40A-AW1B-R2 |
| 1649-SHT41A-AD1B-R3TR-ND、1649-SHT41A-AD1B-R3CT-ND、1649-SHT41A-AD1B-R3DKR-ND | SHT41A-AD1B-R3 |
| 1649-SHT41A-AW1B-R3TR-ND、1649-SHT41A-AW1B-R3CT-ND、1649-SHT41A-AW1B-R3DKR-ND | SHT41A-AW1B-R3 |
| 1649-SHT41A-BD1B-R3TR-ND、1649-SHT41A-BD1B-R3CT-ND、1649-SHT41A-BD1B-R3DKR-ND | SHT41A-BD1B-R3 |
| 1649-SHT41A-FD1B-R2TR-ND、1649-SHT41A-FD1B-R2CT-ND、1649-SHT41A-FD1B-R2DKR-ND | SHT41A-FD1B-R2 |
| 1649-SHT41A-AW1B-R2TR-ND、1649-SHT41A-AW1B-R2CT-ND、1649-SHT41A-AW1B-R2DKR-ND | SHT41A-AW1B-R2 |
| 1649-SHT41A-BD1B-R2TR-ND、1649-SHT41A-BD1B-R2CT-ND、1649-SHT41A-BD1B-R2DKR-ND | SHT41A-BD1B-R2 |
| 2618-ENS215-LQFMTR-ND、2618-ENS215-LQFMCT-ND、2618-ENS215-LQFMDKR-ND | ENS215-LQFM |
| 118-BPS240-D2P0-S10ETR-ND、118-BPS240-D2P0-S10ECT-ND、118-BPS240-D2P0-S10EDKR-ND | BPS240-D2P0-S10E |
| 1649-SHT33-DIS-B10KSTR-ND、1649-SHT33-DIS-B10KSCT-ND、1649-SHT33-DIS-B10KSDKR-ND | SHT33-DIS-B10KS |
| 5621-MVH4004D-ND | MVH4004D |
| 5621-MVH4003D-ND | MVH4003D |
| 5621-MVH4002D-ND | MVH4002D |
| 5621-MVH4001D-ND | MVH4001D |
| 800-HS4013TR-ND、800-HS4013CT-ND、800-HS4013DKR-ND | HS4013 |
| 800-HS4113TR-ND、800-HS4113CT-ND、800-HS4113DKR-ND | HS4113 |
| 800-HS4111TR-ND、800-HS4111CT-ND、800-HS4111DKR-ND | HS4111 |
| 3083-LEME-24V-ND | LEME-24V |
| 2740-SD-Z1-ND | SD-Z1 |
| 2740-SD-ND | SD |
| 1597-114991730-ND | 114991730 |
| 2740-SD-RO1-ND | SD-RO1 |
| 2266-HIH6131-021-001S-ND、480-6685-ND | HIH6131-021-001S |
| 2740-SD-Z-ND | SD-Z |
| 2740-SC-R-3-ND | SC-R-3 |
| 2740-SC-10-ND | SC-10 |
| 5532-OFT005-C-ND | OFT005-C |
| 2726-EE046-T11-ND | EE046-T11 |
| 2740-SC-17-ND | SC-17 |
| 2740-SC-ZH-3-ND | SC-ZH-3 |
| 2740-SC-R-10-ND | SC-R-10 |
| 2740-SC-25-ND | SC-25 |
| 2740-SC-R-17-ND | SC-R-17 |
| 2740-SC-ZH-10-ND | SC-ZH-10 |
| 5532-OFT010-B-ND | OFT010-B |
| 3244-SEM710HM/W/HP01-ND | SEM710HM/W/HP01 |
| 2740-SC-ZH-17-ND | SC-ZH-17 |
| 2740-SC-R-25-ND | SC-R-25 |
| 2740-SC-ZH-25-ND | SC-ZH-25 |
| 2726-EE160-M1T1A6-ND | EE160-M1T1A6 |
| 2726-EE160-M1T2A6-ND | EE160-M1T2A6 |
| 2740-SC-50-ND | SC-50 |
| 2740-SC-ZH-50-ND | SC-ZH-50 |
| 2740-SC-R-50-ND | SC-R-50 |
| 2740-SC-100-ND | SC-100 |
| 2740-SC-ZH-100-ND | SC-ZH-100 |
| 2740-SC-R-100-ND | SC-R-100 |
| 5532-OFT001-C-ND | OFT001-C |
| 5532-OFT420-C-ND | OFT420-C |
| 5532-OFT010-C-ND | OFT010-C |
| 5532-OFT020-C-ND | OFT020-C |
| 5532-OFT025-C-ND | OFT025-C |
| 5532-OHT20-C-ND | OHT20-C |
| 5532-OHT20-B-ND | OHT20-B |
| 5532-OFT420-B-ND | OFT420-B |
| 5532-OFT025-B-ND | OFT025-B |
| 5532-OFT005-B-ND | OFT005-B |
| 5532-OHT20T-C-ND | OHT20T-C |
| 5532-OFT001-B-ND | OFT001-B |
| 5532-OFT020-B-ND | OFT020-B |
| 3244-SEM710HM/D/HP01-ND | SEM710HM/D/HP01 |
| 5532-OHT20T-B-ND | OHT20T-B |
| 5532-OFT020-A-ND | OFT020-A |
| 5532-OFT420-A-ND | OFT420-A |
| 5532-OFT010-A-ND | OFT010-A |
| 5532-OFT005-A-ND | OFT005-A |
| 5532-OFT025-A-ND | OFT025-A |
| 5532-OFT001-A-ND | OFT001-A |
| 5532-OHT20-A-ND | OHT20-A |
| 5532-OHT20T-A-ND | OHT20T-A |
| 2726-EE211-M1A6D2AM7-ND | EE211-M1A6D2AM7 |
| 1528-5181-ND | 5181 |
| 1738-SEN0438-ND | SEN0438 |
| 1597-101990881-ND | 101990881 |
| 2952-153435-ND | 153435 |
| 235-1377-ND | T9602-3-D-1 |
| 2170-S24AS-D-MQP-ND | S24AS-D-MQP |
| 4008-TM1SHTM4-ND | TM1SHTM4 |
| 1528-5064-ND | 5064 |
| 1528-4881-ND | 4881 |
| 336-3129-ND | SI7013-A20-GM1 |
| 2952-P14-W_5(150PF+/-50PF)-ND | P14-W_5 (150PF +/-50PF) |
| 1738-1242-ND | SEN0148 |
| 2952-P14RAPID2_5-ND | P14 RAPID 2_5 |
| 235-1565-ND | T9602-5-D |
| 2084-96PD-THS16B-ND | 96PD-THS16B |
| 2330-LDH290-ND | LDH290 |
| 45-T8700-D-ND | T8700-D |
| 45-HUMI-DP-XR-O-ND | HUMI-DP-XR-O |
| 45-HUMI-WB-XR-O-ND | HUMI-WB-XR-O |
| 1855-1052-ND | A1DU5P2CP006B |
| 235-1363-ND | CC2D33-SIP |
| 45-HS-20-ND | HS-20 |
| 235-1362-ND | CC2D25S-SIP |
| 235-1359-ND | CC2D23-SIP |
| 1528-5023-ND | 5023 |
| 445-2577-ND | CHS-UGS |
| 480-4966-ND | HIH-5030-001S |
| 2170-DX80N9Q45THA-ND | DX80N9Q45THA |
| 45-EHRH-2-I-B-ND | EHRH-2-I-B |
| 45-EHRH-2-V10-B-ND | EHRH-2-V10-B |
| 45-HUMI-DP-XR-D-ND | HUMI-DP-XR-D |
| 45-EHRHT-2-I-F-6-ND | EHRHT-2-I-F-6 |
| 45-EHRHT-2-I-B-6-ND | EHRHT-2-I-B-6 |
| 235-1340-ND | CC2A33 |
| 235-1342-ND | CC2D35S |
| 235-1366-ND | CC2D35S-SIP |
| 336-4544-ND | SI7021-A20-YM1 |
| 445-CHS-UGR-ND | CHS-UGR |
| 235-1379-ND | T9602-3-A-1 |
| 445-2579-ND | CHS-UPR |
| 1597-101990564-ND | 101990564 |
| 45-HUMI-DP-XR-S-ND | HUMI-DP-XR-S |
| 45-EHRHT-2-I-B-3-ND | EHRHT-2-I-B-3 |
| 45-EHRHT-2-I-F-3-ND | EHRHT-2-I-F-3 |
| 45-EHRHT-2-I-B-5-ND | EHRHT-2-I-B-5 |
| 45-EHRHT-2-I-F-2-ND | EHRHT-2-I-F-2 |
| 45-EHRHT-2-I-B-4-ND | EHRHT-2-I-B-4 |
| 45-HUMI-WB-XR-S-ND | HUMI-WB-XR-S |
| 45-HUMI-EN-XR-D-ND | HUMI-EN-XR-D |
| 45-EHRH-2-I-F-1-ND | EHRH-2-I-F-1 |
| 1084-1018-ND | HSM100 |
| 2952-K5_5(200PF+/-50PF)-ND | K5_5 (200PF +/-50PF) |
| 45-T8700-E-D-ND | T8700-E-D |
| 45-T8700-E-ND | T8700-E |
| 45-T8700-E-GN-ND | T8700-E-GN |
| 45-T8700-GN-ND | T8700-GN |
| 45-T8700-ND | T8700 |
| 45-T8700-E-D-GN-ND | T8700-E-D-GN |
| 223-1593-ND | HPP845E131R1 |
| 480-5581-2-ND、480-5581-1-ND | HIH6120-021-001 |
| 1737-1004-ND | S03/S04 |
| 1661-1086-ND | WBP-WL-01-3F |
| 5016-EZO-HUM-P-P-ND | EZO-HUM-P-P |
| 1661-1087-ND | WBP-SC-0015-01 |
| 2752-IMS-4820ETB-ND | IMS-4820E |
| 2266-HIH7121-021-001S-ND、HIH7121-021-001S-ND | HIH7121-021-001S |
| 2752-FGD-0052TB-ND | FGD-0052 |
| 5016-EZO-HUM-P-ND | EZO-HUM-P |
| 3588-8804000101-ND | 8804000101 |
| 2283-S3120E-ND | S3120E |
| 2752-IMS-4821ETB-ND | IMS-4821E |
| 2283-T3318-ND | T3318 |
| 2273-PR55-1E-ND | PR55-1E |
| 2283-P8611-ND | P8611 |
| 2266-HIH8120-021-001S-ND、HIH8120-021-001S-ND | HIH8120-021-001S |
| 2283-P8552-ND | P8552 |
| 2283-T3218-ND | T3218 |
| 2283-T3118-ND | T3118 |
| 2283-T3311-ND | T3311 |
| 2283-T3313-ND | T3313 |
| 2283-P8652-ND | P8652 |
| 2283-T1110-ND | T1110 |
| 2283-C3121-ND | C3121 |
| 2283-T3319-ND | T3319 |
| 2283-T3418-ND | T3418 |
| 2283-T3113-ND | T3113 |
| 2283-T0213-ND | T0213 |
| 2283-T0213D-ND | T0213D |
| 2283-U3120-ND | U3120 |
| 2283-T0211-ND | T0211 |
| 2283-T3117-ND | T3117 |
| 2283-T3111-ND | T3111 |
| 2283-T3411-ND | T3411 |
| 2283-T3413-ND | T3413 |
| 2283-D3120-ND | D3120 |
| 2283-T3417-ND | T3417 |
| 2283-T3419-ND | T3419 |
| 2283-U3631-ND | U3631 |
| 2283-D3121-ND | D3121 |
| 2283-D3631-ND | D3631 |
| 2283-C4141-ND | C4141 |
| 2283-H3020-ND | H3020 |
| 2283-H3021-ND | H3021 |
| 2283-T3110EX-ND | T3110EX |
| 2283-T3511-ND | T3511 |
| 2283-H3331-ND | H3331 |
| 2283-T3111EX-ND | T3111EX |
| 2283-D3633-ND | D3633 |
| 2283-H3060-ND | H3060 |
| 2283-D4130-ND | D4130 |
| 2283-T0211P-ND | T0211P |
| 2283-T3111P-ND | T3111P |
| 2283-H3430-ND | H3430 |
| 2283-H3061-ND | H3061 |
| 2283-D4141-ND | D4141 |
| 2283-T7411-ND | T7411 |
| 2283-H3431-ND | H3431 |
| 2283-T3419P-ND | T3419P |
| 2283-H3530-ND | H3530 |
| 2283-D3121P-ND | D3121P |
| 2283-H3531-ND | H3531 |
| 2283-H3531R-ND | H3531R |
| 2283-H3021P-ND | H3021P |
| 2283-T3511P-ND | T3511P |
| 3798-HD200-ND | HD200 |
| 3798-HR200-ND | HR200 |
| 3798-HD200-W-ND | HD200-W |
| 3798-HR200-W-ND | HR200-W |
| 2283-H3061P-ND | H3061P |
| 3798-HR200-W-M12-ND | HR200-W-M12 |
| 3798-HD200-M12-ND | HD200-M12 |
| 3798-HR200-M12-ND | HR200-M12 |
| 2283-U3631M-ND | U3631M |
| 2283-U3120M-ND | U3120M |
| 2283-H3531P-ND | H3531P |
| 4413-AM102L-ND | AM102L |
| 3798-HD200-W-M12-ND | HD200-W-M12 |
| 2726-EE354-PA2AC2-ND | EE354-PA2AC2 |
| 2726-EE310-T10PA25PC4C1-ND | EE310-T10PA25PC4C1 |
| 2726-EE310-T10K10PA25D2J3PC4C1-ND | EE310-T10K10PA25D2J3PC4C1 |
| 2726-EE33-M1T17HS3F9K5L200D2-ND | EE33-M1T17HS3F9K5L200D2 |
| 1597-101990882-ND | 101990882 |
| 4008-TM1SHC4-ND | TM1SHC4 |
| 881-RBS306-ATH-EXT-US-ND | RBS306-ATH-EXT-US |
| 2330-LDH292-ND | LDH292 |
| 2330-LDH100-ND | LDH100 |
| 149-28092-ND | 28092 |
| 45-HUMI-WB-XR-D-ND | HUMI-WB-XR-D |
| 45-EHRHT-2-I-B-1-ND | EHRHT-2-I-B-1 |
| 1597-114992648-ND | 114992648 |
| 45-EHRH-2-I-F-ND | EHRH-2-I-F |
| 1188-SNS-DH11-ND | SNS-DH11 |
| 3647-DHT11-ND | DHT11 |
| 4728-NZH-101TB-ND | NZH-101 |
| 4728-A/RH3-10K-E1-R2TB-ND | A/RH3-10K-E1-R2 |
| 2283-T3510-ND | T3510 |
| 3647-26312-ND | 26312 |
| 4728-NZH-101UTB-ND | NZH-101U |
| 4728-A/RH5-R2TB-ND | A/RH5-R2 |
| 4728-A/RH5-RTB-ND | A/RH5-R |
| 4728-A/RH5-AN-R2TB-ND | A/RH5-AN-R2 |
| 4728-A/RH5-CP-RTB-ND | A/RH5-CP-R |
| 4728-A/RH5-AN-RTB-ND | A/RH5-AN-R |
| 4728-A/RH5-CP-R2TB-ND | A/RH5-CP-R2 |
| 4728-A/RH5-DTB-ND | A/RH5-D |
| 4728-A/RH5-OTB-ND | A/RH5-O |
| 4728-A/RH5-CP-DTB-ND | A/RH5-CP-D |
| 4728-A/RH5-AN-DTB-ND | A/RH5-AN-D |
| 4728-A/RH5-CP-OTB-ND | A/RH5-CP-O |
| 4728-A/RH5-AN-OTB-ND | A/RH5-AN-O |
| 4728-A/RH3-10K-E1-RTB-ND | A/RH3-10K-E1-R |
| 4728-A/RH3-CP-R2LTB-ND | A/RH3-CP-R2L |
| 4728-A/RH3-1K-NI-R2TB-ND | A/RH3-1K-NI-R2 |
| 4728-A/RH3-1K-2W-R2TB-ND | A/RH3-1K-2W-R2 |
| 4728-A/RH3-1.8K-R2TB-ND | A/RH3-1.8K-R2 |
| 4728-A/RH3-3K-R2TB-ND | A/RH3-3K-R2 |
| 4728-A/RH3-AN-R2LTB-ND | A/RH3-AN-R2L |
| 4728-A/RH3-1K-2W-RTB-ND | A/RH3-1K-2W-R |
| 4728-A/RH3-AN-R2-05TB-ND | A/RH3-AN-R2-05 |
| 4728-A/RH3-R2OTB-ND | A/RH3-R2O |
| 4728-A/RH3-10KS-RTB-ND | A/RH3-10KS-R |
| 4728-A/RH3-3K-RTB-ND | A/RH3-3K-R |
| 4728-A/RH3-AN-BC-R2TB-ND | A/RH3-AN-BC-R2 |
| 4728-A/RH3-1K-NI-RTB-ND | A/RH3-1K-NI-R |
| 4728-A/RH3-100-2W-RTB-ND | A/RH3-100-2W-R |
| 4728-A/RH3-AN-BC-RTB-ND | A/RH3-AN-BC-R |
| 4728-A/RH3-CSI-RTB-ND | A/RH3-CSI-R |
| 4728-A/RH3-10KS-R2TB-ND | A/RH3-10KS-R2 |
| 4728-A/RH3-1K-3W-RTB-ND | A/RH3-1K-3W-R |
| 4728-A/RH3-50K-R2TB-ND | A/RH3-50K-R2 |
| 4728-A/RH3-R2S-A03-C5TB-ND | A/RH3-R2S-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-3K-R2LTB-ND | A/RH3-3K-R2L |
| 4728-A/RH3-1.8K-RTB-ND | A/RH3-1.8K-R |
| 4728-A/RH3-CP-R-WTB-ND | A/RH3-CP-R-W |
| 4728-A/RH3-100-3W-R2TB-ND | A/RH3-100-3W-R2 |
| 4728-A/RH3-100-3W-RTB-ND | A/RH3-100-3W-R |
| 4728-A/RH3-DTB-ND | A/RH3-D |
| 4728-A/RH3-D-010TB-ND | A/RH3-D-010 |
| 4728-A/RH3-D-BBTB-ND | A/RH3-D-BB |
| 4728-A/RH3-R2TB-ND | A/RH3-R2 |
| 4728-A/RH3-RTB-ND | A/RH3-R |
| 4728-A/RH3-CP-R2SO-A11-G5TB-ND | A/RH3-CP-R2SO-A11-G5 |
| 4728-A/RH3-AN-R2OTB-ND | A/RH3-AN-R2O |
| 4728-A/RH3-SP-05TB-ND | A/RH3-SP-05 |
| 4728-A/RH3-10KS-DTB-ND | A/RH3-10KS-D |
| 4728-A/RH3-AN-BC-DTB-ND | A/RH3-AN-BC-D |
| 4728-A/RH3-CSI-DTB-ND | A/RH3-CSI-D |
| 4728-A/RH3-1K-2W-DTB-ND | A/RH3-1K-2W-D |
| 4728-A/RH3-20K-ROTB-ND | A/RH3-20K-RO |
| 4728-A/RH3-O-3.25-EHTB-ND | A/RH3-O-3.25-EH |
| 4728-A/RH3-100-2W-R2OTB-ND | A/RH3-100-2W-R2O |
| 4728-A/RH3-CP-D-BBTB-ND | A/RH3-CP-D-BB |
| 4728-A/RH3-1K-3W-DTB-ND | A/RH3-1K-3W-D |
| 4728-A/RH3-100-2W-DTB-ND | A/RH3-100-2W-D |
| 4728-A/RH3-O-BBTB-ND | A/RH3-O-BB |
| 4728-A/RH3-100KS-DTB-ND | A/RH3-100KS-D |
| 4728-A/RH3-SP-010TB-ND | A/RH3-SP-010 |
| 4728-A/RH3-3K-ROTB-ND | A/RH3-3K-RO |
| 4728-A/RH3-CP-ROTB-ND | A/RH3-CP-RO |
| 4728-A/RH3-100-3W-DTB-ND | A/RH3-100-3W-D |
| 4728-A/RH3-AN-BC-D-BBTB-ND | A/RH3-AN-BC-D-BB |
| 4728-A/RH3-AN-D-BBTB-ND | A/RH3-AN-D-BB |
| 4728-A/RH3-1K-NI-R2OTB-ND | A/RH3-1K-NI-R2O |
| 4728-A/RH3-10K-E1-DTB-ND | A/RH3-10K-E1-D |
| 4728-A/RH3-3K-DTB-ND | A/RH3-3K-D |
| 4728-A/RH3-CP-R2OTB-ND | A/RH3-CP-R2O |
| 4728-A/RH3-10K-E1-R2OTB-ND | A/RH3-10K-E1-R2O |
| 4728-A/RH3-1.8K-ROTB-ND | A/RH3-1.8K-RO |
| 4728-A/RH3-10K-E1-D-3.25-EHTB-ND | A/RH3-10K-E1-D-3.25-EH |
| 4728-A/RH3-AN-ROTB-ND | A/RH3-AN-RO |
| 4728-A/RH3-1K-2W-ROTB-ND | A/RH3-1K-2W-RO |
| 4728-A/RH3-1K-NI-DTB-ND | A/RH3-1K-NI-D |
| 4728-A/RH3-AN-RS-A16-C5TB-ND | A/RH3-AN-RS-A16-C5 |
| 4728-A/RH3-CP-R2S-A13-C5TB-ND | A/RH3-CP-R2S-A13-C5 |
| 4728-A/RH3-1.8K-DTB-ND | A/RH3-1.8K-D |
| 4728-A/RH3-1K-NI-R2S-A09-G5TB-ND | A/RH3-1K-NI-R2S-A09-G5 |
| 4728-A/RH3-CP-RS-A01-C5TB-ND | A/RH3-CP-RS-A01-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-R2S-A03-C5TB-ND | A/RH3-AN-R2S-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-R2LOTB-ND | A/RH3-AN-R2LO |
| 4728-A/RH3-50K-DTB-ND | A/RH3-50K-D |
| 4728-A/RH3-CP-R2LOTB-ND | A/RH3-CP-R2LO |
| 4728-A/RH3-AN-RS-A02-C5TB-ND | A/RH3-AN-RS-A02-C5 |
| 4728-A/RH3-CP-R2S-A02-G5TB-ND | A/RH3-CP-R2S-A02-G5 |
| 4728-A/RH3-3K-R2OTB-ND | A/RH3-3K-R2O |
| 4728-A/RH3-100-2W-D-BBTB-ND | A/RH3-100-2W-D-BB |
| 4728-A/RH3-CP-R2S-A03-C5TB-ND | A/RH3-CP-R2S-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-R2S-A08-G5TB-ND | A/RH3-AN-R2S-A08-G5 |
| 4728-A/RH3-CP-RS-A04-C5TB-ND | A/RH3-CP-RS-A04-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-RS-A03-C5TB-ND | A/RH3-AN-RS-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-R2S-A03-G5TB-ND | A/RH3-AN-R2S-A03-G5 |
| 4728-A/RH3-CP-RS-A03-C5TB-ND | A/RH3-CP-RS-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-10K-E1-ROTB-ND | A/RH3-10K-E1-RO |
| 4728-A/RH3-CP-D-3.25-BBTB-ND | A/RH3-CP-D-3.25-BB |
| 4728-A/RH3-CP-R2S-A09-G5TB-ND | A/RH3-CP-R2S-A09-G5 |
| 4728-A/RH3-10K-E1-D-BBTB-ND | A/RH3-10K-E1-D-BB |
| 4728-A/RH3-BALCO-DTB-ND | A/RH3-BALCO-D |
| 4728-A/RH3-R2SO-A03-G5TB-ND | A/RH3-R2SO-A03-G5 |
| 4728-A/RH3-100-2W-ROTB-ND | A/RH3-100-2W-RO |
| 4728-A/RH3-20K-R2S-A03-C5TB-ND | A/RH3-20K-R2S-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-10K-E1-RS-A03-A1TB-ND | A/RH3-10K-E1-RS-A03-A1 |
| 4728-A/RH5-TT100-O-4X-4TB-ND | A/RH5-TT100-O-4X-4 |
| 4728-A/RH3-20K-R2TB-ND | A/RH3-20K-R2 |
| 4728-A/RH3-AN-R2TB-ND | A/RH3-AN-R2 |
| 4728-A/RH3-CP-R2TB-ND | A/RH3-CP-R2 |
| 4728-A/RH3-AN-RTB-ND | A/RH3-AN-R |
| 4728-A/RH3-20K-RTB-ND | A/RH3-20K-R |
| 4728-A/RH3-D-4XTB-ND | A/RH3-D-4X |
| 4728-A/RH3-1K-2W-OTB-ND | A/RH3-1K-2W-O |
| 4728-A/RH3-CP-SP-05TB-ND | A/RH3-CP-SP-05 |
| 4728-A/RH3-1K-NI-O-BBTB-ND | A/RH3-1K-NI-O-BB |
| 4728-A/RH3-AN-BC-OTB-ND | A/RH3-AN-BC-O |
| 4728-A/RH3-10KS-OTB-ND | A/RH3-10KS-O |
| 4728-A/RH3-AN-SP-010TB-ND | A/RH3-AN-SP-010 |
| 4728-A/RH3-AN-R2SO-A03-D3TB-ND | A/RH3-AN-R2SO-A03-D3 |
| 4728-A/RH3-1K-NI-OTB-ND | A/RH3-1K-NI-O |
| 4728-A/RH3-1K-NI-SP-05TB-ND | A/RH3-1K-NI-SP-05 |
| 4728-A/RH3-100-2W-OTB-ND | A/RH3-100-2W-O |
| 4728-A/RH3-100KS-OTB-ND | A/RH3-100KS-O |
| 4728-A/RH3-CSI-O-BBTB-ND | A/RH3-CSI-O-BB |
| 4728-A/RH3-CSI-OTB-ND | A/RH3-CSI-O |
| 4728-A/RH3-BALCO-OTB-ND | A/RH3-BALCO-O |
| 4728-A/RH3-3K-OTB-ND | A/RH3-3K-O |
| 4728-A/RH3-CP-O-BBTB-ND | A/RH3-CP-O-BB |
| 4728-A/RH3-CP-R2SO-A04-C5TB-ND | A/RH3-CP-R2SO-A04-C5 |
| 4728-A/RH3-CP-R2SO-A01-C5TB-ND | A/RH3-CP-R2SO-A01-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-RSO-A03-A1TB-ND | A/RH3-AN-RSO-A03-A1 |
| 4728-A/RH3-CP-SP-010TB-ND | A/RH3-CP-SP-010 |
| 4728-A/RH3-100-3W-OTB-ND | A/RH3-100-3W-O |
| 4728-A/RH3-AN-RSO-A01-C5TB-ND | A/RH3-AN-RSO-A01-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-SP-05TB-ND | A/RH3-AN-SP-05 |
| 4728-A/RH3-3K-R2SO-A07-G5TB-ND | A/RH3-3K-R2SO-A07-G5 |
| 4728-A/RH3-AN-RSO-A03-C5TB-ND | A/RH3-AN-RSO-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-100-3W-SP-010TB-ND | A/RH3-100-3W-SP-010 |
| 4728-A/RH3-20K-R2SO-A14-C5TB-ND | A/RH3-20K-R2SO-A14-C5 |
| 4728-A/RH3-1.8K-SP-010TB-ND | A/RH3-1.8K-SP-010 |
| 4728-A/RH3-1K-2W-SP-010TB-ND | A/RH3-1K-2W-SP-010 |
| 4728-A/RH3-CP-R2SO-A01-G5TB-ND | A/RH3-CP-R2SO-A01-G5 |
| 4728-A/RH3-CP-RSO-A01-C5TB-ND | A/RH3-CP-RSO-A01-C5 |
| 4728-A/RH3-20K-SP-010TB-ND | A/RH3-20K-SP-010 |
| 4728-A/RH3-CP-RSO-A08-C5TB-ND | A/RH3-CP-RSO-A08-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-R2SO-A03-B4TB-ND | A/RH3-AN-R2SO-A03-B4 |
| 4728-A/RH3-AN-R2SO-A02-G5TB-ND | A/RH3-AN-R2SO-A02-G5 |
| 4728-A/RH3-50K-SP-05TB-ND | A/RH3-50K-SP-05 |
| 4728-A/RH3-1.8K-OTB-ND | A/RH3-1.8K-O |
| 4728-A/RH3-CP-RSO-A04-C5TB-ND | A/RH3-CP-RSO-A04-C5 |
| 4728-A/RH3-50K-SP-010TB-ND | A/RH3-50K-SP-010 |
| 4728-A/RH3-50K-OTB-ND | A/RH3-50K-O |
| 4728-A/RH3-CP-R2SO-A08-C5TB-ND | A/RH3-CP-R2SO-A08-C5 |
| 4728-A/RH3-CSI-RSO-A29-C5TB-ND | A/RH3-CSI-RSO-A29-C5 |
| 4728-A/RH3-AN-R2SO-A03-G5TB-ND | A/RH3-AN-R2SO-A03-G5 |
| 4728-A/RH3-CP-R2SO-A03-G5TB-ND | A/RH3-CP-R2SO-A03-G5 |
| 4728-A/RH3-3K-O-BBTB-ND | A/RH3-3K-O-BB |
| 4728-A/RH3-CP-RSO-A03-C5TB-ND | A/RH3-CP-RSO-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-10K-E1-SP-010TB-ND | A/RH3-10K-E1-SP-010 |
| 4728-A/RH3-CP-DTB-ND | A/RH3-CP-D |
| 4728-A/RH3-20K-DTB-ND | A/RH3-20K-D |
| 4728-A/RH3-AN-DTB-ND | A/RH3-AN-D |
| 4728-A/RH3-OTB-ND | A/RH3-O |
| 4728-A/RH3-1K-2W-D-4XTB-ND | A/RH3-1K-2W-D-4X |
| 4728-A/RH3-100-2W-D-4XTB-ND | A/RH3-100-2W-D-4X |
| 4728-A/RH3-AN-D-4XTB-ND | A/RH3-AN-D-4X |
| 4728-A/RH3-O-4XTB-ND | A/RH3-O-4X |
| 4728-A/RH3-CP-D-4XTB-ND | A/RH3-CP-D-4X |
| 4728-A/RH3-AN-BC-D-4XTB-ND | A/RH3-AN-BC-D-4X |
| 4728-A/RH3-20K-D-4XTB-ND | A/RH3-20K-D-4X |
| 4728-A/RH3-1K-NI-D-4XTB-ND | A/RH3-1K-NI-D-4X |
| 4728-A/RH3-3K-D-4XTB-ND | A/RH3-3K-D-4X |
| 4728-A/RH3-CP-O-4XTB-ND | A/RH3-CP-O-4X |
| 4728-A/RH3-CP-OTB-ND | A/RH3-CP-O |
| 4728-A/RH3-20K-OTB-ND | A/RH3-20K-O |
| 4728-A/RH3-3K-O-4XTB-ND | A/RH3-3K-O-4X |
| 4728-A/RH3-1K-NI-O-4XTB-ND | A/RH3-1K-NI-O-4X |
| 4728-A/RH3-AN-OTB-ND | A/RH3-AN-O |
| 4728-A/RH3-20K-O-4XTB-ND | A/RH3-20K-O-4X |
| 4728-A/RH3-AN-O-4XTB-ND | A/RH3-AN-O-4X |
| 4728-A/RH3-10K-E1-D-4XTB-ND | A/RH3-10K-E1-D-4X |
| 4728-A/RH3-1K-2W-O-4XTB-ND | A/RH3-1K-2W-O-4X |
| 4728-A/RH3-1K-3W-O-4XTB-ND | A/RH3-1K-3W-O-4X |
| 4728-A/RH3-10K-E1-O-4XTB-ND | A/RH3-10K-E1-O-4X |
| 4728-A/RH3-BALCO-O-4XTB-ND | A/RH3-BALCO-O-4X |
| 4728-RH3-1K-NI-SP-010TB-ND | RH3-1K-NI-SP-010 |
| 4728-A/RH2-D-BBTB-ND | A/RH2-D-BB |
| 4728-A/RH2-D-3.25-BBTB-ND | A/RH2-D-3.25-BB |
| 4728-A/RH2-D-3.25-EHTB-ND | A/RH2-D-3.25-EH |
| 4728-A/RH2-AN-R2S-A03-B4TB-ND | A/RH2-AN-R2S-A03-B4 |
| 4728-A/RH2-10K-E1-R2TB-ND | A/RH2-10K-E1-R2 |
| 4728-A/RH2-1K-2W-R2TB-ND | A/RH2-1K-2W-R2 |
| 4728-A/RH2-20K-R2TB-ND | A/RH2-20K-R2 |
| 4728-A/RH2-100-2W-R2TB-ND | A/RH2-100-2W-R2 |
| 4728-A/RH2-100-3W-RTB-ND | A/RH2-100-3W-R |
| 4728-A/RH2-AN-BC-RTB-ND | A/RH2-AN-BC-R |
| 4728-A/RH2-1K-NI-RTB-ND | A/RH2-1K-NI-R |
| 4728-A/RH2-3K-R2TB-ND | A/RH2-3K-R2 |
| 4728-A/RH2-AN-R2LTB-ND | A/RH2-AN-R2L |
| 4728-A/RH2-20K-RTB-ND | A/RH2-20K-R |
| 4728-A/RH2-1K-NI-R2TB-ND | A/RH2-1K-NI-R2 |
| 4728-A/RH2-CSI-R2TB-ND | A/RH2-CSI-R2 |
| 4728-A/RH2-100-3W-R2TB-ND | A/RH2-100-3W-R2 |
| 4728-A/RH2-10K-E1-RTB-ND | A/RH2-10K-E1-R |
| 4728-A/RH2-3K-RTB-ND | A/RH2-3K-R |
| 4728-A/RH2-100KS-RTB-ND | A/RH2-100KS-R |
| 4728-A/RH2-CP-R2LTB-ND | A/RH2-CP-R2L |
| 4728-A/RH2-CSI-RTB-ND | A/RH2-CSI-R |
| 4728-A/RH2-ROTB-ND | A/RH2-RO |
| 4728-A/RH2-1K-2W-RTB-ND | A/RH2-1K-2W-R |
| 4728-A/RH2-100-2W-RTB-ND | A/RH2-100-2W-R |
| 4728-A/RH3-50K-RTB-ND | A/RH3-50K-R |
| 4728-A/RH2-1.8K-R2TB-ND | A/RH2-1.8K-R2 |
| 4728-A/RH2-10KS-R2TB-ND | A/RH2-10KS-R2 |
| 4728-A/RH2-50K-RTB-ND | A/RH2-50K-R |
| 4728-A/RH2-50K-R2TB-ND | A/RH2-50K-R2 |
| 4728-A/RH2-R2OTB-ND | A/RH2-R2O |
| 4728-A/RH2-100KS-R2TB-ND | A/RH2-100KS-R2 |
| 4728-A/RH2-10KS-RTB-ND | A/RH2-10KS-R |
| 4728-A/RH2-1K-3W-R2TB-ND | A/RH2-1K-3W-R2 |
| 4728-A/RH2-1.8K-RTB-ND | A/RH2-1.8K-R |
| 4728-A/RH2-1K-3W-RTB-ND | A/RH2-1K-3W-R |
| 4728-A/RH3-R-NISTTB-ND | A/RH3-R-NIST |
| 4728-A/RH3-R2-NISTTB-ND | A/RH3-R2-NIST |
| 4728-A/RH2-AN-BC-DTB-ND | A/RH2-AN-BC-D |
| 4728-A/RH2-CP-D-3.25-BBTB-ND | A/RH2-CP-D-3.25-BB |
| 4728-A/RH2-100-2W-DTB-ND | A/RH2-100-2W-D |
| 4728-A/RH2-AN-D-BBTB-ND | A/RH2-AN-D-BB |
| 4728-A/RH2-O-BBTB-ND | A/RH2-O-BB |
| 4728-A/RH2-10K-E1-DTB-ND | A/RH2-10K-E1-D |
| 4728-A/RH2-SP-05TB-ND | A/RH2-SP-05 |
| 4728-A/RH2-BALCO-DTB-ND | A/RH2-BALCO-D |
| 4728-A/RH2-CSI-DTB-ND | A/RH2-CSI-D |
| 4728-A/RH2-CP-D-3.25-EHTB-ND | A/RH2-CP-D-3.25-EH |
| 4728-A/RH2-10KS-DTB-ND | A/RH2-10KS-D |
| 4728-A/RH2-1K-2W-DTB-ND | A/RH2-1K-2W-D |
| 4728-A/RH2-1K-NI-DTB-ND | A/RH2-1K-NI-D |
| 4728-A/RH2-100KS-DTB-ND | A/RH2-100KS-D |
| 4728-A/RH2-CP-D-BBTB-ND | A/RH2-CP-D-BB |
| 4728-A/RH2-50K-DTB-ND | A/RH2-50K-D |
| 4728-A/RH2-1.8K-DTB-ND | A/RH2-1.8K-D |
| 4728-A/RH2-10K-E1-D-BBTB-ND | A/RH2-10K-E1-D-BB |
| 4728-A/RH2-AN-BC-D-BBTB-ND | A/RH2-AN-BC-D-BB |
| 4728-A/RH2-R2TB-ND | A/RH2-R2 |
| 4728-A/RH2-RTB-ND | A/RH2-R |
| 4728-A/RH2-CP-R2OTB-ND | A/RH2-CP-R2O |
| 4728-A/RH2-AN-R2S-A03-G5TB-ND | A/RH2-AN-R2S-A03-G5 |
| 4728-A/RH2-10K-E1-ROTB-ND | A/RH2-10K-E1-RO |
| 4728-A/RH2-3K-ROTB-ND | A/RH2-3K-RO |
| 4728-A/RH2-AN-ROTB-ND | A/RH2-AN-RO |
| 4728-A/RH2-CP-ROTB-ND | A/RH2-CP-RO |
| 4728-A/RH2-CSI-ROTB-ND | A/RH2-CSI-RO |
| 4728-A/RH2-AN-RS-A02-C5TB-ND | A/RH2-AN-RS-A02-C5 |
| 4728-A/RH2-1K-NI-R2S-A09-G5TB-ND | A/RH2-1K-NI-R2S-A09-G5 |
| 4728-A/RH2-CP-RS-A03-C5TB-ND | A/RH2-CP-RS-A03-C5 |
| 4728-A/RH2-CP-RS-A01-C5TB-ND | A/RH2-CP-RS-A01-C5 |
| 4728-A/RH2-CP-R2S-A01-G5TB-ND | A/RH2-CP-R2S-A01-G5 |
| 4728-A/RH2-AN-RS-A01-C5TB-ND | A/RH2-AN-RS-A01-C5 |
| 4728-A/RH2-AN-R2S-A01-G5TB-ND | A/RH2-AN-R2S-A01-G5 |
| 4728-A/RH2-CP-R2S-A10-B4TB-ND | A/RH2-CP-R2S-A10-B4 |
| 4728-A/RH2-CP-RS-A02-C5TB-ND | A/RH2-CP-RS-A02-C5 |
| 4728-A/RH2-AN-R2LS-A03-C5TB-ND | A/RH2-AN-R2LS-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-D-NISTTB-ND | A/RH3-D-NIST |
| 4728-A/RH2-100KS-ROTB-ND | A/RH2-100KS-RO |
| 4728-A/RH2-AN-R2OTB-ND | A/RH2-AN-R2O |
| 4728-A/RH2-1K-2W-RS-A09-C5TB-ND | A/RH2-1K-2W-RS-A09-C5 |
| 4728-A/RH2-AN-R2LOTB-ND | A/RH2-AN-R2LO |
| 4728-A/RH2-20K-RS-A24-C5TB-ND | A/RH2-20K-RS-A24-C5 |
| 4728-A/RH2-AN-R2S-A16-B4TB-ND | A/RH2-AN-R2S-A16-B4 |
| 4728-A/RH2-1K-2W-ROTB-ND | A/RH2-1K-2W-RO |
| 4728-A/RH3-CP-R-NISTTB-ND | A/RH3-CP-R-NIST |
| 4728-A/RH2-100-2W-ROTB-ND | A/RH2-100-2W-RO |
| 4728-A/RH2-CP-R2S-A03-G5TB-ND | A/RH2-CP-R2S-A03-G5 |
| 4728-A/RH2-CP-R2S-A03-C5TB-ND | A/RH2-CP-R2S-A03-C5 |
| 4728-A/RH3-20K-R-NISTTB-ND | A/RH3-20K-R-NIST |
| 4728-A/RH2-1K-2W-R2S-A10-A1TB-ND | A/RH2-1K-2W-R2S-A10-A1 |
| 4728-A/RH2-D-4XTB-ND | A/RH2-D-4X |
| 4728-A/RH2-DTB-ND | A/RH2-D |
| 4728-A/RH2-100-3W-OTB-ND | A/RH2-100-3W-O |
| 4728-A/RH2-CP-SP-010TB-ND | A/RH2-CP-SP-010 |
| 4728-A/RH2-1K-2W-SP-010TB-ND | A/RH2-1K-2W-SP-010 |
| 4728-A/RH2-1K-2W-OTB-ND | A/RH2-1K-2W-O |
| 4728-A/RH2-1K-NI-SP-010TB-ND | A/RH2-1K-NI-SP-010 |
| 4728-A/RH2-AN-O-BBTB-ND | A/RH2-AN-O-BB |
| 4728-A/RH2-1.8K-OTB-ND | A/RH2-1.8K-O |
| 4728-A/RH2-AN-SP-05TB-ND | A/RH2-AN-SP-05 |
| 4728-A/RH2-1.8K-SP-010TB-ND | A/RH2-1.8K-SP-010 |
| 4728-A/RH2-CP-O-BBTB-ND | A/RH2-CP-O-BB |
| 4728-A/RH2-3K-OTB-ND | A/RH2-3K-O |
| 4728-A/RH2-AN-BC-OTB-ND | A/RH2-AN-BC-O |
| 4728-A/RH2-100-2W-OTB-ND | A/RH2-100-2W-O |
| 4728-A/RH2-CSI-OTB-ND | A/RH2-CSI-O |
| 4728-A/RH2-1K-NI-OTB-ND | A/RH2-1K-NI-O |
| 4728-A/RH2-20K-SP-010TB-ND | A/RH2-20K-SP-010 |
| 4728-A/RH2-10K-E1-SP-010TB-ND | A/RH2-10K-E1-SP-010 |
| 1738-1039-ND | SEN0137 |
| 1528-4885-ND | 4885 |
| 1597-101990644-ND | 101990644 |
| 1528-5665-ND | 5665 |
| 1528-2444-ND | 3660 |
| 2648-SC0329-ND | SC0329 |
| 828-EVALUATIONKITBOARDBME688-ND | EVALUATION KIT BOARD BME688 |
| 1528-5187-ND | 5187 |
| 1597-101020952-ND | 101020952 |
| 1528-4566-ND | 4566 |
| 2221-U001-C-ND | U001-C |
| 1528-1771-ND | 3251 |
| 1568-SEN-16467-ND | SEN-16467 |
| 1597-1653-ND | 101020513 |
| 1568-SEN-22395-ND | SEN-22395 |
| 1778-PIM458-ND | PIM458 |
| 1597-1737-ND | 101020634 |
| 223-1786-ND | DPP902S000 |
| 2266-2JCIE-EV01-RP1-ND、39-2JCIE-EV01-RP1-ND | 2JCIE-EV01-RP1 |
| 223-1712-ND、2266-DPP901Z000-ND | DPP901Z000 |
| 1471-MIKROE-3775-ND | MIKROE-3775 |
| 2266-2JCIE-EV01-FT1-ND、39-2JCIE-EV01-FT1-ND | 2JCIE-EV01-FT1 |
| 223-1714-ND、2266-DPP301A000-ND | DPP301A000 |
| 2266-DPP901A000-ND、223-1718-ND | DPP901A000 |
| 223-1708-ND、2266-DPP301Z000-ND | DPP301Z000 |
| 2266-DPP904R000-ND、223-1788-ND | DPP904R000 |
| 1738-SEN0528-ND | SEN0528 |
| 1568-SEN-22396-ND | SEN-22396 |
| 1528-5046-ND | 5046 |
| 1528-5190-ND | 5190 |
| 1528-5776-ND | 5776 |
| 2221-U001-D-ND | U001-D |
| 1528-4636-ND | 4636 |
| 1738-SEN0428-ND | SEN0428 |
| 1738-1089-ND | DFR0067 |
| 1597-1138-ND | 101020019 |
| 1597-1387-ND | 101020212 |
| 1471-MIKROE-5651-ND | MIKROE-5651 |
| 1528-4716-ND | 4716 |
| 1286-1153-ND | 410-347 |
| 1738-1312-ND | SEN0236 |
| 1597-1684-ND | 101020592 |
| 1568-SEN-15440-ND | SEN-15440 |
| 1738-1383-ND | SEN0248 |
| 2221-U169-ND | U169 |
| 1471-MIKROE-5301-ND | MIKROE-5301 |
| 1568-SEN-16466-ND | SEN-16466 |
| 296-50806-ND | BOOSTXL-BASSENSORS |
| 1471-1487-ND | MIKROE-1978 |
| 20-US082-HS3001EVZ-ND | US082-HS3001EVZ |
| 1568-SEN-19096-ND | SEN-19096 |
| 1471-MIKROE-4893-ND | MIKROE-4893 |
| 1738-SEN0501-ND | SEN0501 |
| 828-SHUTTLEBOARD3.0BHI360-ND | SHUTTLE BOARD 3.0 BHI360 |
| 2221-U104-ND | U104 |
| 1778-PIM635-ND | PIM635 |
| 2266-2JCIE-EV01-AR1-ND、39-2JCIE-EV01-AR1-ND | 2JCIE-EV01-AR1 |
| 2221-U053-D-ND | U053-D |
| 1832-1023-ND | ASD2511-R-T |
| 1471-2123-ND | MIKROE-3331 |
| 223-1783-ND | DPP301G000 |
| 497-14896-ND | STEVAL-MKI141V2 |
| 223-1785-ND | DPP901G000 |
| 828-SHUTTLEBOARD3.0BME280-ND | SHUTTLE BOARD 3.0 BME280 |
| 1778-PIM486-ND | PIM486 |
| 1832-1055-ND | ASD2511-R-N-T-P-L |
| 2508-SENSORSHIELDKIT-ND | SENSOR SHIELD KIT |
| 1927-5697-ND | 5697 |
| 2266-2331211-3-ND、A141304-ND | 2331211-3 |
| 2266-2331211-1-ND、A141302-ND | 2331211-1 |
| 2266-2331211-2-ND、A141303-ND | 2331211-2 |
| 1471-MIKROE-5952-ND | MIKROE-5952 |
| 1471-MIKROE-5736-ND | MIKROE-5736 |
| 1738-SEN0500-ND | SEN0500 |
| 1471-MIKROE-6241-ND | MIKROE-6241 |
| 1471-MIKROE-5761-ND | MIKROE-5761 |
| 1471-MIKROE-5546-ND | MIKROE-5546 |
| 4411-ST0248-ND | ST0248 |
| 5032-333035-ND | 333035 |
| 5016-EZO-HUM-C-ND | EZO-HUM-C |
| 2266-DPP301A00-ND | DPP301A00 |
| 5303-BE-SHEN-ND | BE-SHEN |
| 1738-SEN0414-ND | SEN0414 |
| 1597-101020932-ND | 101020932 |
| 1597-1124-ND | 101020011 |
| 1738-DFR0588-ND | DFR0588 |
| 1528-4832-ND | 4832 |
| 1471-MIKROE-4496-ND | MIKROE-4496 |
| 1738-SEN0331-ND | SEN0331 |
| 1568-1522-ND | DEV-13956 |
| 1597-101021032-ND | 101021032 |
| 1471-MIKROE-4979-ND | MIKROE-4979 |
| 1738-SEN0497-ND | SEN0497 |
| 1471-MIKROE-4316-ND | MIKROE-4316 |
| 1738-SEN0332-ND | SEN0332 |
| 1738-SEN0334-ND | SEN0334 |
| 1528-4535-ND | 4535 |
| 1832-AST1025-ND | AST1025 |
| 1471-2126-ND | MIKROE-3270 |
| 1471-MIKROE-3635-ND | MIKROE-3635 |
| 1471-1951-ND | MIKROE-2937 |
| 1471-MIKROE-4892-ND | MIKROE-4892 |
| 1471-1981-ND | MIKROE-2938 |
| 1471-2183-ND | MIKROE-3469 |
| 1568-DEV-15837-ND | DEV-15837 |
| 1471-2176-ND | MIKROE-3436 |
| 1471-MIKROE-4306-ND | MIKROE-4306 |
| 1471-MIKROE-4733-ND | MIKROE-4733 |
| 1471-MIKROE-3984-ND | MIKROE-3984 |
| 1832-AST1036-ND | AST1036 |
| 1471-MIKROE-4558-ND | MIKROE-4558 |
| 1778-1216-ND | PIM355 |
| 1471-MIKROE-4702-ND | MIKROE-4702 |
| 1471-1363-ND | MIKROE-1687 |
| 1471-MIKROE-4348-ND | MIKROE-4348 |
| 1471-1464-ND | MIKROE-1798 |
| 296-BP-BASSENSORSMKII-ND | BP-BASSENSORSMKII |
| 1471-2104-ND | MIKROE-3263 |
| 1471-MIKROE-4878-ND | MIKROE-4878 |
| 828-SHUTTLEBOARD3.0BME680-ND | SHUTTLE BOARD 3.0 BME680 |
| 1471-1616-ND | MIKROE-2101 |
| 497-18506-ND | STEVAL-MKI187V1 |
| 1471-MIKROE-4907-ND | MIKROE-4907 |
| 1471-1849-ND | MIKROE-2467 |
| 2198-104001000100-ND | 1.04001E+11 |
| 732-2501000201291-ND | 2.501E+12 |
| 1568-SEN-18632-ND | SEN-18632 |
| 1597-1002-ND | 101020074 |
| 1471-1401-ND | MIKROE-1797 |
| 1738-SEN0527-ND | SEN0527 |
| 1188-MOD-BME280-ND | MOD-BME280 |
| 1528-5989-ND | 5989 |
| 1471-MIKROE-5310-ND | MIKROE-5310 |
| 1471-MIKROE-5872-ND | MIKROE-5872 |
| 1471-MIKROE-5526-ND | MIKROE-5526 |
| 3647-26410-ND | 26410 |
| 1568-SPX-16618-ND | SPX-16618 |
| 5032-333045-ND | 333045 |
| 5032-333032-ND | 333032 |
| 1890-1024-ND | 11032 |
| SPX-15074-ND | SPX-15074 |
| 5032-333036-ND | 333036 |
| 1597-101100002-ND | 101100002 |
| 101020193-ND | 101020193 |
| 1471-1503-ND | MIKROE-1971 |
| 1471-2026-ND | MIKROE-3085 |
| 1471-2102-ND | MIKROE-3272 |
| 1471-2142-ND | MIKROE-3342 |
| 1471-MIKROE-4922-ND | MIKROE-4922 |
| 1568-SPX-14570-ND | SPX-14570 |
| 101990054-ND | 101990054 |
| 1471-1886-ND | MIKROE-2818 |
| 1471-2177-ND | MIKROE-3425 |
| 800-QCIOT-HS4001POCZ-ND | QCIOT-HS4001POCZ |
| 1471-MIKROE-5240-ND | MIKROE-5240 |
| 1927-5336-ND | 5336 |
| 1568-SPX-18976-ND | SPX-18976 |
| 1568-SPX-18365-ND | SPX-18365 |
| 1568-DEV-19630-ND | DEV-19630 |
| 1568-SPX-18366-ND | SPX-18366 |
| 2234-HUMI-01-ND | HUMI-01 |
| 1649-1114-ND | ARDUINO SHIELD SGPC3_SHTC3 |
| 1649-SEK-SHTC3-SENSORS-ND | SEK-SHTC3-SENSORS |
| 4735-RAK1901-0-SS-N-ND | RAK1901-0-SS-N |
| 1649-1097-ND | SEK-SHTXX/SGP30 |
湿度センサに関するその他の投稿は以下のとおりです。
- Product Selection Guide for Humidity, Moisture Sensors - Design Tools and Resources
- Integrating Temperature and Humidity Sensing on a Chip