基本的な記述から抵抗器見つける方法

DigiKeyでは、RES 0805 1K 5% 1/4W、RES TH 4K7 2W 10%、RES 0402 1% 2.2K .1Wといった記述に基づいて、抵抗器の依頼を受けることがよくあります。これらの意味不明な数字は何を意味するのでしょうか?また、電子工学の知識がなくても、これらの部品を見つけることは可能なのでしょうか?

もちろんできます。

それでは、これらの記述がそれぞれ何を意味するのか、また、注文可能な部品を特定するためにそれらをどのように利用できるのかを説明しましょう。

RESは単に「抵抗器」の一般的な略語であり、探している部品の種類を示しています。コンデンサの場合は「CAP」、インダクタの場合は「IND」などもありますが、今回は抵抗器に焦点を当てます。

0805は、チップまたはSMT抵抗器のサイズコードの一例です。これらのサイズコードは、部品の物理的なサイズを決定します。サイズコードは間違ってはいけません。 0805部品を0603部品に置き換えるには基板の再設計が必要です。一般的なサイズコードには、0201、0402、0603、0805、1206、1210、2012、2512などがあります。これらの部品を扱っているうちに、これらのサイズコードは自然に覚えられるでしょう。しかし一般的に、他に記号や単位を含まない4桁の数字はすべてサイズコードです。

THは、その部品がスルーホール抵抗器であることを意味します。これらは「アキシャル」抵抗とも呼ばれ、多くのホビイストや電子工作愛好家、ベテラン技術者や設計者が「標準」抵抗として思い浮かべるものです。安価で扱いやすいですが、チップ抵抗よりもかなり大型になりがちで、自動組み立てにはあまり適していません。

1%、5%、10%、および「%」記号が後に続く任意の数値は、すべて異なる許容差の値です。許容差とは、抵抗器がその公称抵抗値(定格抵抗値)からずれていても、メーカーが仕様内であるとみなすことのできる範囲です。例えば、許容差が±10%の1kオーム抵抗器(1キロオーム、または1000オーム)は、1000オームから10%離れた値までずれることがあります。つまり、部品の物理的な例では900オームから1100オームの間であれば、仕様内と見なされるということです。「10%」のように符号なしで示される許容差は、その値のプラスマイナスと見なされます。より正確な表記は±10%です。一部の部品、特に非常に古い部品では、許容差のプラス側とマイナス側で異なる値が使用されることがあります。例えば、+80/-20%などです。これは、部品が公称値より20%小さい値になる可能性がある一方で、80%大きい値になる可能性もあることを意味します。より小さい許容差の方が望ましいです。 1%は5%や10%よりもはるかに厳しく、高品質な部品となります。他の条件がすべて同じであれば、許容差の大きい同等の部品の代わりに許容差の小さい部品を使用することができます。許容差の大きい部品を使用する必要がある場合は、プロジェクトに詳しい技術者に相談してください。

0.1W、1/4W、2W、および「W」が後に続く任意の数字は、抵抗器の電力またはワット定格です。これは、抵抗器が熱として安全に放散できるエネルギーの量であり、ワットで測定されます。すべての抵抗器は、動作中は常に熱を発生させ、放散します。これは、残念ながら物理法則から避けられない結果です。ワット数は高いほど良く、1Wの部品は0.5Wの部品の2倍の熱を放散できます。他の条件がすべて同じであれば、ワット数の低い部品の代わりにワット数の高い部品を使用できます。技術者にワット数の低い部品でも可能かどうか確認せずに、ワット数の低いものを使わないでください。 そうしないと、デバイスに損傷を与える可能性があります。

1K、4K7、2.2Kはすべて抵抗値の例です。これは抵抗器にとって最も重要な仕様であり、抵抗器が基板に搭載される理由でもあります。これらの値には、R、K、M、Gのいずれかの文字が付いていることがほとんどです。これらは基本的に乗数を表しており、「K」はキロオーム、「M」はメガオーム、「G」はギガオームを表します。Rは少し異なり、これは乗数を示しません。1Rの部品は単純に1オームです。4K7のように数字の途中に文字がある場合は、その文字が小数点を表していることを意味します。したがって、4K7は4.7キロオーム、4R7は4.7オームとなります。抵抗値は必ず一致しなければなりません。 プロジェクトによっては、近似値で十分な場合もありますが、ご自身のプロジェクトがそれに該当するかわからない場合は、可能な限り正確な値に合わせましょう。

注目すべきは、これらの製品の製造の歴史と、かつての製造業者が製造許容差の問題にどのように対処していたかということにより、抵抗器は期待通りの値に細分化されていないということです。1.5k、2k、5kなどの「ちょうど」の値は、実際には非常に珍しく、軍用規格部品として非常に高価になる傾向があります。よくある例としては、5kの抵抗器は珍しく高価で特殊用途向けですが、4.99kは標準値として一般用途で入手可能とみなされます。もし、お探しの値が当社のシステムに表示されていない場合は、その値に近い値がないか確認してください。 これは特に許容差が関係する場合に当てはまります。5%の4.99k部品は、10%の5k部品よりも安価で入手しやすいでしょう。また、5%の4.99k部品は、10%の5k部品で許容されている許容差を超えることはあり得ません。多少の計算が必要になるかもしれませんが、より簡単で手頃な価格の部品の入手につながる可能性があります。

以上、これだけです!この知識があれば、DigiKeyのウェブサイト内で必要に応じて基本的な抵抗器を検索できるようになるはずです。いつものことですが、困ったことがあればDigiKeyのアプリケーションエンジニアリング部門までお気軽にお問い合わせください。




オリジナル・ソース(English)