UV(紫外線)光がLCD(液晶ディスプレイ)に影響を与える最も重大な要因の1つは、液晶の劣化です。液晶はLCDの動作の核であり、ディスプレイが光の透過を制御して画像を生成できるようにします。これらの結晶は長期間紫外線にさらされると、分子構造が破損され、正常に機能しなくなります。この劣化により、コントラストが低下したり、色があせたり、ディスプレイ全体にわたる輝度の不均一が生じることがあります。結晶の精度が低下すると、表示品質が劣化し、鮮明で生き生きとした画質を維持することが難しくなります。
UV光に影響を受けるLCDのもう1つの重要な構成要素は偏光板です。偏光板は、液晶層に入射する光とそこから出射する光の方向を制御するために使用されます。これらの偏光フィルタはUV露出に弱く、長期間の使用により黄色く変色したり、ひび割れや色あせが生じることがあります。このような状態になると、スクリーン上の画像の明るさと精細性が損なわれます。かつては鮮明だった画像がぼやけて見えたり、色あせたりすることがあります。
液晶や偏光板に加え、LCDのバックライトシステムもUVによる損傷を受けやすいものです。多くのLCDは、ディスプレイを照らしているLEDバックライトに依存しています。LED自体は普通、UV損傷を受けにくいのですが、周辺の他の材料はそうでない場合があります。UVにさらされると、導光板や拡散板などバックライトシステムの特定のコンポーネントが劣化し、ディスプレイ全体の明るさが低下したり、照明が不均一になることがあります。
これらの問題を軽減するために、屋外やUV露出の多い環境向けに設計されたLCDには、多くの場合、保護対策が組み込まれています。一般的に、紫外線の影響を軽減するため、ディスプレイ表面にUVカットフィルタやコーティングが施されています。これらの保護層がバリアとして機能するため、有害なUV光の大半はディスプレイ内部の敏感なコンポーネントに到達することができません。
結論として、LCDは信頼性が高く多用途ですが、UV光による劣化の影響を免れることはできません。長時間にわたる紫外線への露出は、液晶、偏光板、バックライトシステムの性能を低下させ、最終的にはディスプレイの寿命と画質を低下させます。
グラフィックLCD:グラフィック、LCD、OLED | 電子部品ディストリビュータ DigiKey
文字/数字OLED、LCD:文字/数字OLED、LED | 電子部品ディストリビュータ DigiKey
偏光器:偏光器 | 電子部品ディストリビュータ DigiKey
ディスプレイのバックライト:ディスプレイのバックライト | 電子部品ディストリビュータ DigiKey