モータ始動コンデンサとモータ運転コンデンサの比較
単相モータを使用する場合、モータ始動コンデンサとモータ運転コンデンサの違いを理解することが重要です。どちらもコンデンサですが、目的、設計、動作特性に根本的な違いがあり、相互に交換することはできません。最も基本的なレベルでは、コンデンサは電荷によるエネルギーを蓄えるために使用されるデバイスです。それでは、モータ始動コンデンサとモータ運転コンデンサの違いは何なのでしょうか。また、これらの違いはモータの運転における役割にどのような影響を与えるのでしょうか。
モータ始動コンデンサ: これらは モータを起動するために必要な大量のエネルギーを短時間供給するために設計されています。通常、モータ運転コンデンサに比べて静電容量が大きく、連続的な電流を扱うようには作られていません。モータ運転コンデンサが持つ固有の定格静電容量に比較して、モータ始動コンデンサの定格静電容量は、通常いくらかの範囲を持ちます。モータ始動コンデンサをモータ運転コンデンサの代わりに使用すると、長時間の通電に耐えられず、過熱して故障する可能性があります。
入手可能なモータ始動コンデンサをご覧になるには、ここをクリックしてください。
モータ運転コンデンサ: これらは連続的な使用を想定したもので、モータの運転時の効率と力率を改善するように設計されています。静電容量値が小さく、持続的な電気的負荷に耐えるように設計されています。モータ運転コンデンサをモータ始動コンデンサで代用すると、モータ始動コンデンサの静電容量が大きいため、正常な運転が妨げられ、時間の経過とともにモータが損傷する可能性があり、モータの性能と寿命が損なわれます。
入手可能なモータ運転コンデンサをご覧になるには、ここをクリックしてください。
以下は、ElectricalA2Zによる、始動巻線にコンデンサがあり、運転巻線にコンデンサがある単相誘導モータ(配線図付き)の例です。
まとめ:モータ始動コンデンサは、モータが慣性に打ち勝って回転し始めるのを助けるために、電気エネルギーの初期の起動力をもたらすように設計されています。モータ始動コンデンサは通常、短時間の使用を想定しており、モータが一定の速度に達すると回路から切り離されます。これとは対照的に、モータ運転コンデンサは運転中も回路に接続されたままであり、効率的なモータ性能を継続的にサポートします。