バイポーラトランジスタの並列接続

エミッターと直列にバランス抵抗が配置されている場合、バイポーラトランジスター(BJT)を並列に接続できます。

BJTは一般に、温度が上昇すると導電性が高くなる傾向があります。 以下のMMBT2222A データシートの例は、許容動作範囲内で温度が変化すると、このデバイスの典型的なゲインが3〜5の倍率で変化する状態を示しています。

これは、並列で動作するBJTの熱不安定性を引き起こします。2つのトランジスタとそれに関連するベース抵抗が完全に同一であっても(これは不可能ですが)、それらの間にわずかな温度差があると、それらの1つが共有電流のより大きな部分を流し始めるからです。このことで、BJT の一方はより高温になり、共有電流のさらに多くを運び、さらに高温になって、何かが最終的に壊れます。

通常、バランス抵抗がベースではなくエミッタと直列に配置されている場合、BJTはより確実に並列に動作できます。 ここの小さな抵抗であっても、1つのトランジスタに流れる電流が増加すると、印加されるベース-エミッタ間電圧が減少するため、不均衡の傾向は強く相殺されます。 これにより、流れるベース電流の量が減少し、したがって、影響を受けるトランジスタが運ぶ共有電流の部分が減少します。 この手法は、一般的に「エミッター縮退(または、電流帰還バイアス)」として知られています。

current balance resistor

バランス抵抗器の値を計算する方法に関するリンクまたは参考資料はありますか。






オリジナル・ソース(英語)

Aさんの質問:
バランス抵抗器の値を計算する方法に関するリンクまたは参考資料はありますか?

回答:
こんにちは、Aさん
「バイポーラトランジスタ回路設計」に関するこのAnalog Devicesのリソースをあなたと共有したいと思います。
ただし、電流の不均衡によってこれらの抵抗器の両端に異なる電圧が生じること、および使用されるトランジスタのVbeと比較したこの電圧の差が、これらの抵抗器の追加によって回路のバランスを改善しているものであると観察する方が迅速かつ簡単です。 出発点として適切なのは、予想される電流に対して、トランジスタのVbeに近い電圧降下を生じる抵抗値を選択することです。
実際には、正確なバランスを達成するためには、抵抗値とトランジスタ特性(温度を含む)を一致させることは、選択した抵抗値と同様に重要です。

Aさん:
どうもありがとう、とても助かりました。