電子機器を設計または修理するとき、バイポーラトランジスタ (BJT)の代替品を見つけることが必要になる場合があります。 これらの部品の仕様にある多くのパラメータを調べ、適切な代替品を選択するのは容易ではありません。
正しいBJTの代替品を探すときは、主な仕様のいくつかの関連パラメータを理解し、考慮する必要があります。 動作温度と一般的なアプリケーションのほか、以下の基本的なトランジスタパラメータを考慮する必要があります。
極性
トランジスタがNPNかPNPかを調べる必要があります。 タイプを間違えると、電圧が逆転し、トランジスタの破壊や機器の損傷を引き起こす可能性があります。
パッケージおよびピン配置構成
BJTには様々なパッケージのものがあります。 多くの場合、交換用パッケージのサイズを厳密に一致させることで、プリント回路基板のパッド/穴に物理的に適合できます。 最も重要なのは、サプライヤごとにピン配置設計が異なる可能性があるため、ピン配置構成に注意する必要があることです。
電圧破壊
Vceoなどのパラメータを仕様に一致させる必要があります。 これは、電圧に耐えるBJTの能力を表しています。 交換するトランジスタの定格が、ブレークダウン電圧を超えても問題ありませんが、ブレークダウン電圧の定格を下回ってはなりません。
電流ゲイン
電流ゲインは通常、Bまたはhfeとして表されます。 ほぼ同じ電流ゲインの交換用BJTを選択する必要があります。
周波数
通常、交換用のBJTがデバイスの周波数制限や周波数要件を満たすことが重要です。これらがあっていれば、元のアプリケーションの機能に影響が及ぶことはありません。
消費電力
交換用トランジスタが十分な電力を消費できることを確認する必要があります。 パッケージのタイプは、消費電力に影響を与える1つの要素です。
トランジスタの技術情報については、これらの関連スレッドをご覧ください。
エミッタと直列にバランス抵抗が配置されている場合、バイポーラトランジスタ (BJTs) (BJT)を並列に接続できます。BJTは一般に、温度が上昇すると導電性が高くなる傾向があります。 以下のMMBT2222A データシートの例は、許容動作範囲内で温度が変化すると、このデバイスの典型的なゲインが3〜5の倍率で変化する状態を示しています。これは、並列で動作するBJTの熱不安定性を引き起こします。2つのトランジスタとそれに関連するベース抵抗が完全に同一であっても(これは不可能ですが)、・・・
トランジスタは、BJT(バイポーラ接合トランジスタ)としても知られ、電流駆動型の半導体デバイスです。ベース端子の少量の電流がコレクタ・エミッタ間の大きな電流を制御するように、電流の制御に使うことができます(NPN型の場合)。これらは小信号を増幅したり、発振器としてあるいはスイッチとして使用されます。[図]上図の回路記号を見ると、NPN型トランジスタをターンオンするには、ベースリードに正の電流を流す必要があることに注意してください。・・・
バイポーラジャンクショントランジスタ (BJT)は、電子信号や電力を増幅またはスイッチングするために使用される一般的なデバイスです。 BJTのコレクタとエミッタの間で電流を流すと、BJTは電力を消費します。BJTの電力定格はどのように推定されるのでしょうか。電力定格は、デバイスが一般的な動作環境で消費できる最大電力量です。BJTの電力定格 = コレクタエミッタ電圧 x コレクタ電流 + ベースエミッタ電圧 x ベース電流 。たとえば、Micro Commercial Co (MCC) のBC856BM-TPについて電力定格を推定します。・・・
あなたがエレクトロニクスを始めたばかりであれば、早い段階で出あうかもしれない用語は「オープンドレイン」です。出力ピンがオープンドレインになるのは、集積回路ではきわめて普通です。IC のデータシートでは、出力ピンとしてこれを記載するか、出力ピンが 内部でNチャンネル FET の
[Open_Drain] に接続されている機能回路図が示されます。オープンドレイン出力は、出力が適切に「High出力」されるようにプルアップ抵抗(上図のR)を必要とします。・・・
オリジナル・ソース(英語)