リレージャンパで配線工数を短縮し、制御盤の配線混雑を解消


APDahlen Applications Engineer

リレージャンパを使用することで、産業用制御盤の配線本数を2 ×(N − 1)本削減できます。ここで、Nはグループ内のリレーの数です。例えば、図1には3つのリレーが示されています。6本の個別の配線(コイルリターン用3本と共有接点コモン用3本)を引く代わりに、必要なのは2本の配線のみです。1本は共有コイルリターン用、もう1本は共有接点電源用です。

この最適化が重要なのは、単に配線本数の問題にとどまらないからです。配線に加え、フェルール、配線ラベル、配線ダクト内での配線経路、文書化、そしてそのプロセスに費やされるすべての時間が関係してくるからです。このアプローチは、初期設置にとどまらず、トラブルシューティングの明確化や将来の変更の容易さにもつながります。

配線ダクト内の配線が少なくなれば、配線を追跡しやすくなります。

主な要点

  • ジャンパを使用することで、施工者の作業時間と労力を削減できます。
  • ジャンパは配線の総数を削減できますが、単一障害点(Single Point Of Failure)が生じます。
  • 配線本数を減らすことで、初期設置時の作業量、潜在的な欠陥、および数年後に発生するエラーの総数を削減できます。

この記事は、DigiKey Field Guide for Industrial Automationの一部です。

分類: Understand It → Relay Logic
難易度: :seedling: Student — 難易度レベルの説明
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
最終更新日: 2026年6月1日


図1: 手前は接点コモン端子に1本の配線を共有する3つのSPDTリレーで、奥はそれぞれに1本の配線を備えた独立したリレー

ジャンパバー(コームとも呼ばれる)は、多くのリレー制御製品群で利用可能です。本記事の画像および解説は、Phoenix Contactの製品を用いて説明されています。

技術的なヒント: パネル設計者は、インターポージングリレー(中継リレー)を駆動するためにソリッドステート出力を備えたPLCを選択することがあります。これにより複雑さは増しますが、機械の数十年にわたる寿命の間に生じるリレーの自然な摩耗をPLC本体から切り離すことができます。PLCを交換する代わりに、外部リレーを交換するだけで済みます。リレージャンパを使用すると、このような構成を容易に実現できます。2個から10個のリレーを接続するためのジャンパが用意されています。

ジャンパが実際に接続する箇所

ジャンパを使用することで、リレーグループ内のすべてのコイルのA2端子を共通ノードとして接続できます。また、各SPDT接点セットのコモン(端子11)を接続することで、接点側の共通接続も可能になります。その一例が、図2に示すA2(電源リターン)端子です。この写真には2本のジャンパが示されています。1本は作業台上の予備のジャンパで、もう1本は取り付けられており、3つのリレーすべてのA2端子を接続しています。

図3は、3つのリレーの配線図を示しています。破線は各リレーの境界を表しています。ジャンパは図の中央に示されています:

  • 青:すべてのA2端子が互いに接続されています

  • 赤:すべての端子11(コモン)が接続されています

最終的に必要となる共通配線は2本だけです。1本の線がすべてのA2端子の接続に、もう1本の線がリレーグループ内のすべての端子11の接続に使用されます。

図2: 青色(コイル用)のジャンパは、3つのリレーそれぞれのA2端子を接続しています。

図3: 青色のコイル用ジャンパと赤色の接点-共通ジャンパを備えた3つのSPDTリレーの配線図

故障モード

ジャンパを使用しない場合、各リレーは独立しています。1つの配線ミスが発生しても、そのリレー回路のみが機能しなくなるだけで、残りのリレーには影響しません。

ジャンパを使用する場合、リレーはグループとして動作します。コイルの共通リターン線または共通電源線のいずれかが断線すると、グループ内のすべてのリレーが動作しなくなります。

故障の観点から、それぞれの故障モードが特定のアプリケーションにどのような影響を与えるかを慎重に検討してください。一方では、単一の配線故障による被害が限定されるため、独立性は望ましいと言えます。他方では、ジャンパを使用することで配線総数と配線の複雑さが減少し、潜在的な不具合の数を減らすことができます。

おわりに

ジャンパを使用すると総配線数を削減できますが、その代償として単一障害点が生じます。

APDahlen

:books: 産業用制御システムについてさらに探求する

この解説が役に立った場合は、以下もご覧ください。

:world_map: DigiKeyナビゲーション

:japanese_symbol_for_beginner: 関連する基礎記事

著者について

Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。

Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。

現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。 彼の物語はこちらからお読みください。




オリジナル・ソース(English)