アクティブクランプフライバック:コンタクタの開放時間を79%短縮


APDahlen Applications Engineer

プログラム可能な出力ドライバ構成を備えた高機能リレードライバでは、コイルの磁気エネルギーを消費するために使用するフライバックエネルギークランプを設定できる場合があります。この技術解説では、単純なレジスタ設定がコンタクタのターンオフ速度に大きな影響を与えることを示します。+24 VDCモータスタータのコイルを駆動する場合、Analog Devicesの MAX14906 では、わずか1ビットの変更によってターンオフ時間が156 msから32 msに変化することがわかります。

この記事で取り上げるアクティブクランプの動作原理については、以前の記事で説明しています。この投稿の前提となる記事では、従来のフライバックダイオードの限界について説明しています。また、アクティブクランプの回路図と、ブレッドボード上で動作する実例も紹介しています。

重要なポイント

  • この解説は、負荷がかかった状態で動作するモータスタータの電気アークを消弧するという観点から理解するのが最適です。接点を高速に開放することは、アークの持続時間を短縮し、システムの寿命を延ばすための設計上の選択です。
  • 図1に示すハードウェアでは、わずか1ビットの変更によってコンタクタの開放時間が79%短縮されます。これは、瞬時の開放と緩慢な開放の違いに相当します。
  • ターンオフ時間の短縮は、コイルのフライバック電圧の上昇と関連しています。これにより、コイルに蓄積されたエネルギーが半導体クランプとコイルの内部抵抗の両方で消費されます。
  • 性能は、コイル駆動信号の立ち下がりエッジから、ノーマリクローズ補助接点の最初のバウンスまでの時間として測定します。

この記事は、DigiKey Field Guide for Industrial Automationの一部です。

分類: Understand It → Applied Theory
難易度: :gear: Engineer — 難易度レベルの説明
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey, Author bio.
最終更新日: 2026年9月10日


図1: MIKROEのCLICKボード上の MAX14906 。背景にはSchneiderのコンタクタが写っています。

プログラム可能なデジタル出力モードに関するデータシートの説明

MAX14906 は、ハイサイドスイッチまたはプッシュプルドライバとして設定できます。このプッシュプルドライバには2つの動作モードがあり、この記事ではこれらのモードに焦点を当てます。データシートには、次のように記載されています。

  • シンプル: 「シンプルプッシュプルモードでは、プッシュプルペアを使用します。このモードでは、誘導性負荷が存在する場合でも、DOI電圧はVDDからGNDまでの範囲内でレールツーレールに切り替わります。」

  • アクティブクランプ:「ハイサイドスイッチを開いて誘導性負荷をオフにすると、ハイサイドモードとアクティブクランププッシュプルモードの両方で、DOI_ピンは負電圧になります。MAX14906 には、誘導性エネルギーをVDD_に対して-55V(標準値)にクランプする内部アクティブクランプが搭載されており、これによって誘導性負荷の電流を迅速に減衰させることができます。」

プログラム可能な出力モード

MAX14906 のデジタル出力モードは、ConfigDOレジスタの設定を変更することで選択します。各チャンネルは、2つのDOModeXビットを使用して制御されます。データシートには、次のように記載されています。

  • 00:ハイサイド
  • 01:tINRUSH時間中に突入電流が2倍になるハイサイド
  • 10:アクティブクランププッシュプル
  • 11:シンプルプッシュプル

シンプルモードでの測定結果

シンプルモードでは、図2に示すように、出力電圧は電源ライン間に制限されます。ここでは、MAX14906 が Schneiderの+24 VDCモータスタータを駆動しています。オレンジ色の波形は、コイル駆動信号の立ち下がりエッジを表しています。青色の波形は、ノーマリクローズ補助接点が閉じる様子を示しています。モータスタータの開放時間は約156 msです。

なお、Schneider Electricの DPE09BL のコイルの定格は2.4 W(24 VDCで100 mA)です。これは、MAX14906 の1.2 Aの駆動能力と、600 mA(消磁エネルギーに制限なし)という安全消磁の制限値を十分に下回っています(以下の理論を参照)。

図2: MAX14906 がシンプルプッシュプルモードで誘導性負荷を駆動したときの波形

アクティブクランプモードでの測定結果

アクティブクランプモードでの結果を図3に示します。フライバック電圧は、+24 VDCの電源ラインに対して約-55 VDCにクランプされています。観測された開放時間は約32 msに短縮されています。これは、開放時間が79%短縮されたことを意味します(約1/4.9に短縮)。

観測された違いは顕著です。以前は遠慮がちにドアを開けるような音を立ててゆっくりと開放されていたモータスタータが、現在は鋭い音とともに素早く開放されます。

図3: 誘導性負荷を駆動する MAX14906 のアクティブクランプモードでの波形

なお、図1に示すコンタクタのTVSダイオードは、MAX14906 よりも高いブレークダウン電圧を持っています。Schneiderの LAD4TBDL の有無は、図3の波形に影響を与えません。

ターンオフ時間が重要な理由

MAX14906 は、24 VDCの産業用オートメーション環境において、中型リレーやコンタクタのコイルを駆動するように設計されています。この用途では、ここで取り上げたSchneiderのモータスタータのような機器を使用して、三相モータを制御することが想定されます。この解説全体を理解するには、負荷がかかった状態で接点が開くときに発生する電気アークを考慮する必要があります。この場合、接点をより速く開放させることで、アークの持続時間を短縮できます。簡単に言えば、接点の開放が遅いと、アークによって接点が損耗します。

理論

アクティブクランプの動作理論については、こちらの記事で説明しています。この記事では、フライバック抑制技術と、コイルに蓄積されたエネルギーの消費に関連する設計上のトレードオフについて説明しています。

1N4002 のような従来のダイオードは、開放速度とそれに伴う接点アークを考慮すると、適切な選択ではありません。ダイオードを使用した場合、コイルのエネルギーは主にコイルの内部抵抗で消費され、さらにダイオードの順方向電圧降下によってごく少量のエネルギーが消費されます。これに対して、アクティブクランプでは、コイルの内部抵抗に加えて、MOSFETの55 VDCの電圧降下によってエネルギーが消費されます。

課題は、関連するすべての部品が、より高い電圧に耐えなければならないことです。また、アクティブクランプでは、MOSFETが線形領域で動作します。エネルギーを消費して過熱を防ぐためには、MOSFETの熱抵抗が低くなければなりません。また、比較的高い電圧と比較的大きな電流を同時に扱うため、安全動作領域(SOA)内で動作する必要があります。MOSFETが完全にオンになっている場合、100 mAの電流を流すことは比較的容易です。しかし、55 VDCの電圧降下がある状態で100 mAを扱うことは、まったく別の問題です。これは、7 mm × 7 mmのQFNパッケージ内で発生する、5.5 Wから減衰していく過渡的な電力損失です。この現象は短時間かもしれませんが、それでもMOSFETにはハンマーで叩かれるような大きな衝撃が加わります。

技術的なヒント: Analog Devicesの技術資料では、内部MOSFETを熱ストレスから保護するために特別に設計された安全消磁機能回路について説明しています。複数の誘導性負荷を同時にオフにすると、ドライバMOSFETにストレスがかかる可能性があるため、この回路が必要です。図2に戻ると、コイルの電圧波形に歪みが見られます。これは安全消磁機能が動作しているためではありません。実際に観測しているのは、磁気回路のリラクタンス(磁気抵抗)の変化であり、これは基本的にコイルのインダクタンスが変化することと同じ意味です。ここでは、鉄製の可動鉄心が開放位置へ移動する際に、磁界に蓄積されたエネルギーが、インダクタンスの変化(空隙の拡大)と相互作用しています。

注:

  • 可動鉄心を物理的に固定すると、図2の波形は滑らかな放電曲線になります。
  • 私は安全消磁機能回路を動作させようと試みました。マイクロコントローラをプログラムして、コンタクタのオンとオフを50 msごとに切り替えるようにし、さらにヘアドライヤーを使用して熱を加えました。チップに触れられないほど熱くなりましたが、安全消磁機能回路を動作させることはできませんでした。次回は、より大きな誘導性負荷やヒートガンを使用して再挑戦するかもしれません。とはいえ、チップのはんだが溶けて外れてしまうような事態は避けたいところです。

著者について

Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。

Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。

現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。彼の物語はこちらからお読みください。




オリジナル・ソース(English)