APDahlen Applications Engineer
2つの金属片を単に接触させるだけでは、信頼性の高い電気的接続は得られません。酸化物、ほこり、皮膜、ピッティング(接点表面のくぼみ)、その他の異物によって接触抵抗が増加する可能性があります。リレーやスイッチの接触抵抗は、接点表面の汚染物質を突き破ることと定義される フリッティング (fritting)によって低減されます。文献では、フリッティングは ウェッティング電流(wetting current)という概念と関連付けられています。実際には、ウェッティング電流は、フリッティングの程度を左右するため、長期的な信頼性を確保する上で重要な検討事項です。
信頼性を確保するには、接点に蓄積する汚れを突き破る必要があります。
この技術解説では、製造から23年が経過したリレーを使用して、この原理を実証します。さらに、この問題を最新の産業用オートメーションのデジタル入力におけるプログラミング上の検討事項として位置付けます(図1)。この古い部品は、皆さんの設備で使用されているリレーやスイッチを代表するものです。長年にわたって使用されずに放置された後でも、確実に動作することが求められる低電力の無電圧接点について、信頼性を設計に組み込む方法を検討します。
重要なポイント
- スイッチやリレーを理想的な素子として考えるのはやめましょう。ウェッティング電流は機器の長期的な信頼性に関わるため、注意を払う必要があります。
- 最新の産業用コンポーネントでは、ウェッティング電流をプログラミングによって決定できるようになっています。
- 2 mAの電流では、測定された接触抵抗に実質的な改善は見られませんでした。
- 24 mAのウェッティングによって、測定された接触抵抗は約3桁減少しました。
- 当初は、リレーを軽くたたくと観測可能な変化が生じました。フリッティング後には、この変化が消失しました。
- ウェッティングの効果を測定することは容易ではありません。効果的な実証には、古く腐食した部品が必要だからです。また、一度「改善」されると、その改善状態が一定期間持続します。
この記事は、DigiKey Field Guide for Industrial Automationの一部です。
分類: Understand It → Applied Theory
難易度:
Technician — 難易度レベルの説明
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey, Author bio.
最終更新日: 2026年9月22日
図1: MIKROE-3861 ボードに実装されたAnalog Devicesの AD74413R の画像
接触抵抗の実証
まず、製造から23年が経過したリレーを使用します。そのブランド名は明かしませんが、写真を掲載すればすぐに分かるほど有名なリレーです。そのブランドXのリレーは信頼性が低い、という印象を持っていただきたくないからです。そうではなく、経年劣化の影響はすべての接点に及びます。ただし、接点によって耐性には違いがあります。実際、これが金接点を使用する理由の1つです。
最初の試験
最初の実験では、リレー接点間の電圧降下を測定しました。回路を図2に示します。この場合、電源電圧は2 VDCに設定しました。
観測結果は以下のとおりです。
- ドライバでリレーを軽くたたくと、電圧が変化しました。
- リレーを切り替えると、図3に示すように測定電圧が変化しました。
どちらの場合も電圧は絶えず変化しており、ほぼ0 VDC(抵抗ゼロ)の望ましい状態に近づく明確な傾向は見られませんでした。言い換えると、接点の状態は改善していませんでした。
印加電圧が接点間の電圧降下よりも大幅に高いことに注目してください。したがって、電流を2 VDC / 1 kΩ ≈ 2 mAと近似することで、接触抵抗の計算を簡略化できます。接触抵抗は以下のように計算できます。
R_{Contact} = \dfrac{V_{Contact}}{I_{Nominal}}
初期の接触抵抗は、以下のように近似されます。
R_{Contact_Initial} = \dfrac{0.152 V}{2 mA} = 76\ Ω
図2: 接点のウェッティング実験の配線図
図3: リレー接点の初期測定結果。接触状態にばらつきがあることを示しています。
接点のウェッティング
実験を続け、負荷側の電源電圧を24 VDCに設定して、24 mAの電流を流しました。その結果を図4に示します。電圧降下が理想的な0 VDCの状態に近づく傾向が確認できます。約0.1 VDCから0.001 VDCまで、明確な減少傾向が示されています。また、ドライバで軽くたたくことによって生じていた変動も、実質的に消失したことに注目してください。
なお、この実験の時点までに、リレーは数十回も切り替えられていました。このことは、観測された改善が単にリレーを動作させた結果ではないことを強く示唆しています。
技術的なヒント: ドライバで物をたたいて直そうとすることを「パーカッシブメンテナンス(叩いて直す修理法)」と呼びます。いわゆる「動くまで叩く」という方法です。設備がこのような方法に頼っている状態なら、対処すべき問題があります。残念ながら、誰にでもそのような経験があるものです。この種の問題は、数日間、数か月間、場合によっては数年間、発生しないこともあります。しかし、私の経験では、マーフィーの法則に従ったタイミングで再発します。トントントン……。
この技術解説で説明している接点のウェッティングは、ほとんどのPLCに組み込まれています。多くのPLCの入力抵抗が予想外に低いことを考えると、これは意外な発見です。ぜひIEC 61131-2規格を調べてみてください。例えば、PLCの入力ネジ端子が「IEC Type 1 sink」と規定されている場合があります。簡単な課題として、IECのType 1入力とType 3入力の違いを調べてみてください。ヒントは、そのうちの一方が金接点を示唆していることです。
R_{Contact_Final} = \dfrac{0.001 V}{24 mA} = 0.04 Ω
図 4: 24 mAのウェッティング電流によって改善されたリレー接点の性能
プログラム可能なウェッティング
接点のウェッティング電流は、プログラム可能な設定項目です。一例として、Analog Devices AD74413RBCPZ-RL7 を考えてみましょう。これは、さまざまなアナログおよびデジタルI/O構成で動作できる、多目的のプログラマブルインターフェースです。DIGITAL INPUT、LOOP POWEREDモードは、接点のウェッティングに関するこれまでの説明と直接関係しています。
通常、産業用オートメーションの入力は24 VDCを基準に考えます。しかし、AD74413R の図5は、それとは異なる構成を示しています。主電源から24 VDCを直接供給するのではなく、ループ電源からの電流(青色の破線)が AD74413R と外付けの100 Ωの検出抵抗を通って流れます。スイッチ接点(右端)の状態は、検出抵抗の両端で測定される電圧降下(監視対象の電流)によって判定されます。
これは、電流をプログラムできるということから、ここまでの接点のウェッティングに関する説明につながります。電流は0.5~24.5 mAの範囲で設定でき、25 mA時には最低4.6 VDCの電圧余裕が必要です。
図5: デジタル入力のループ給電モードに関係する部分を強調した AD74413R のブロック図
技術者が直面する問題
-
24 VDCなら正常、0 VDCなら異常という考え方で訓練を受けた技術者にとって、これは予想外の動作です。対象の接点が開いているとき、測定電圧は約5 VDCになり、接点が閉じているときは約0 VDCになります。24 VDCの信号を想定している技術者にとって、これは確かに予想外のことです。
-
最初の実験で示唆されたように、一般に接点電流は大きい方が望ましいといえます。今回の実験では、2 mAでは不十分であることを強く示唆している一方、24 mAでは測定可能な改善が確認されました。
技術的なヒント: PLCの仕様を確認すると、ウェッティング電流に関する条件がネジ端子入力に採用されていることが分かります。例えば、有名ブランドの最新PLCでは、高速入力の入力電流が6 mA(公称値)、標準のネジ端子入力接続の入力電流が4 mA(公称値)となっています。
私は、PLCメーカーが十分な調査を行い、ウェッティング電流について慎重に検討していると信じています。そうでなければ、機器の長期的な動作信頼性が損なわれるリスクがあります。同時に、エネルギー消費を削減するため、電流は可能な限り低く設定する必要があります。多くの工学的な判断と同様に、これらの要求は相反しています。フリッティングとエネルギー消費のバランスを取る必要があります。
これと密接に関連する話題として、2線式近接センサに関するネジ端子入力の抵抗については、私の以前の記事を参照してください。ここでも、PLCの入力抵抗がゼロではないことが、初心者にとって理解の妨げとなります。
次のステップ
入力のスイッチングについてさらに詳しく知るには、Analog Devicesの ADE1201ACCZ のデータシートを参照してください。一見すると、これは産業用オートメーションブロック向けの絶縁入力段のように見えます。しかし、詳しく見てみましょう。このデバイスは、接点に定常的なウェッティング電流を供給する代わりに、最大205 mAのパルス電流を発生させ、その後6.3 mA(プログラム可能な最大値)などの低い電流に戻るようにプログラムできます。これにより、最初にフリッティングを促進する強い電流パルスを与え、その後は省エネルギーの定常電流に移行します。このパルス動作は、使用期間の大部分を動作する機会を待ちながら過ごす低電力の無電圧接点リレーに、特に適している可能性があります。
接点材料の重要性についても触れておかなければなりません。金メッキは酸化に強いため、低抵抗の接触を得るために必要なフリッティングの程度を抑えることができます。
技術的なヒント: 制御盤内のリレーを安易に入れ替えないでください。金メッキ層は薄く、エネルギーの大きい誘導性負荷をスイッチングすると蒸発する可能性があります。不注意にリレーを交換すると、本来は損傷のない金メッキ接点を備えたリレーを使用すべき場所に、ピッティングが生じた接点を持つリレーを取り付けてしまう可能性があります。
機器の信頼性が低下します。
著者について
Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。
Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。
現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。彼の物語はこちらからお読みください。