初めての趣味のプロジェクトに取り組む初心者でも、経験豊富なエンジニアでも、プロジェクトを完了するためにベンチにツールが必要になります。 この投稿では、私の最も重要なツールの1つをお示ししたいと思います。次に、お客様からお聞きして、どのツールを使用されているか、またそれらが電子ツールボックスの不可欠な部分となっている理由を見つけたいと思います。
私にとってベンチで最も重要なツールはDMMまたはデジタルマルチメータです。TPIのかなりシンプルなDMM、モデル126が私のベンチにあります。このユニットでは、AC / DC電圧、電流、抵抗、およびDMMで持ちたい1つの機能ですが、ダイオードテスト機能を頻繁に使用します。 回路を構築したり、課題を診断したり修理するために回路をチェックする場合でも、優れたマルチメーターが不可欠です。

DMMから上位機器への移行は、電子機器で何をするかによって異なります。修理をするためですか、 Arduinoを使用してプロジェクトを構築またはプロトタイプを作ろうとされていますか。 以下は、両方のアプリケーションに対する私の主要な提案の一部です。
電子機器の修理
まず、小さなサイドカッター(ニッパー)とピンセットを提案します。 私は1691-1037-ND (Japanese Brand but US Digi-Key store Only :国内版は品番が違います。)を使用しており、はんだ付け後のリード線の切断、ワイヤーの切断、その他のさまざまな用途に最適です。 それは私のベンチで最もよく使われるハンドツールであることは確かです。
ピンセット や ミニラジオペンチ の優れたセットは、コンポーネントをボードに配置するためのライフセーバにもなります。
不良コンポーネントを交換する場合には、修理を行うために良いはんだごてまたははんだステーションが必要になります。 ほとんどの修理では、50W以上の定格であれば、はんだ除去および新しい部品のはんだ付けを行うことができます。はんだステーション は、取り扱いが簡単でほとんどの場合調整できるため、お勧めします。 私が使用するのはWellerの WES51です。

小さいですが、スタンド付きの素晴らしいユニットです。 多くの人ははんだ除去ステーションを推奨しますが、このような優れたはんだこてとはんだ除去ブレードを使用しても、ボードに損傷を与えることなくほとんどのコンポーネントを取り外すことができます。
Arduinoで構築する(または他のボード)
プロジェクトやプロトタイプを構築しているときは、すぐにはんだ付けすることはありません。 ボードの検索でサポートが必要な場合は、ここをクリックすると、優れた製品セレクタを利用できます。
ボードを選択したら、いくつかの重要なアイテムが必要になります。
最初に電源が必要なので、優れたベンチトップ電源を入手してください。 最初から最上位にする必要はありません。 B&K Precisionの1550電源(USのみ)のようなものがいいと思います。 これにより、1〜36VDCおよび0〜3Aが得られます。 これは、ほとんどのベンチプロジェクトとボードに電源供給し、電子工学を始めたばかりの人にとってはかなり手頃な価格です。


次に、プロジェクトのモックアップを作るためのブレッドボードを入手します。 上の写真のAdafruitの443ボードなど、より大きなボードを入手されることをお勧めします。 余分なスペースがあることで、プロジェクトをこぎれいに整理された状態に保つことができます。 また、将来の拡張も可能です。 また、いくつかのジャンパ線を入手することもできます。 ワイヤを成形し、ブレッドボードを機能的にできるので、かなり硬い BKWK-2-ND (上記の写真)に似たソリッドワイヤキットをお勧めします。
あなたのベンチにはどんなツールがありますか?
今はまだ、私はあなたが必要とする基本ツールをほとんどカバーしていません。私はより多くのツールをリストし続けることができますが、私はあなたのベンチにどんなツールがあるか知りたいです。 ベンチにあるツールを以下に教えてください。 何のためにそれらを使用するのか、何が電子機器のベンチに不可欠なのか、そしてなぜそれが全員のツールの欲しいものリストにあるべきなのかを教えてください!