バッテリの負極と正極がどちら側にあるかを図で示すデータシートがあります。これらは、(+)と(-)で示されます。ただし、アノードとカソードと表示することもできます。負極側のアノードと正極側のカソードという具合に。
アノードが正でカソードが負であるため、この表現は混乱を招く可能性があります。
これは基本的に電流のことを指しています。
バッテリの充電時は、正から負に充電されます。これは、正極がアノード、負極がカソードであることを意味します。

バッテリを使用しているとき(放電時)は、正の端子から負の端子に電流が流れます。これは、正極がカソード、負極がアノードということを意味します。