スエージアセンブリ(Swage Assembly)は、リベットを固定するのと同様に、ピン端子を回路基板に機械的に固定する方法です。 タレットコネクタ (タレットスエージ端子とも呼ばれます)は、ヘビーデューティ / ハイゲージケーブルと回路基板間の接続によく使用されます。 では、どのようにしてタレットコネクタを回路基板にかしめるのでしょう?
部品の大きさやプレス能力にもよりますが、手動プレスや自動プレスでパンチや ステーキングツール を使用するのが一般的です。
以下は、スエージングの基本的な手順です
- 端子は、アンビルの中にあり、肩の下を支えられています。
- 端子の中空シャンクを基板穴に通します。
- スエージパンチ成形工具を端子の穴に打ち込み、突き出た材料を広げて圧縮し、端子を回路基板に固定します。
- メッキされたスルーホールまたはパッドを有する基板上に取り付けた後、端子は、信頼性の高い電気的および機械的接続を得るために、通常、はんだ付けされます。