導電性エポキシ、または導電性接着剤は、ランダムに分布する金属または導電性炭素粒子を充填したエポキシ樹脂、またはシリコーンで構成されています。完全に硬化したとき、それは導電性の経路を提供します。簡単に言えば、電気を伝導することができる金属粒子を持つ接着剤です。これは、はんだではできない様々な表面に貼ることができることを意味します。また、熱に敏感な部品にも最適です。樹脂と充填粒子の割合を変えれば、接着剤の性能や導電性をコントロールすることができます。充填粒子の比率を高くすると、導電性は高くなりますが、接着剤の一部が充填粒子に置き換わるため、接着強度が弱くなることがあります。
はんだ付けは、その毒性で環境に影響を与える問題を引き起こす可能性があります。導電性エポキシは、はんだ付けに代わるクリーンな代替品として使用することができます。エポキシ単体は非導電性ですが、銀を充填したエポキシと組み合わせると導電性になります。最も一般的なのは銀ですが、金、ニッケル、銅、炭素も使用できます。また、もう一つのエポキシの利点は、熱伝導性にすることができることで、それは部品を冷却することもできることを意味します。
長所のリスト:
無毒性金属(鉛フリー)
洗浄前/洗浄後の要件なし
はんだマスクは不要です
はんだ付けできない面にも対応可能
耐湿性
熱伝導性
ほとんどがRoHS対応で、無毒性の金属を使用
フラックス不要
欠点のリスト:
貯蔵寿命を保つために正しく保管する必要があります。
エポキシは動かずに硬化し、はんだブリッジが発生する可能性があります(表面張力のため、はんだはランディングポイントに戻ってしまいます)。
適切な導電性を得るためには、エポキシを正しく混合する必要があります。
高価
エポキシは完全に硬化するのに時間がかかることがありますが、はんだは一般的に速く硬化します。
組み込み導電性エポキシ
企業は導電性エポキシ樹脂を部品に組み込むことを初めています。良い例は、 TDKのソフトターミネーション シリーズで、この機能を内蔵したMLCCです。エポキシとAgPdCu端子を組み合わせることで、クラックに対する耐性が向上し、エポキシの硬化温度が低いため、製造時において熱に敏感な部品を保護することができます。下図は部品のレイアウトを示しています。

コンテンツおよび画像は TDKのよくある質問より提供されています。
PaulHutch
無毒性は本当に低毒性でなければなりません。なぜなら、毒性は完全に用量に依存し、ほとんどすべての物質、特に金属には限界があり、それを超えると問題が発生するからです。
さらなる勉強のための良い出発点は、 https://en.wikipedia.org/wiki/Toxicity
毒物学の中心的な概念は、毒物の効果は用量に依存するということです。水でさえも、高用量で摂取すると水中毒になることがありますが、蛇の毒のような非常に毒性の強い物質でも、一度噛まれたくらいの用量では毒性効果が検出できないほどわずかなものもあります。
アメリカでは、多くの製品に含まれる鉛の使用に連邦政府の規制がないのには、実際は理由があります。あなたの口や肺、特に子供の口や肺に鉛を入れない限り、明確に定義された毒性の影響はありません。アメリカでは、明確に定義された問題を引き起こす用途から鉛の使用を法律で定め、使用を停止しています。最悪だったのは有鉛ガソリンで、次いで塗料、配管パイプ、配管ハンダの順でした。