産業用制御盤エンクロージャにおけるUL 508Aへの対応


APDahlen Applications Engineer

図1に示すHammondのエンクロージャは、一見すると単純なエンクロージャです。しかし、このエンクロージャをUnderwriters Laboratories(UL)およびUL 508A産業用制御盤安全規格の観点から分析すると、その複雑さが明らかになります。UL 508Aは、産業用制御盤を安全に製作する方法を規定した、カナダの規格と整合する米国規格であることを思い出してください。

なお、このHammondのType 4 Eclipse Juniorシリーズエンクロージャは、カナダ規格協会(Canadian Standards Association、CSA)のLR21001マークによる認証も取得しており、二重認証製品です。CSAはULに相当する機関です。本技術概要では、UL 508Aに焦点を当てます。


この記事は、DigiKey Field Guide for Industrial Automationの一部です。

分類: Certify It → UL 508A
難易度: :classical_building: System Integrator — 難易度レベルの説明
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
最終更新日: 2026年3月6日


図1: Hammondの EJ863LG エンクロージャと内部ラベルの写真

技術的なヒント: この記事では、UL Product iQを広く参考にしています。内容を確認しながら読み進められるように、無料アカウントを作成することをお勧めします。

UL 508A規格とは何でしょうか?

その答えの一部は、「Underwriters Laboratories」という名称に示されています。Underwriterとは、伝統的に、保険会社や政府機関に雇用される代理人を指します。underwriterは、保険会社が引き受けようとしているものをより適切に理解できるよう、技術的な専門知識を提供します。Laboratoryという語は、underwriterの業務が管理された環境で実施されることを表しています。

一例として、制御盤のフィーダ回路および分岐回路に使用される回路ブレーカの評価に用いられるUL 489があります。この場合、回路ブレーカは試験所で評価され、規格への適合性が確認されます。UL Listed認証を受けた回路ブレーカのみが、規格で定められた制限範囲内で使用される際の適合性と安全性を示すUL承認マークを付けることができます。なお、ULマークにはUL ListedとUL Recognized(左右を反転させたUR記号)の2種類があります。この違いは重要ですが、本記事の範囲外です。

UL 508Aは、制御盤を火災および安全上のリスクに重点を置いて適合性評価するための北米(米国およびカナダ)規格です。この規格に従って製作された制御盤は、UL Listed認証を取得できます。ULによる承認マークは、専門知識を持つUL検査員の注意深い監督の下で、その制御盤がUL規格に従って製作されたことを示す信頼の証です。制御盤は、OSHA、NFPA、および保険が関与する、より広範な規制の枠組みの中に位置づけられています。

技術的なヒント: 製造業者の技術担当者(Manufacturer’s Technical Representative、MTR)は、UL 508Aへの適合において重要な役割を果たします。MTRとは、制御盤製造工場で勤務する上級技術者またはエンジニアのことで、各制御盤がUL 508Aに適合するように設計および製作されることを確保します。なお、MTRの業務は、地域のULフィールドエンジニアによる定期的な検査を受けます。

UL Product iQ内のナビゲーション

ULの分類体系を読み解くのは容易ではありません。階層型のシステムのように見えますが、その命名規則は明確ではありません。例えば、産業用制御機器はULカテゴリ制御番号(UL Category Control Number、CCN)のNIMXで識別されます。産業用制御盤はNITW、産業用スイッチはNRNTに分類されます。

このシステム内には複数の「.GuideInfo」文書が存在します。ポイントは、他のページへの参照を含む上位レベルの文書を見つけることです。個人的には、以下の2つのリンクが最も有用だと考えています。

Hammondのボックスについては、リンクをたどることで、エンクロージャのTypeについて説明しているAALZ.GuideInfo - 一般的な場所で使用する電気機器のページをご覧いただけます。

エンクロージャの分類

図1に示すように、HammondのエンクロージャはType 4、Type 13、およびType 12として分類されています。ULのAALZ.GuideInfo文書によると、このエンクロージャのTypeの定格は次のとおりです。

  • Type 4: 屋外使用、水の飛沫、風で運ばれる粉塵、ホースによる散水、エンクロージャ表面の結氷による損傷がないもの

  • Type 13: 屋内使用、粉塵、噴霧状の水、油および非腐食性冷却液

  • Type 12: 屋内使用、粉塵、非腐食性液体の滴下

なお、屋外用エンクロージャは、雨、雪、みぞれに対する一定の保護性能を備えています。また、屋外用エンクロージャは、使用場所の環境条件を満たしていれば、屋内での使用にも適しています。
この文書ではさらに、Hammondのエンクロージャに「防水(Watertight)」「防塵(Dusttight)」「防滴(Driptight)」と表示できることも示されています。

エンクロージャのUL認証

図1から、この製品はE65324という番号でUL Listed認証を取得していることが分かります。UL Product iQでこの用語を検索すると、NITW.E65324文書が表示されます。

  • 産業用制御盤向けのNITW CCNであることを確認します
  • サフィックス「E65324」は、Hammond社固有のファイル番号です

おわりに

UL 508A Listed認証を取得する制御盤に組み込む各コンポーネントについて、1つひとつ慎重に検討してください。本技術概要で説明したHammondのエンクロージャは、その確かな出発点となります。
ご健闘をお祈りします。

APDahlen

:books: 産業用制御システムをさらに学ぶ

この記事が参考になった場合は、以下の情報もご参照ください。

:world_map: DigiKeyナビゲーション

:japanese_symbol_for_beginner: 関連する基礎記事

  • UL 508Aに関しては、ワイヤの圧着については必ずメーカーの推奨事項に従ってください。いずれの場合も、圧着端子、ワイヤ、圧着工具、および接続先のソケットは適切に組み合わせる必要があります。詳細については、この技術概要をご参照ください。正しい手順を実証できない場合、大幅な手直しが必要になったり、UL Listed認証を失ったりする可能性があります。
著者について

Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。

Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。

現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。彼の物語はこちらからお読みください。




オリジナル・ソース(English)