XBee3についてご質問があります。(RECEIVER SENSITIVITY<受信機感度> (1% PER) についてです。)

お世話になります。

件名にあります通り、
XBee3についてご質問があります。
(RECEIVER SENSITIVITY<受信機感度> (1% PER) についてです。)
品番は、[XB3-24Z8CM-J]となります。

DigiKey様の[XB3-2[4Z8CM-J]のサイト
(https://www.digikey.jp/ja/products/detail/digi/XB3-24Z8CM-J/7688710?s=N4IgTCBcDaIBoCEDMBaMAWAWgDgMIFkUApEAXQF8g)
欄のデータシートがあります。
このデータシートのリンク
(Digi XBee 3 Zigbee 3.0 Datasheet | Digi International)
から飛びました、XBee3のデータシート内P2に
[RECEIVER SENSITIVITY (1% PER) -103 dBm Normal Mode]
と記載があります。

このNormal Modeとは具体的にどのようなモードになりますか?

お手数をおかけしますが、お教え頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

1 Like

@mes00
毎度お世話になっております。
調査させていただいておりますので、
判り次第ご連絡差し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

いつもお世話になります。

毎度お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

それでは、よろしくお願いします。

1 Like

@mes00
お世話になります。

Digi InternationalのXB3-24Z8CM-Jについて、データシートに、RECEIVER SENSITIVITY (1% PER)について -103 dBm Normal Modeという仕様のNormal Modeに関するお問合せをいただきました。

メーカーのハードウェアリファレンスマニュアル(2022年)では、P.29のPerformance specificationsの欄に、Receiver sensitivityとして-103dBmのみが記載され、Normal Modeなどの注釈は記載されていません。Digi XBee® 3 RF Module Hardware Reference Manual

次に、Digi XBee 802.15.4のマイグレーションガイドによると、P.3, 4に、従来のReceiver sensitivityの記載が-102dBm (boost mode)と-100dBm (normal mode)の2種類に分かれていたものが、-103dBm (boost mode相当)の1種類のみになったことが記載され、区別がなくなっています。XBee/XBee-PRO® S2C Zigbee® RF Module User Guide (digi.com)

従って、以前の製品ではノーマルモードに対してブーストモードがあり、感度が異なっていましたが、新しいバージョンでは、ブーストモード相当に1本化され、特に考慮する必要はないものと思われます。

なお、Normal Modeの定義についてはメーカーに問い合わせています。

よろしくお願いします。

お世話になります。

詳しいご回答の方、ありがとうございます。

また、Normal Modeの定義につきまして、メーカ様への
お問い合わせの方も、ありがとうございます。

よろしくお願いします。

1 Like

@mes00
毎度お世話になっております。
ダイレクトメッセージさせていただきましたので、
ご確認いただけますでしょうか。

何卒よろしくお願い申し上げます。

お世話になります。

ダイレクトメールの方、確認させて頂きました。
その際、ご返信も併せてさせて頂きました。

重ねてになりますが、一連のご回答の方、ありがとうございました。

それでは、失礼します。

1 Like