2N3904トランジスタは生産中止でしょうか?


APDahlen Applications Engineer

本記事は、DigiKeyで入手可能な古典的なトランジスタとその最新のバリエーションを学ぶガイド付き学習シリーズの一部です。

:pushpin: 基本記事:ジェリービーンズ電子部品とは?

類似の質問

この投稿では、以下の類似の質問にお答えします。

  • BC547 は生産中止ですか?
  • 2N2222 は生産中止ですか?
  • MPSA06 は生産中止ですか?

要約

2N3904 および類似のトランジスタの 2N3906 、2N2222 、2N2907 、BC107 、BC177 、BC547 、BC557 などは生産中止品ではありません。DigiKeyでは、これらの古典的なトランジスタのバリエーションを数百種類取り揃えています。

図1: TO-92パッケージのトランジスタ 2N3906 の画像

回答

お客様から、2N3904 、2N2222 、BC547 などのトランジスタが生産中止かどうかを尋ねられることがあります。これは、ウェブページで「obsolete」という用語を目にした際に生じます。

これは真実ではありません。

実際、これらの古典的なトランジスタは、 基本記事で定義されているジェリービーンズ部品と見なされています。

これらのトランジスタは、

  • 複数のメーカーから供給されており、低価格で非常に競争力があります

  • 長寿命で、中には60年近く使用されているものもあります

  • DigiKeyで在庫水準が高く、一部のバリエーションでは1,000,000個以上の在庫(バリエーション、マーケットプレイス、コンプリメンタリデバイスを含む)を持つものもあります

  • Horowitz and Hillの有名な教科書「Art of Electronics」などのような教育用教科書や実験室で長年使用されてきました

DigiKeyでジェリービーンズトランジスタを見つける方法

DigiKeyの検索エンジンでは複数のキーワードを使用できます。オリジナルの 2N3904 をベースとしたトランジスタのバリエーションを見つける最良の方法は、「3904とBJT」といったキーワードでDigiKeyを検索することです。同様の手法は他のトランジスタにも適用でき、例えば2N2222のバリエーションには「2222 BJT」、BC547 のバリエーションには「547 BJT」といった検索が使用できます。

この検索手法は、メーカーがコア品番のプリフィックスとサフィックスを頻繁に変更する点を考慮しています。これらの新しい品番は、以下のようなバリエーションに対応しています。

  • 鉛フリー
  • パッケージの変更、例えば旧型のTO-18がTO-92に変更されるなど
  • 従来品と同様のダイを共有したさまざまな面実装のバリエーション

続きを読む:

詳細については、従来のジェリービーンズトランジスタに関する以下の関連記事をご覧ください。

おわりに

2N3904 や 2N3906 といった定番のトランジスタは、約60年にわたり私たちと共に歩んできた実績があります。これらのトランジスタおよびそのバリエーションは、DigiKeyから容易に入手可能です。

おそらくこれらは、サプライチェーンの混乱に対するヘッジとして、皆様のプロジェクトに必要なトランジスタです。実際、「どんなトランジスタを使っても構わないが、2N3904 や 2N3906 を使わない場合は、使わない理由を説明しなければならない」という話を聞いたことがあります(同様のことが、欧州では BC547 や BC847 に当てはまります)。

:writing_hand: DigiKeyアプリケーションエンジニア(退役米国沿岸警備隊少佐)、Aaron Dahlenによる記事。著者プロフィール




オリジナル・ソース(English)