尋找 ELVR-EVT02 (Pressure sensor)

請問 ELVR-EVT02 (Pressure sensor) 是否有相應的替代品?

您好 @cycl ,

DigiKey 也有銷售同系列或相近系列的 All Sensors / Amphenol 壓力感測器,例如 ELVH 系列。

不過要精準確認替代料號,我還需要以下資訊:

  • ELVR-EVT02 的 規格書
  • 感測範圍(例如 ±5、±10、±30 inH₂O)
  • 輸出類型(Analog、I²C、SPI)
  • 原廠名稱或設備型號

如果您能提供 ELVR-EVT02 的更清晰的照片(含標籤)和以上資訊,我可以直接幫您對應到 DigiKey 可買到的具體料號。

Dear Angys Lai

I wonder could you kindly help us to find two pressure sensors (ELVR-EVT01 & ELVR-EVT02) for eVolution ventilator from EVENT Medical. Attachment please see their spec. Please let us know if you have any equivalent sensors if possible.

Attachment 2 is the spec of ELVH-M250D-HRRJ-C-N4A4. We had bought this sensor from Digikey and try to replace ELVR-EVT01. But ELVH-M250D-HRRJ-C-N4A4 couldn’t pair with eVolution ventilator.

I wonder would you have any other suggestions?

Million thanks.

Mable Hsu

(attachments)


1_ELVR-EVT01 & ELVR-EVT02.pdf (205 KB)

@cycl ,

目前我的結論

依據您提供的資料,我認為:

ELVR-EVT01

最可能是

Amphenol All Sensors ELVH 250mbar Differential Digital Platform 的 OEM 客製版本

而不是一般型錄中的 ELVR-Lxx 系列。

ELVR-EVT02

最可能是

100 PSI 數位差壓感測器 OEM 客製版本

用於 AIR/O₂ 調壓監測。

您目前買的 ELVH-M250D-HRRJ-C-N4A4

規格上是我目前看過最接近 EVT01 的市售產品,但 eVolution 韌體很可能會驗證:

  • I²C Address
  • Calibration Data
  • Device ID

因此無法直接替代。
很遺憾,目前沒有相容的傳感器。