少し前に、InfineonはOptoMOS 5シリーズパワートランジスタの新しいパッケージタイプを発表しました。新しいパッケージタイプのTO-Leaded Topside-Cooled(TOLT)は、優れた熱性能を得るために最適化されています。
新しい上面冷却のTOLTパッケージのコンセプトは、パッケージ内部のリードフレームを反転させ、ドレインパッド(チップの下側=ドレイン接続部)をパッケージ上面に露出させるというものです。
上面冷却パッケージ:
底面冷却パッケージ:
では、なぜこれらの上面冷却FETのデータシートに記載されているように、PCBに熱伝導銅パッドを付ける必要があるのでしょうか?
メーカーの公式回答は以下の通りです:
このTOLTパッケージは、ヒートシンクとの熱抵抗を最小限に抑えることで、優れた放熱性能を実現しています。
FETの下にある7mm x 10.2mmの露出した銅の長方形を設けることにより、底面からも放熱を行います。このパッドはFETのドレイン/ソース端子とは接続されていません。
その結果、与えられたパッケージとフットプリントを使用して、トップ側とボトム側の両方の冷却が実現可能です。
上面冷却(TOLT)パッケージの詳細については、以下のリンクを参照してください:
TOLxファミリのOptiMOS™パワーMOSFET
TOLTアプリノート
TOLTデザインガイドライン
2列ガルウィングリード付きInfineonパッケージの基板実装に関する推奨事項
TOLT評価ボードユーザーマニュアル