M12ポートハードウェアに関する誤解:産業用IO-Linkセットアップにおけるよくある思い込み


APDahlen Applications Engineer

この技術概要では、Aコード(5ピン)のM12デバイスおよびケーブルを取り扱う際に、繰り返し発生する課題について解説します。

主な要点

  • すべてのピンが配線されているわけではない: 導通確認またはデータシートによる確認を行うまでは、新しいケーブルであっても注意が必要です。
  • M12はEthernetではない: これらはポイントツーポイントのハードワイヤ接続です。
  • ポートの機能は異なる: 1台のIO-Linkマスター(例:SICK SIG300)上であっても、ポートはすべて同一ではありません。デバイスを接続する前に、具体的なクラス(A1、A2、B)をご確認ください。
  • 「ゴールドディスク」のルール: IO-Linkマスターにオンボードロジックが搭載されている場合(SICK SIG300など)、そのデバイスはPLCです。PLCと同様に扱ってください。プログラムのバックアップを忘れないでください。そうしないと、生産ラインが長期間停止する恐れがあります。

この記事は、DigiKey Field Guide for Industrial Automationの一部です。

分類: Integrate It → Network Cabling(M8/M12)
難易度: :gear: Engineer — 難易度レベルの説明
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
最終更新日: 2026年3月6日


誤解:見えているM12コネクタのピンは、すべて内部配線されている。

実際: これは、配線が正しくないシステムについて語られる、外観からは分からない誤解です。本当の問題はケーブルにあるにもかかわらず、センサやハブのトラブルシューティングに時間と費用を浪費することになります。
AコードのM12コネクタは、通常5ピンデバイスとして記載されています。しかし、すべてのフィールドデバイスで5本の導体すべてが必要というわけではありません。コスト削減のため、ケーブルの導体本数は削減されます。例えば、単純なオン/オフスイッチでは2本の配線(茶色と黒色)が必要ですが、複雑なセンサでは5本すべてを使用する場合があります。ケーブルは異なっていても、外観上のオスコネクタおよびメスコネクタは多くの場合同じです。

見えているピン数は、ケーブル内の導体数と一致しないことがあるため、誤解を招く可能性があります。

これは、設備の保守や改造を行う際に深刻な問題となります。誤ったケーブルを選択すると、トラブルシューティングが複雑になり、コストが増加し、プラントの停止時間が長引くことになります。

私はデータシートに基づいて構成を確認するか、導通テストを行うまでは、そのケーブルは間違っているものと考えることをお勧めします。図2に代表的なデータシートを示します。このAコードのPhoenix Contact 1500884 ケーブルは、5本すべてのピンをストレート接続しています。

図1: ケーブル内に存在する導体のみが接続されたAコード5ピンコネクタ

図2: Phoenix ContactのM12ケーブルの寸法図および回路図

誤解:機械搭載型IO-Linkマスターやデジタルハブ上のポートは、すべて同じである。

実際: これは、機器の改造が行われる際に顕在化する潜在的な誤解です。利用可能なI/O点数を過小評価したり、フィールドデバイスに供給可能な電力を過大評価したりすることになります。

外観検査では機能は判断できません。デジタルハブは標準的なものに見えるかもしれませんが、そのような思い込みが後で大きな問題につながる可能性があります。

5ピンAコードのM12メスコネクタは、機械搭載型IO-Linkマスターおよび汎用デジタルハブにおける業界標準です。外観はすべて同じですが、ポート機能はデバイスごとに異なり、同一デバイス内のポート間でも異なる場合があります。

SICK SIG300 はこの課題を如実に示しています(図3)。8つのAコードコネクタを備えていますが、その種類は3つに分かれています。いずれもIO-Linkに対応していますが、デジタルI/Oの機能は異なります。

  • クラスA1: ポートS1~S4は4つのピンを提供し、24V DC、リターン、および2つの双方向信号線を備えています。

  • クラスA2: ポートS5およびS6は5本すべてのピンを提供し、24V DC、リターン、および3つの双方向信号線を備えています。図4に示す設定画面では、ピン2および4がデジタル出力、ピン5がデジタル入力として設定されています。

  • クラスB: ポートS7およびS8は大電力ポートで、最大2Aの電流を供給可能です。5本すべてのピンが使用され、24V DC用に2ピン、リターン用に2ピン、および信号線1ピンで構成されています。クラスBポートでは、電流容量を向上させるために電源用導体数が2倍になっていることにご注意ください。

これは、将来のシステムの拡張において長期的な問題を引き起こすシステム構成上の課題です。I/Oの数が限られているため、リソース制約の問題です。もし5つのピンすべてが利用可能であると誤って想定すると、期待していたよりも8点分少ないI/Oしか利用できない結果になります。

図3: このSICK SIG300には、8個のAコードM12コネクタが搭載されています。

図4: SICK SIG300のポート設定画面

誤解:機械搭載型ハブのポートは相互に交換可能である。

実際: これはデジタルI/Oにとって潜在的に危険な隠れた故障状態ですが、IO-Linkデバイスでは目に見える形で現れます。うっかりケーブルを逆接続してしまい、自らが招いた不具合のトラブルシューティングに何時間も費やすことになりかねません。さらに悪いことに、機械は隠れた危険を抱えたまま動作し続ける可能性があります。例えば、エンドストップの配線を誤って入れ換えてしまった場合、どうなるか考えてみてください。

初心者の場合、M12ポートは家庭用EthernetのRJ-45接続のように相互交換可能であると考えてしまいがちです。フィールドデバイスが誤ったM12ポートへ接続されることを物理的に防ぐ仕組みはありません。これは、午前3時のトラブルシューティングという混乱した状況下では、非常に厄介な問題です。うっかりハブ上のケーブルを間違えて差し替えてしまう可能性があります。さらに悪いことに、延長ケーブルの先にあるフィールドデバイスが入れ替わってしまう恐れもあります。

産業用M12接続は、PLCのネジ端子I/Oへ直接配線されている場合と同様に、厳密に対応付けられています。

M12はEthernetではありません!

配線ラベルの規格を厳格に適用することが、第一の防衛策となります。ハブのステータスLEDを使用して、入力および出力信号を監視することもできます。最終手段として、PLCの診断機能によりIO-Linkエラーが報告されます。

誤解:機械搭載型ハブはPLCの制御下にある。

実際: これは、ソフトウェアの喪失に関する潜在的な誤解です。制御機能がPLCとスマートIO-Linkマスターの間で分担されている場合があることにご留意ください。適切なバージョン管理や文書化が行われていないと、生産ラインは数時間、場合によっては数日間も停止することになります。最悪のケースとしては、IO-Linkマスターが完全に故障し、コードを読み出せなくなる事態が考えられます。その場合、コードを再構築しなければラインを再稼働させることはできません。
図5に示すSIG300のロジックエディタは、ごく単純な例を示しています。ここでは、ポートS1の入力ピン2のデジタル入力信号が、ポートS1の出力ピン4にルーティングされています。このコードはSIG300内に保存されています。PLCがこの関係を認識している場合もあれば、そうでない場合もあります。これは、IO-Linkマスターのインテリジェンスが高まるにつれて、ますます当てはまるようになります。実際、SIG300のようなデバイスは、ロジック機能やタイマ機能などPLC相当の機能を備えています。

産業用機器のライフサイクルは数十年というスケールで考えるものです。保守担当者は、最新コードを保存したゴールドディスクを維持管理しておくことが不可欠です。また、機器のプログラミングに必要なエンジニアリングツールを一目で分かるようにしておく必要があります。例えば、IT部門に古いノートPCを回収させてはいけません。

図5: ポート1のピン2がポート1のピン4を直接駆動していることを示すSICK Logicエディタ画面

:books: 産業用制御システムをさらに学ぶ

この議論がお役に立ちましたら、以下の記事もぜひご覧ください。

:world_map: DigiKeyナビゲーション

:japanese_symbol_for_beginner: 関連する基礎記事

著者について

Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。

Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。

現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。 彼の物語はこちらからお読みください。




オリジナル・ソース(English)