Microchip新しいMPLAB® Snapインサーキットデバッガ/プログラマ(品番:PG164100)用に設計された筐体です。
このデバッガは、ほとんどのAVR®、SAM Flash、dsPIC®およびPIC®デバイスと互換性があります。
ICSPと2線式JTAGまた4線式JTAGのシリアルワイヤデバッグと互換性があるように設計されています。
MPLAB Xバージョン5.05以降のIDEで利用可能なSNAPデバッガのホストシステム要件は、Microsoft Windows® 7以降、Mac OSX®およびLinux®のオペレーティングシステムで利用可能なUSBポートを備えたコンピュータも含まれます。
MPLAB Snapデバッガ/プログラマでサポートされているデバイスの一覧をご覧になる場合は、MPLAB X 5.05以降のIDEをダウンロードして、プログラムのインストールディレクトリにある「Device Support.htm」というファイルを確認することをお勧めします。
ジャンパワイヤとUSBケーブルは含まれていません。
写真のジャンパワイヤはSparkFun社の品番:PRT-10897です。
ターゲットデバイス側でメス型の終端が必要な場合の品番:PRT-09140
OH Snap files.zip (436.6 KB)
このプロジェクトは、Thingiverseのアカウントでもご覧いただけます。こちらをクリックしてください。