コイン型リチウム電池 は、多くのメモリバックアップ用途に広く使われています。しかし、良好な電池であっても、電池の接触不良により、誤ってメモリを消去してしまうことがあります。
予期せぬメモリ消失を防ぐために、これらのヒントを確認して、適切に電池のバックアップ対応をしてください。
長期的な電池の連続使用のために、次のことを提案します:
- 半田付け可能なタブ端子を持つ電池を使用して、電池をPCB上の 電池接点またはクリップ に恒久的に半田付けしてください。
- バッテリを定期的に交換する必要がある場合は、バッテリホルダをご使用ください。
短期間に定期的な電池交換するときは、はんだ付け可能なタブ端子やリードコネクタの付いていない電池を使用することをお勧めします。
接続期間中の数ミリ秒程度の瞬間的な接触不良から守るためには(保存された揮発性メモリを失う可能性があるため)タンタルコンデンサ - ダイオード - 抵抗から構成される回路を使用することをお勧めします。これにより、瞬間的な接触不良の場合でも数ミリ秒の電流を供給することができます。また、人間の皮膚の油が接触抵抗を増加させ、適切な接触を損なうので、素手で電池のコンタクト面に触れることは避けるべきです。