리웍 스테이션(rework station) 없이 스루홀 부품을 어떻게 제거할 수 있을까.
우리 모두는 양면 회로 기판에서 멀티 핀 스루홀 부품을 제거해야 하는 작업에 직면했던 적이 있을 것입니다. 적절한 솔더링 리웍 스테이션들이 있다면 그렇게 어려운 작업은 아닙니다. 하지만 모두가 그런 종류의 장비를 가지고 있는 것은 아니며 상당한 투자를 해야 할 수도 있습니다. 간단한 납땜용 인두와 솔더윅(solder wick)을 사용하여 부품을 제거하는 방법이 여기 있습니다. 여러분의 공구 상자에 공구 몇개만 추가하면 바로 준비가 됩니다.
이 기판에서는 누군가 핀 중 하나를 부러뜨린 이중 행 헤더를 교체할 필요가 있습니다.

부품을 교체할 예정이므로 헤더를 살리려고 애쓸 필요는 없습니다. 쓰레기통에 버려질테니까요! 이 특별한 과정을 보다 쉽게 만드는 것으로부터 시작할 것입니다. 헤더의 모든 핀을 우선 잘라내십시오. 다음(사진)과 같이 기판과 수평이 되게 절연체에 맞춰 잘라내십시오:

핀을 모두 잘랐으니 이제 플라스틱 부분을 들어올려 핀의 나머지 부분으로부터 빼낼 차례입니다. 작은 일자 드라이버를 사용할 것입니다. 하지만 금속 드라이버를 사용한다면 구리 회로선(copper trace)에 손상을 주지 않도록 들어올리고 있는 곳에 주의하시길 바랍니다.

다음으로 한 손에는 핀셋을 들고 보드의 끝부분을 고정한 후 보드의 윗면에 튀어나와 있는 핀을 잡습니다. 다른 한 손으로 지금 잡고 있는 핀의 바닥 쪽 접점부위에 납땜용 인두를 가져다 댑니다. 납을 가열해 녹으면 핀을 제거합니다. 커넥터의 각 핀들에 대해 이 단계들을 반복하십시오.

이제 핀들은 모두 제거되었으니 보드의 구멍에서 납을 닦아내야 합니다.
이제 납땜 제거용 브레이드(desoldering braid)를 사용할 차례입니다. 브레이드의 끝을 아래와 같은 각도로 자르는 것을 좋아합니다:

연결부위를 가열할 때 구멍속에 솔더윅을 정확하게 넣을 수 있어서 이런 각도로 자르는 것을 좋아합니다. 이럼으로써 훨씬 적은 작업으로도 나머지 납들을 흡수할 수 있습니다.

계속해서 모든 구멍을 닦아 내십시오. 간혹 구멍을 열기 힘들 경우에는 연결부위 양쪽 면에서 납을 제거해야 합니다. 다 되셨다면 보드는 다음과 같을 것입니다.

이젠 보드에 남은 플럭스에 신경 쓸 차례입니다. 마지막 단계는 약간의 플럭스 세정제나 이소프로필 알코올로 보드에서 플럭스를 완전히 닦아내는 것입니다. 완벽히 닦아냈다면 다음과 같을 것입니다:

스루홀 IC(IC 본체의 핀을 절단), 암 헤더 커넥터(플라스틱 하우징을 먼저 절단), 또는 다른 비슷한 부품 들에도 동일한 과정을 적용하면 됩니다. 낡은 부품은 전혀 살리지 않을 것이므로 자르고 버릴 것이라는 것을 기억하시기 바랍니다.
영문 원본: Removing thru hole components from two sided circuit boards