酸化ニオブコンデンサ

デバイスの構造と特徴

酸化ニオブコンデンサは、タンタル/二酸化マンガン(Ta/MnO2)デバイスと同様の構造で、陽極材料としてタンタル金属の代わりに酸化ニオブ(NbO)を焼結したものを使用しています。Ta/MnO2コンデンサの代替品として主にAVXが生産しており、故障時に爆発炎上する心配がなく、原材料供給ロジスティックスの改善も期待できる酸化ニオブコンデンサは、様々なアプリケーションでタンタルポリマーデバイスと競合しています。

酸化ニオブコンデンサの構造は、Ta/MnO2デバイスの構造と似ています。陽極材料は、多孔質でスポンジ状の一酸化ニオブ(NbO)の塊の上に、五酸化ニオブ(Nb2O5)の誘電体層が設けられ、その周りに二酸化マンガンの対極が形成されており、一般のTa/MnO2デバイスと同様の構成になっています。(酸化物のNbOではなく)ニオブ金属と高分子電解質技術に基づくコンデンサも開発されていますが、本執筆時点では大量に生産されていません。

なぜニオブ?

2000年代に入り、タンタルの需要増に伴う供給不足で、一時期タンタルコンデンサが希少でコスト高になったことが、ニオブをベースにしたデバイス開発のきっかけになりました。 エレクトロニクス産業で主に使用されるタンタルと比較して、ニオブは自然界に約20倍豊富に存在すると推定され、エレクトロニクス用途よりも、鉄鋼生産における合金元素として幅広い用途で大量に使用されています。もともと生産量が多く、エレクトロニクス産業がニオブの主な買い手ではないことから、長期的な原材料供給の見通しでは、タンタルよりニオブの方が有利と考えられていました。

image

アプリケーションの長所と欠点

酸化ニオブ/二酸化マンガンコンデンサは、同類のタンタルコンデンサと比較して、致命的な故障が発生しても一般に発火しないという大きな利点があります。これは、タンタルと比較して酸化ニオブの着火に必要なエネルギーが非常に大きいことと、故障箇所で露出した酸化ニオブ陽極材料がさらに酸化して導電性が低下するという二次的な自己修復効果があるためと考えられます。この2つの効果により、壊滅的な故障を起こした酸化ニオブコンデンサの挙動は、KΩ台の高インピーダンス短絡であると言われています。この値は、故障により引き起こされる短絡電流が、定格電圧でデバイスを点火するのに十分なエネルギーを供給できないような、十分高いものになっています。

NbO/MnO2コンデンサは、Ta/MnO2コンデンサと比べて、定格電圧が10V以下に限られ、漏れ電流がタンタルデバイスの約2倍、体積あたりの静電容量が若干小さい、85°Cを超える高温でディレーティングが必要など、今のところ性能面ではやや遅れを取っています。一方、「炎上しない」というのは非常に優れた特徴であり、原材料の調達がしやすいという点でコストダウンが期待できます。コンデンサの発火問題に対するタンタルポリマーのアプローチが主流になりつつあるようですが、酸化ニオブ技術は、長期寿命と環境耐性、特に高湿度の用途において依然有利であるると言われています。特に理由はないのですが、各派閥の営業やマーケティング担当者にこの話を持ちかけると、明らかに異なる視点や意見が返ってくるので、興味深い技術です…

アプリケーションの考慮事項

酸化ニオブデバイスは耐発火性に優れているため、タンタルベースのデバイスに比べてより積極的な応用が可能です。Ta/MnO2コンデンサの設計では50%(直列抵抗が小さい場合はそれ以上)のディレーティングを目安にしていますが、NbO系デバイスの大手メーカー(AVX)は安全な動作には電圧を20%下げるだけで十分であると示唆しています。 しかし、さらにこのレベルを超えるディレーティングを追加することで、両タイプのデバイスの長期信頼性を大幅に改善することができます。また、デバイスの内部構造や固体MnO2電解質の熱機械的特性は依然として残るため、酸化ニオブコンデンサのユーザーは、アセンブリ工程に起因する不具合の可能性に留意する必要があります。




オリジナル・ソース(English)