避免焊接不良現象的操作指南: 常見的幾種焊接缺陷

在日常工作中,我們會收到了不少關於焊接問題的客戶查詢。在焊接過程中,客戶會出現在一些莫名其妙的焊接缺陷,這些焊接缺陷產生的原因各不相同。在實際的 SMT 貼片加工或插件焊接中,我們一般會採取一些方法來避免這些焊接不良現象的發生。那麼常見的焊接不良導致的產品故障有哪些呢?讓我試著給大家做一些簡單的介紹。

理想的焊點

在檢查焊點是否有缺陷之前,最好找一個理想焊點的影像進行比較。


圖1:理想的焊點

理想焊點具有良好的表面潤濕性,即熔融焊料在被焊金屬表面上應鋪展,並形成完整、均勻、連續的焊料覆蓋層。正確的焊錫量,應該足夠覆蓋焊點而不會過多或過少。

常見的焊接不良

1. 焊料過多(不潤濕和橋接的風險)

常見的焊接初學者以為焊料越多越好,但是過多的焊料會使得元件焊端和接腳周圍被過多的焊料包圍,或焊點中間含有氣泡,其特點是圓形和凸起的形狀。可是,很難知道在焊料下面實際發生了什麼,接腳和焊盤存在沒有被正確潤濕的可能性。這樣,一方面會浪費焊料,一方面會增加橋接形成的風險(即兩個焊點連接時形成意外連接,或導致電路板短路)。

所以,足夠的焊料已經足以徹底潤濕接腳和焊盤,更重要是掌握好焊接的溫度和時間。此外,要留意焊盤和阻焊層之間有沒有足夠的空間。


圖2:焊料過多


圖3:焊料過多,意外連接形成橋接

此外,最好防止橋接的形成是使用正確的接線長度。適合的接線長度取決於 PCB 板的尺寸和厚度,以及元件的尺寸和品質;此外,您應該為通孔零件使用正確的孔尺寸和焊盤直徑。

去除電路板上的多餘焊料可能很費時。
使用 吸錫帶 (也稱“吸錫線”)可以經濟高效率地清除多餘的焊料。
那麼該如何選擇符合你項目需求的吸錫帶呢?

可看看這篇分享:正確選擇拆焊編織線

2. 焊球

焊球也是最常見的焊接不良之一,通常發生在波峰焊或回流焊中。它看起來像一個小圓球,自身粘附在PCB板、抗蝕劑表面上。

造成焊球的原因很多,主要有以下兩個原因:

  1. 焊接PCB板時,PCB板上通孔附近的水分會因受熱而變成蒸汽。如果孔壁的金屬鍍層較薄或有間隙,水蒸氣會通過孔壁被去除。如果孔中有焊料,水蒸氣可能會擠出焊料並在印製板的正面產生焊球。

  2. PCB板背面(與波峰焊接觸面)產生焊球是波峰焊某些製造參數設置不當造成的。如果助焊劑塗敷量增加或預熱溫度設置過低,可能會影響助焊劑中成分的蒸發。當PCB板進入波峰時,多餘的助焊劑會在高溫下蒸發掉,焊錫會從錫槽中飛濺出來,印製板表面或會產生不規則的焊球。


圖3:焊球

3. 冷焊

冷焊的表面顯得暗淡、凹凸不平。


圖4:冷焊

這通常是由於傳遞到焊點的熱量不足以使焊料完全熔化,其中一個原因,是烙鐵或焊點本身可能沒有得到足夠的時間來充分加熱,烙鐵溫度可能沒有設置得足夠高以熔化正在使用的焊料類型(例如,Chip Quik RASWLF.031 1OZ 無鉛焊料熔點是 217 - 220°C),或者這可能是焊盤和走線本身設計的結果。例如,一個焊盤直接連接到接地層而沒有考慮散熱問題,而導致焊盤的散熱到接地層。如果您發現頑固的焊點無法液化,那麼要看看設計上是否出現問題。


圖5:Chip Quik 的 RASWLF.031 1OZ 無鉛焊料

4. 立碑
“立碑"現象通常出現在表面黏著元件上,如電阻器或電容器。理想情況下,焊料在焊接過程中將附著在兩個焊點上並開始潤濕。但是如果一個焊點上的焊料沒有完全潤濕,元件的一側就會傾斜,使得電阻器或電容器一側從焊點上被提起來,像一塊“墓碑”。


圖6:元件被提起來,像一塊墓碑

此類問題的一些可能原因:

  1. 零組件兩端焊料融化時間不同步或表面張力不同
  2. 焊盤設計:焊盤的走線向外伸長要根據規格書規定的範圍,太短或太長都容易發生立碑現象。
  3. 焊料太厚,焊料融化後會將零組件浮起
  4. 溫度曲線設置:立碑一般發生在焊點開始熔化的時刻,熔點附近的升溫速率越慢越有利於消除立碑現象。
  5. 零組件的一個焊端氧化或被污染,無法潤濕。

5. 潤濕不良和虛焊

如果焊盤未完全潤濕,這樣元件不能與電路板形成牢固的連接。理想情況下,焊料應與焊盤和接腳實現 100% 潤濕,不留任何間隙或空間暴露。接腳和焊盤的潤濕不足是由於未能對接腳和焊盤加熱,並且沒有給焊料足夠的時間流動,可能造成虛焊。

其原因大多是焊接區表面受污染,或被阻焊劑沾污,或接合物表面形成金屬氧化層。解決此問題需要徹底清潔電路板並均勻加熱焊盤和接腳。


圖7:焊盤和接腳未完全潤濕

焊料有許多不同的特性如何選擇? 可看看下面這篇文章:
選擇合適的焊劑類型焊料

6. 針孔和氣孔

針孔與氣孔是有區別的。針孔是在波峰焊焊點上發現小孔,氣孔則是焊點上較大孔可看到內部;針孔內部通常是空的,氣孔則是內部空氣完全噴出而造成大孔,其形成原因是焊錫在氣體尚未完全排除即已凝固,而形成此問題。


圖8 :針孔(左)和氣孔(右)的缺陷

在波峰焊過程中可能會形成針孔和氣孔,而不是由手工焊接技巧不佳造成的。在焊接操作過程中,電路板內的水分被加熱成氣體,當它仍處於熔化狀態時,會通過焊料逸出。當焊點凝固時氣體繼續逸出,就會形成空隙。電路或會暫時導通,但很容易造成長時間導通不良。避免此問題的一些方法是可透過預熱電路板以去除水分,同時建議讓通孔處具有約 25 μm的最小鍍銅厚度。

7. 焊盤剝離

焊接時間過長或反復焊接造成溫度過高,又或是焊盤的位置受力過大,從而導致焊盤剝離。已剝離的焊盤很難再使用,因為焊盤非常脆弱並且很容易從走線上脫落。事實上,這塊 PCB 板已經損壞。


圖8:焊盤剝離

如果想補救焊盤脫落,可以將脫落的焊盤用刀切掉切到未脫落處,防止電路順著脫落處擴大,如果你的元件接腳夠長,可以將切斷後的電路接頭處的絕緣漆刮掉,上好焊錫將元件的接腳焊接在此處。如果你的元件接腳不夠長,你可以使用一段細導線上好焊錫順著焊盤孔穿過後焊接在元件接腳,另一頭焊接在焊盤接頭處並使用熱熔膠固定防止再次開焊脫落。

如果焊盤脫落,可以考慮選擇飛線的方式,將導線一頭焊接在脫焊的元件接腳上,另一端焊接在和脫焊的焊盤相連的任意焊點上。還有搭橋的方式,要是脫焊的焊盤元件接腳周圍有同一線路上的元件,你可以直接將元件接腳焊接在那個元件的接腳上,廢棄原焊盤,當然,焊接的時候一定要看清,不能焊串位以防止燒壞元件。

總結

雖然沒有萬無一失的方法可以完全防止焊接問題,但我們可以在 PCB 設計和焊接過程中採取一些好的習慣,以降低遇到焊接不良的風險。

最後,如果喜歡這篇文章嗎?快來點讚並分享給好友吧!

更多有關焊接的文章,請點選以下文章連結,也歡迎大家在文未留言討論。